Universal Robots, leader mondial de la robotique collaborative, a réalisé un chiffre d’affaires de 73 millions de dollars au troisième trimestre. Cela représente une baisse de 5% par rapport à son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021. Une baisse qui s’explique notamment par la variation importante des taux de change depuis le troisième trimestre 2021, un véritable frein à la croissance. À taux de change constant, la croissance par rapport au 3^e^ trimestre de 2021 serait de 3 % et la croissance au cours des neuf premiers mois de 2022 de 17 %.

« L'incertitude mondiale est un défi pour les entreprises, mais un marché plus lent offre également une opportunité de se concentrer sur les éléments que nous pouvons contrôler et d'affiner notre stratégie pour refléter les capacités technologiques croissantes », déclare Kim Andreasen, directeur financier d'Universal Robots.
Plus tôt ce mois-ci, la Fédération Internationale de Robotique annonçait que le nombre d'installations mondiales de robots industriels devrait augmenter plus lentement en 2022 qu'en 2021, mais que la demande globale de robots restait élevée. « Nous avons certainement vu notre croissance ralentir ce trimestre… Mais nos perspectives globales sont bonnes. » souligne Kim Andreasen.
Construire une expertise autour de secteurs industriels clés
La cobotique est une technologie de plus en plus avancée et facile à utiliser grâce à la collaboration entre Universal Robots et son vaste écosystème comprenant chaque jour plus de partenaires. Alors que la gamme d’applications Universal Robots ne cesse de s’étoffer, l’entreprise a fait le choix pour ce troisième trimestre de se focaliser sur le développement d’une expertise interne autour de trois secteurs industriels principaux : le soudage, la palletisation et la supervision de machines.
Comme l'explique Kim Andreasen : « Nous créons de nouvelles façons de soutenir les entreprises dans les domaines où nous voyons le plus grand potentiel de déploiement de cobots. Nous venons de nommer des leaders mondiaux pour ces trois secteurs clés. Ils dirigeront des centres d'excellence de classe mondiale pour créer un nouvel élan dans ces domaines importants pour nos clients et partenaires. »
Universal Robots a récemment enregistré de nombreuses nouvelles commandes pour son nouveau cobot UR20. Ce dernier, avec une portée de 1750 mm et une conception entièrement nouvelle pour des performances élevées, sera déployé par les entreprises courant 2023.