Le suramortissement, allié de l’automatisation et de la compétitivité des PME françaises

Le suramortissement, allié de l’automatisation et de la compétitivité des PME françaises

Le suramortissement numérique est un dispositif d’aide gouvernementale, adopté le 20 décembre 2018 par le Parlement et effectif depuis le 1^er^ janvier 2019 jusqu’au 20 septembre 2020. Il permet aux PME industrielles françaises de défiscaliser à hauteur de 40% leurs investissements dans la robotique. L’occasion pour ces dernières de franchir le pas de l’automatisation et d’accueillir leurs premiers cobots.

Déjà appliqué en 2015, le dispositif de suramortissement numérique a fait son retour en début d’année, inscrit dans l’article 55 de la loi de finances 2019. Il concerne les achats d’équipements robotiques et cobotiques, y compris les logiciels, outils et applications associés et autres équipements de réalité virtuelle et augmenté qui vont avec. Toute PME industrielle achetant ce type d’équipement bénéficie d’une défiscalisation équivalente à 40%, qui inclut les coûts d’installation, d’intégration et de mise au point et rendent plus flexibles leurs chaînes de production. L’économie d’impôts apportée par ce dispositif équivaut à environ 12% de l’investissement total de l’entreprise dans ces nouvelles technologies.

TBD

Il faut également souligner la simplicité du système, qui ne requiert en effet ni de déclaration préalable, ni de processus administratif compliqué et se réalise automatiquement lors de l’exercice fiscal des PME concernées. En s’ajoutant automatiquement aux autres amortissements dont bénéficie la PME, il évite une surcharge bureaucratique que beaucoup redoutaient.

Ce dispositif donne aux PME les moyens d’acquérir, améliorer et rénover leurs équipements industriels, leur permettant d’être plus performantes, flexibles et compétitives. Et ce, à moindre prix.

Les cobots et solutions Universal Robots, qui offrent aux PME une vaste gamme d’équipements et d’outils adaptés à leurs besoins et problématiques. Ces nouvelles technologies flexibles de l’industrie 4.0 sont parfaitement alignés et intégrés dans le dispositif de suramortissement.

TBD

C’est donc un dispositif simple et incitatif pour les PME. D’autant plus que, contrairement à ce que croient beaucoup de PME, ces technologies sont tout à fait à portée des PME, aussi bien sur le plan financier que technique. Beaucoup ne mesurent d’ailleurs pas à quel point les cobots peuvent venir en aide aux entreprises et toutes les tâches qu’ils peuvent accomplir.

Les PME s’imaginent souvent que cette technologie de pointe est trop complexe et/ou trop technique pour elles et surtout qu’elles n’en ont pas les moyens. A fortiori, elles ne mesurent pas toujours l’étendue des tâches qu’il est possible de robotiser et d’optimiser grâce à des robots collaboratifs ni les bénéfices qu’elles peuvent en tirer. Aussi bien pour leur productivité que la santé de leurs collaborateurs ou leur cachet vis-à-vis des jeunes générations.

Le contexte n’a jamais été aussi idéal pour les PME souhaitant se lancer dans l’automatisation. Innovons rapidement ! Car le futur n’attend pas, et il est déjà tout proche.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.