« L’Usine qui vous fait changer d’idée sur l’usine »

"L'usine qui vous fait changer d'idée sur l'usine"

TBD

Deux cobots UR3 d'Universal Robots sont présents sur l'exposition Usine Extraordinaire qui présente au grand public et notamment aux étudiants les dernières applications INDUSTRIELLES et technologiques de l'usine 4.0.

En effet, non loin du stand 1, de l’espace « Connecter », l’UIMM propose de venir découvrir un robot collaboratif, de le voir en application et de s’essayer à la programmation. Le logiciel, rendant encore plus simple son utilisation à l’aide d’un « Smart Pad », permet de programmer ce cobot à plusieurs applications en fonction des besoins.

TBD

En l’occurrence, une application de « Pick and place » est mise en avant à l’aide d’un préhenseur OnRobot, partenaire UR+, et les visiteurs peuvent observer le robot collaboratif transporter un objet d’un point A à un point B avec une extrême précision et la plus grande douceur.

Il est d’ailleurs démontré à cette occasion que les cobots sont conçus pour travailler aux côtés des opérateurs car des capteurs de force intégrés repèrent une intrusion dans la zone de travail et préviennent le cobot de ralentir, par mesure de sécurité, sa faible cadence.

« Le but de notre présence sur le salon ? Montrer que les cobots sont accessibles à tous et qu’ils ont un vrai rôle à jouer dans cette nouvelle industrie. Ils aident les opérateurs dans des tâches répétitives à faible valeur ajoutée comme le chargement et le déchargement par exemple et réduisent ainsi les risques de TMS » indique M. Christophe Passinge, de l'UIMM.

Dans le domaine médical, c’est sur le stand 4, de l’espace « Fabriquer », qu’un autre UR3 est présenté par SANOFI Pasteur.

TBD

Ce grand centre de vaccination a choisi d’utiliser un UR3 d’Universal Robots, couplé à une technologie de « deep learning » codéveloppée par Accenture et SANOFI pasteur, afin de rendre les tâches quotidiennes de contrôle qualité optimisées et facilitées permettant ainsi aux professionnels de se concentrer davantage sur leurs expertises.

Comme l’explique Pascal Vinson de SANOFI pasteur : « Il s’agissait de rendre ce processus d’inspection qualité plus efficace et de trouver un moyen de dégager du temps aux opérateurs quitte à accepter un plus fort nombre de boîtes douteuses afin qu’il n’y ait zéro doute sur les boîtes jugées saines par le cobot ».

Dans les faits, le cobot d’Universal Robots s’occupe du chargement/déchargement des boîtes de prélèvement dans le caisson d’analyse où elles sont scannées. En fonction des résultats transmis, il les dispose ensuite dans l’un des trois bacs équivalents à trois catégories (saines, douteuses, contaminées).

Enfin, pour clôturer sa visite, le visiteur peut également se rendre sur le dôme de Biomérieux, stand 11 de l’espace « Inventer » où il est possible de consulter la vidéo intitulée « La balme » qui porte sur une application utilisée sur ce site de production.

Avec beaucoup d'émotions, Adrien Poinssot, Directeur des ventes chez Universal Robots a conclu cette première journée avec les propos suivants : « Les années à venir verront l’arrivée de nouvelles générations de travailleurs, qui coopéreront avec de nouvelles générations d’outils, dont les nôtres. La présence de nos cobots sur une exposition destinée à présenter l’industrie ainsi que ses dernières innovations est le signe qu’Universal Robots est un fer de lance du futur de l’industrie, un futur dont nous sommes fiers de faire partie ».

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

LinkedIn
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00