L’automatisation intelligente alimentée par l’IA prête à transformer en profondeur le secteur industriel, selon une étude d’Universal Robots

Dans sa dernière étude sur l’état de l’automatisation en Europe, Universal Robots met en lumière l’engouement des industriels français quant au potentiel transformatif de l’intelligence artificielle (IA).

En effet, alors qu’une écrasante majorité (86 %) des interrogés envisagent d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) au sein de leurs projets d’automatisation, ils sont plus d’un tiers (39 %) à la considérer comme la technologie la plus transformatrice pour leur secteur d'ici 2030. Un constat clair émane de ces chiffres : l’industrie est déjà entrée dans l’ère de l’automatisation intelligente.

IA et robotique, combo gagnant de la transformation numérique dans l’industrie

Les avancées révolutionnaires en matière d'IA transforment les robots, qui ne sont plus de simples exécutants, mais deviennent des partenaires intelligents et adaptables dans les usines. Les tâches qui exigeaient autrefois un effort humain, en particulier celles qui sont physiquement éprouvantes ou difficiles sur le plan ergonomique, sont aujourd'hui révolutionnées par l'IA, ouvrant de nouvelles possibilités en matière d'efficacité et d'innovation.

L'étude révèle un optimisme débordant quant à l'impact de la robotique alimentée par l'IA. La grande majorité (62 %) des personnes interrogées s'attendent à des améliorations significatives dans leur activité au cours des cinq prochaines années, grâce à l'automatisation intelligente, à l'analyse prédictive et aux opérations adaptatives.

Cette confiance reflète une compréhension plus profonde ; celle que la transformation numérique n'est plus une option. Les entreprises reconnaissent la nécessité non seulement d'intégrer des robots, mais aussi d’évoluer en continu avec les technologies d'IA qui rendent ces machines intelligentes et réactives.

Perspectives d'emploi : un allié plutôt qu’un adversaire

Les personnes interrogées sont claires : les robots alimentés par l'IA sont considérés comme des alliés, et non comme des adversaires. Plus d'un tiers (39 %) identifie l'IA et l'apprentissage automatique comme les technologies les plus transformatrices pour leur secteur d'ici 2030. Beaucoup anticipent des avantages substantiels au cours des cinq prochaines années, notamment une automatisation renforcée, une efficacité améliorée et une productivité accrue. L’IA n’est plus perçue comme une menace disruptive, mais comme un puissant levier de productivité, avec un fort potentiel pour valoriser à la fois les personnes et les processus.

Dans le même ordre d’idée, plus de la moitié des personnes interrogées (51 %) pensent que les robots créeront plus d'emplois qu'ils n'en supprimeront d'ici 2030 - opinion partagée en France à 49 %. Seuls 22 % (même chiffre en France) pensent le contraire, ce qui signifie que près de quatre personnes sur cinq (78 %) sont optimistes ou neutres. Un changement radical s’opère donc par rapport aux craintes de voir l'automatisation remplacer les opérateurs. Cette évolution est en outre soulignée par l'adoption croissante des robots collaboratifs dans tous les secteurs.

La trajectoire de l’industrie française définie par l’automatisation intelligente

À mesure que l'IA continue de progresser, les entreprises qui adoptent dès aujourd'hui l'automatisation intelligente seront assurément les mieux placées pour dominer le secteur dans les années à venir, en atteignant de nouveaux niveaux de performance, d'adaptabilité et d'avantage concurrentiel. Un point de vue que partage Inbolt, startup créée en 2019 à Paris par trois associés - Albane Dersy, Rudy Cohen et Louis Dumas. Spécialisée dans le développement d’algorithmes de vision, son objectif est de permettre aux robots industriels de devenir « autonomes » à travers une compréhension de leur environnement et une prise de décisions en temps réel.

« Grâce à l’IA, on n’automatise plus uniquement des tâches répétitives, mais aussi des opérations complexes qui nécessitaient auparavant une intervention humaine », souligne Rudy Cohen, Cofondateur et CEO d’Inbolt. « Cela répond directement aux enjeux de productivité, de qualité, et de pénurie de main-d'œuvre auxquels font face de nombreuses usines aujourd’hui ».

Avec des centaines de robots collaboratifs installés, en particulier au sein d’usines des constructeurs automobiles de renom, Inbolt a d’ores et déjà permis à bon nombre d’entreprises de relever leurs défis d’automatisation.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00