Historique

Rendre la technologie robotique accessible à tous

La naissance d'Universal Robots

Universal Robots a été fondée en 2005 par Esben Østergaard, Kasper Støy et Kristian Kassow, qui se sont rencontrés à l'Université du Danemark du Sud. Inspirés par l'énorme potentiel de la robotique, mais frustrés par les limites des robots industriels existants, ils ont entrepris de révolutionner le domaine.

Une vision née de l'innovation

Ils envisageaient des robots qui étaient non seulement facilement reprogrammables, mais aussi suffisamment polyvalents pour être réutilisés pour diverses fonctions dans les usines. Cette vision découle de deux projets de recherche universitaires visant à simplifier et à améliorer l'automatisation.

De la recherche à la réalité

Le premier projet visait à créer un robot jouet si simple à programmer qu'un enfant pourrait le faire en une demi-heure. Le second répondait au besoin de l'industrie alimentaire danoise d'une solution d'automatisation flexible, permettant aux employés d'usine de reconfigurer les lignes de production pour de nouveaux produits. Les robots industriels traditionnels se sont révélés trop rigides et complexes pour la tâche, ce qui a conduit l'équipe à rechercher une meilleure solution.

La naissance du cobot

En fusionnant les enseignements de ces projets, les fondateurs d'Universal Robots ont créé le premier robot collaboratif (cobot) commercialement viable au monde. Cette invention révolutionnaire était facilement programmable et très polyvalente, transformant la façon dont les entreprises abordent l'automatisation. Les cobots d'Universal Robots ont permis aux employés de gérer les changements de production rapidement et efficacement, rendant l'automatisation avancée accessible aux entreprises de toutes tailles.

Une mission qui dure

La quête originale de nos fondateurs se reflète toujours dans la mission de notre entreprise - Automatisation pour tous. Partout.

Fondé sur la collaboration

Construire un écosystème était un objectif important pour les fondateurs de notre entreprise. Dès le début, ils ont imaginé un système open source où d'autres pourraient utiliser la plate-forme cobot pour créer de nouvelles solutions révolutionnaires. Ils étaient convaincus que la collaboration créerait plus de valeur pour la communauté des développeurs et les utilisateurs finaux.

En invitant les autres à rejoindre le mouvement cobot et à tirer parti des forces de chacun, nos fondateurs ont construit quelque chose de vraiment unique. Aujourd'hui, une équipe mondiale est en place pour développer et soutenir les centaines de développeurs sur la plateforme.

Universal Robots au fil des ans

2025

100 000 cobots, et ce n'est pas fini

Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de l'impact que ces 100 000 cobots ont eu dans les usines, les ateliers et les entrepôts du monde entier. Chacun d'entre eux est la preuve de ce qui se produit lorsque l'innovation rencontre la collaboration. La preuve que notre mission – l'automatisation pour tous, partout – n'est pas qu'un slogan. Elle est en train d'être mise en œuvre.

2024

Universal Robots présente l'accélérateur AI

Universal Robots présente l'accélérateur d'IA à la ROSCon à Odense, au Danemark. Activé par le logiciel de nouvelle génération PolyScope X d'UR et alimenté par Jetson AGX Orin de NVIDIA, ce matériel et ce logiciel prêts à l'emploi ont été créés pour permettre le développement d'applications de cobot alimentées par l'IA.

2024

Le nouveau siège social ouvrant

Universal Robots, aux côtés de MiR, célèbre une réalisation historique alors qu'ils inaugurent leur nouveau siège social commun situé dans la ville d'Odense. Le nouveau siège social s'étend sur 20 000 mètres carrés et est conçu pour accueillir 600 employés des deux sociétés, facilitant ainsi une collaboration croisée transparente.

2022

Chez Automatica à Munich, Universal Robots présente un nouveau cobot de charge utile de 20 kg.

Universal Robots annonce l'UR20

Le UR20 est le premier de la prochaine génération de cobots industriels d'Universal Robots conçu pour porter les performances vers de nouveaux sommets, tout en adoptant les caractéristiques UR de polyvalence, de convivialité et de petites empreintes.
Il présente une conception de joint entièrement nouvelle qui permettra des temps de cycle encore plus rapides ainsi que la capacité de supporter des charges plus lourdes. Sa portée de 1750 mm a été conçue pour fonctionner sur toute la hauteur de l'Euro-palette standard.

Universal Robots ouvre son 100ème centre de formation
UR dispose désormais de centres de formation dans 23 pays à travers le monde.

Nouveau siège social révolutionnaire
Avec sa société sœur MiR, Universal Robots ouvre la voie à un nouveau siège social ultramoderne à Odense, au Danemark. Ce sera le plus grand hub de cobot et de robot mobile autonome (RAM) au monde et devrait être achevé d'ici janvier 2024.

Immeuble du siège UR et MiR Rupture de terrain pour les quartiers généraux UR et MiRUR20 avec les employésOuverture officielle du siège social d'UR et de MiRUR20 cobot

2021

Charge utile plus lourde pour l'UR10e

La charge utile de l'UR10e est augmentée à 12,5 kg (27,55 lb).

2020

50.000 cobots vendus

Universal Robots franchit une étape importante dans l'industrie avec plus de 50 000 robots collaboratifs installés dans le monde entier.

2019

16 kg charge utile cobot

Universal Robots lance l'UR16e robuste de 16 kg qui peut gérer des tâches très payantes telles que la manutention de matériaux lourds, l'entretien de machines lourdes, l'emballage et la palettisation.

2018

Universal Robots présente la nouvelle série e

Une toute nouvelle génération de cobots d'Universal Robots - appelée e-Series - est lancée au salon Automatica de Munich. La nouvelle plate-forme élève la norme pour les robots collaboratifs et permet un développement et un déploiement de solutions encore plus rapides.

« Le prix Nobel de robotique ».

Le co-fondateur d'Universal Robots, Esben Østergaard, a reçu le prix Engelberger Robotics 2018 de l'American Robotic Industries Association (RIA). Longtemps considéré comme le « prix Nobel » de la robotique, le prix reconnaît le développement des bras robotiques collaboratifs d'Universal Robots comme l'une des percées technologiques les plus importantes de la communauté robotique depuis des décennies.

2016

Academy

Universal Robots Academy est lancée pour améliorer les connaissances en robotique. Il se compose de modules d'apprentissage en ligne gratuits qui constituent la formation de base en programmation pour les cobots UR.

UR+ Ecosystem

Universal Robots présente UR+, un écosystème unique qui ajoute de la valeur pour la communauté des développeurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux.

2015

Lancement d'UR3

Universal Robots lance le cobot de table UR3. Le nouveau cobot de charge utile de 3 kilos est idéal pour les tâches d'assemblage légères et les scénarios d'atelier automatisés.

Teradyne Inc. acquiert Universal Robots

Teradyne Inc. (Nasdaq : TER) acquiert Universal Robots pour 285 M $ .

2012

UR10 nous a lancé

Le cobot de charge utile de 10 kg d'Universal Robots, UR10, est lancé. Destiné aux fabricants ayant des tâches plus importantes, l'UR10 dispose d'une capacité de levage de 10 kg et d'une portée de 130 cm. La société établit également une filiale américaine, basée à New York, aux États-Unis.

2008

Premier robot collaboratif vendu

Le premier produit d'Universal Robots, lancé en 2008, était l'UR5, un bras de robot articulé à six articulations qui a révolutionné le marché des robots industriels. Les distributeurs vendent les premiers cobots UR5 au Danemark et en Allemagne.

2005

Universal Robots est fondée

Universal Robots est fondée par Esben Østergaard, Kasper Støy et Kristian Kassow, qui se sont rencontrés à l'Université du Danemark du Sud. Leur objectif : rendre la technologie robotique accessible aux petites et moyennes entreprises en lançant un robot léger – cobot – facile à installer et à programmer.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00