<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Saltar al contenido principal

Universal Robots se suma a la fiesta de la familia SEAT Componentes

Universal Robots se suma a la fiesta de la familia SEAT Componentes

Universal Robots participó el sábado 28 de septiembre en la fiesta que SEAT Componentes organizó entre empleados y familiares para celebrar el lanzamiento de la nueva caja de cambios manual MQ281 del Grupo Volkswagen. Nuestros brazos robóticos hicieron las delicias de los asistentes, especialmente entre los más pequeños.

Asistimos a la planta de Martorell junto al distribuidor Vicosystems para mostrar nuestros cobots UR10e y UR5e con aplicaciones de visión de piezas con pick and place. Esta tarea, muy habitual en el sector de la automoción, consiste en detectar, recoger y colocar piezas en la cadena de montaje. El hecho de automatizar este proceso con robots colaborativos permite repetir el mismo movimiento durante horas manteniendo siempre una elevada precisión.

A la jornada de puertas abiertas de SEAT Componentes acudieron cerca de 2.500 personas que pudieron ver en primera persona las últimas tecnologías que cooperan en la fabricación de vehículos, entrar en los últimos modelos de la compañía automovilística y participar en yincanas y juegos hinchables.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.