UR und MathWorks bauen ihre Partnerschaft weiter aus

UR tritt MathWorks ‚Connections Program‘ bei

Odense/München, 09. April 2024: Universal Robots (UR) ist ab sofort Teil des ‚Mathworks Connections Program‘ von MathWorks, dem führenden Entwickler von Software für mathematische Berechnungen. Die Initiative vereint Unternehmen, die Dienstleistungen basierend auf MATLAB® und Simulink® entwickeln und vertreiben.

Durch die Aufnahme in das Programm erweitern die beiden Unternehmen ihre seit 2023 bestehende Kooperation. So launchten sie bereits vergangenes Jahr, im Rahmen des UR+ Partnerprogramms die Robotics System Toolbox™. Ingenieure können mit MATLAB und der Robotics System Toolbox MATLAB-basierten Cobot-Anwendungen für die UR-Roboter entwerfen und sie mit ihnen simulieren, testen und einsetzen.

Gemeinsam mit MathWorks wollen wir es Robotik-Ingenieuren auch weiterhin erleichtern, komplexe Robotik-Anwendungen zu erstellen.

Jesper Kildegaard Poulsen, Senior Director of Digital Ecosystems Universal Robots

MathWorks und Universal Robots beim RoboCup im Juli 2024

Universal Robots und MathWorks werden außerdem bei der Autonomous Robot Manipulation Challenge kooperieren.Sie findet im Juli dieses Jahres in Eindhoven, Niederlande, als Partnerveranstaltung des RoboCup 2024 statt. Die ARM Challenge ist ein wissenschaftlicher Bildungswettbewerb, bei dem junge Forschende und Studierende Herausforderungen im Bereich autonome Robotermanipulation lösen sollen. RoboCup und MathWorks organisieren den Wettbewerb seit 2021. In diesem Jahr stellt Universal Robots seine UR5e-Roboter zur Verfügung, die von den Teilnehmenden für die Finalrunden des Wettbewerbs verwendet werden.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.