<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

Universal Robots schickt Cobots auf Tour

Universal Robots schickt Roboter auf Tour

München, 30. März 2023 – Universal Robots (UR), der dänische Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), schickt auch in diesem Jahr seine Cobots wieder auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. An insgesamt 15 Standorten können sich Interessierte informieren, wie sie mit kollaborierenden Robotern automatisieren können. Die Tour startet am 25. April und endet am 7. November.

Immer mehr Unternehmen denken in Zeiten des Arbeitskräftemangels darüber nach, auf Automatisierungslösungen zu setzen. Und Unternehmen jeder Größe können von den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Cobots profitieren.

Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots

Was Besucher erwartet: Cobot-Anlagen entdecken und testen

Gastgeber sind wie schon im letzten Jahr die Partner von Universal Robots in der gesamten Region. Gezeigt werden verschiedene Anwendungen wie das Palettieren, Schweißen oder Maschinenbeladen.

Diese monotonen oder sogar gefährlichen Tätigkeiten werden so den menschlichen Kollegen abgenommen. Das erhöht die Produktivität der Unternehmen ebenso wie deren Attraktivität als Arbeitgeber – in Zeiten des Arbeitskräftemangels ein wichtiges Argument, um jetzt auf Automatisierung zu setzen.

Wie benutzerfreundlich die Leichtbauroboter sind, können Interessierte live erleben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, deren Handhabung selbst zu testen. Erfahrene Experten beantworten Fragen und beraten Besucher individuell**.**

Das sind die 15 Tour-Stopps

Dank des großen Partnernetzwerks und 15 verschiedenen Tour-Stationen sind die Wege für Interessierte kurz: Wer mehr über Automatisierung durch den Einsatz von Cobots erfahren möchte, ist nicht lange unterwegs.

Deutschland:

  • Magdeburg: 10.05.2023
  • Plattling: 10.05 & 11.05.2023
  • Dresden: 23.05. & 24.05.2023
  • Stuttgart: 24.05. & 25.05.2023
  • Aachen: 24.05. & 25.05.2023
  • Nördlingen: 14.06. & 15.06.2023
  • Bremen: 14.06. & 15.06.2023
  • Schwerte: 13.09. & 14.09.2023
  • Wetzlar: 26.09. & 27.09.2023

Österreich:

  • Graz: 25.04. & 26.04.2023
  • Mattighofen: 11.10. & 12.10.2023
  • Dornbirn: 25.10.2023
  • Innsbruck: 06.11. & 07.11.2023

Schweiz:

  • Dielsdorf: 03.05. & 04.05.2023
  • Biel: 15.05 & 16.05.2023

Weitere Informationen zu den Stationen und zur Anmeldung finden Sie hier.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.