Universal Robots´ Quartalszahlen spiegeln abflauende Konjunktur wider

Quartalszahlen bringen sinkende Konjunktur zum ausdruck

Odense/München, 02. November 2022 – Universal Robots, der dänische Pionier für kollaborierende Leichtbauroboter (Cobots), hat im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 73 Millionen US-Dollar erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Umsatz des dritten Quartals 2021. Das Wachstum wurde durch die gegenüber dem Q3 2021 deutlich veränderten Wechselkurse beeinträchtigt. Werden konstante Wechselkurse zugrunde gelegt, betrug das Wachstum im dritten Quartal gegenüber dem dritten Quartal 2021 3 Prozent und in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 17 Prozent.

„Die globale Unsicherheit ist für Unternehmen eine Herausforderung. Durch die verlangsamter Marktentwicklung können wir uns jedoch auf die Dinge konzentrieren, die wir kontrollieren können, und unsere Strategie weiterentwickeln, um den wachsenden technologischen Möglichkeiten Rechnung zu tragen“, sagt Kim Andreasen, Chief Financial Officer von Universal Robots.

Im Oktober erklärte die International Federation of Robotics, dass die Zahl der weltweit installierten Industrieroboter im Jahr 2022 voraussichtlich langsamer wachsen wird als 2021, die Gesamtnachfrage nach Robotern aber hoch bleibt.

Unser Wachstum hat sich in diesem Quartal sicherlich verlangsamt. Insgesamt betrachtet sind unsere Aussichten jedoch gut.

Kim Andreasen, Chief Financial Officer, Universal Robots

Aufbau von Expertise in Schlüsselsegmenten

UR fokussiert sich für das künftige Kerngeschäft auf drei Anwendungsbereiche – darunter das automatisierte Schweißen.
UR fokussiert sich für das künftige Kerngeschäft auf drei Anwendungsbereiche – darunter das automatisierte Schweißen.

Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Universal Robots und seinen Ökosystem-Partnern wird die Cobot-Technologie immer fortschrittlicher und dabei einfacher in der Anwendung. Da die Bandbreite der verfügbaren Anwendungen bereits beeindruckend ist, hat sich das Unternehmen im dritten Quartal auf den Aufbau von interner Expertise in drei Top-Segmenten konzentriert: Schweißen, Palettieren und Maschinenbeschickung.

Wir gehen neue Wege, um Unternehmen in den Arbeitsbereichen zu unterstützen, in denen wir das größte Potenzial für den Einsatz von Robotern sehen.

Kim Andreasen, Chief Financial Officer, Universal Robots

Für die drei Segmente hat UR globale Leiter ernannt. Sie werden „Center of Excellence” führen, um in diesen wichtigen Bereichen neue Impulse für Kunden und Partner zu setzen. Daneben nimmt Universal Robots seit kurzem auch Bestellungen für seinen neuen Roboter mit 20 kg Traglast entgegen. Der leistungsfähige UR20, der sich durch eine Reichweite von 1750 mm und ein völlig neues Gelenkdesign auszeichnet, wird 2023 in Unternehmen zum Einsatz kommen.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.