Köln/München, 23. Mai 2022 – Der dänische Hersteller für kollaborierende RoboterUniversal Robots (UR) stellt seine Cobots auf der Didacta in Köln vor. Auf dem Messestand A018 in der Halle 9.1 der weltgrößten Bildungsmesse können die Besucher vor allem Roboterschulungszellen für Bildungseinrichtungen erleben, mit welchen die Nutzer lernen, verschiedene Anwendungen zu simulieren. Die Schulungszelle ist praktischer Bestandteil des von UR selbst entwickelten Schulungskonzepts UR Education. Mit diesem werden SchülerInnen und Auszubildende frühzeitig mit Robotertechnologie vertraut gemacht und so für die Arbeitswelt von morgen vorbereitet.
Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal RobotsDer Arbeitskräftemangel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Die Automatisierung mit Cobots kann Abhilfe schaffen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist es, junge Menschen, die ins Berufsleben starten, schon während Schule und Ausbildung an die Robotik heranzuführen.
Auf der Didacta haben die Besucher die Möglichkeit, sich die einzelnen Bausteine von UR Education erläutern zu lassen. Wissen zur Automatisierung wird dabei praxisbezogen und interaktiv aufbereitet. Neben digitalen Bestandteilen, wie E-Learning-Modulen und einem Offline-Simulator, gehören auch anschauliche Unterrichtsmaterialien dazu. Diese sind konzeptionell auf die Schulungszelle abgestimmt und unterstützen Lehrende, ihren eigenen Automatisierungsunterricht zu gestalten.
Herzstück des Konzepts ist eine reale Schulungszelle, die am Messestand besichtigt und ausprobiert werden kann. Je nach Ausführung ist diese neben dem Cobot-Modell UR5e mit Förderbändern, Übungsplatten und Werkzeugen zur Umsetzung verschiedener Anwendungen ausgestattet. Die Messeteilnehmer können hier selbst Hand anlegen und sich an einer Palettierungs- und einer Klebeapplikation versuchen.




UR Education und die Schulungszelle kommen bereits vielfach in allgemein- sowie berufsbildenden Schulen zum Einsatz. So bieten etwa die Pfaffenwinkel Realschule in Schongau, die Carl-Benz-Schule für Technik in Koblenz oder die Städtische Berufsschule für Metall, Design, Mechatronik in München erfolgreich Automatisierungsunterricht an.