Universal Robots beweist seine starke Position am Markt mit einer beeindruckenden Zahl: 25.000 kollaborierende Roboter hat der dänische Pionier bis August 2018 verkauft. Diesen Meilenstein feiert das Unternehmen, indem es Roboter in einer Gold-Edition an ausgewählte Kunden in jedem der geografischen Gebiete von Universal Robots auf der ganzen Welt verschenkt.
Diese spezielle Roboter-Edition zeichnet sich durch Gelenkkappen in einem satten Goldton aus – eine erfrischende Interpretation der blau-silbernen Roboter von Universal Robots.
Effiziente Produktion mittels modernster Technik bei Heemskerk Fijnmechanica
Der Gewinner in der Region Western Europe ist Heemskerk Fijnmechanica B.V., Hersteller feinmechanischer Produkte, mit Sitz in Waddinxveen, Niederlande. Am 02. Oktober wurde der mittelständische Familienbetrieb mit seinem Cobot in der Gold Edition ausgezeichnet.
Lucien Heemskerk, Technischer Direktor, Heemskerk FijnmechanicaBei Heemskerk sind wir sehr stolz auf diesen besonderen Cobot von Universal Robots. Ich bin sicher, dass er dazu beitragen wird, unsere Produktionslinie weiter zu optimieren. Der neue, goldene Roboter wird in guter Gesellschaft sein: 7 UR-Cobots sind bereits in unsere Produktion integriert und unterstützen unsere Mitarbeiter, indem sie sie von eintönigen Aufgaben, vor allem in der Maschinenbeschickung befreien. Von der ersten Stunde an, haben wir an die neue Technologie der kollaborierenden Roboter von UR geglaubt. Deshalb waren wir auch der erste Betrieb in den Niederlanden, der sie eingesetzt hat.




Seit dem Verkauf des ersten Cobots im Dezember 2008 werden die UR-Roboter in den verschiedensten Branchen und Unternehmen eingesetzt – von der Automobilproduktion bis hin zur Elektronikbranche. Die Roboterarme übernehmen Aufgaben wie Industriemontage, Pick-and-Place und sogar Qualitätsprüfungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Roboterlösungen sind die Produkte von Universal Robots so konzipiert, dass sie mit maximaler Effizienz Hand in Hand mit dem Menschen arbeiten und so zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Roboter am Arbeitsplatz eröffnen. Die sehr vielseitigen Roboter können ein breites Aufgabenspektrum übernehmen und haben die schnellste Amortisationszeit der Branche, was sie zu einer sinnvollen Option auch für kleine Unternehmen macht.