München, 23. November 2021 – Nach einer mehrwöchigen Abstimmung und mehr als 15.000 abgegebenen Stimmen konnte Universal Robots die Sonderkategorie „Bestes Ausbildungskonzept“ des Best of Industry Awards für sich entscheiden. Die begehrte Industrie-Auszeichnung, die bereits zum sechsten Mal von der Fachzeitschrift MM MaschinenMarkt vergeben wurde, kürt jährlich die Besten der Besten der Branche. Der Preis für das beste Ausbildungsprojekt wurde dieses Jahr zum ersten Mal verliehen.
Der dänische Cobot-Pionier ging mit dem UNIVERSAL ROBOTS EDUCATION Programm an den Start. Das Schulungskonzept, das Schülern und Auszubildenden den Umgang mit Robotern näherbringen soll, vermittelt Wissen zur Automatisierung einfach und praxisnah. So können sich die Lehrlinge im Rahmen von Offline-Simulationen und Präsenzschulungen theoretisch fortbilden und ihre Kenntnisse anschließend durch Hardware-Stationen angewandt vertiefen. Die Schulungszellen umfassen unter anderem Förderbänder mit Sensorik oder Übungsplatten zur Simulation verschiedener Applikationen. Zudem können die Lehrkräfte auf abwechslungsreiche Unterrichtsmaterialien zurückgreifen: Mithilfe des Lehrerguides bereiten sie ihren Unterricht mit einem möglichst geringen Mehraufwand vor und können so die Schüler geschickt auf die Herausforderungen der Automatisierung anleiten.

Automatisierung wird nicht erst in der Zukunft eine essenzielle Rolle im Produktionsalltag einnehmen, sondern prägt auch schon die Gegenwart. Deshalb ist es wichtig, die Jugend früh an entsprechende Technologien heranzuführen und Berührungsängste präventiv zu vermeiden. Auszubildende, die mit UNIVERSAL ROBOTS EDCUCATION unterrichtet wurden, sind optimal auf die betrieblichen Anforderungen rund um die Robotik vorbereitet. Schülern sichert das Konzept mit Abschluss der Lehre einen Bildungsvorsprung und macht sie zu begehrten Mitarbeitern. Mit Kenntnissen in der Roboterprogrammierung verfügen sie darüber hinaus über vielfältige Zukunftsaussichten, etwa um mehr Verantwortung zu übernehmen und wiederum andere Kollegen weiterzubilden.
Insgesamt zeichnet der Best of Industry Award innovative Produkte und Projekte in fünf Kategorien und zwei Sonderkategorien aus. In der Kategorie „Robotik & Automatisierung“ konnte die TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG den Sieg für sich verbuchen. Der langjährige Universal Robots Partner hat eine automatisierte Schweißzelle, die TruArc Weld 1000, entwickelt, in die ein UR10e integriert ist. Das Produkt überzeugte unter anderem durch seine extrem simplen Programmierung.