<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/f3c11e031b/stantraek-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/046e9b8641/stantraek-desktop.png

Dänisches Unternehmen verdoppelt Umsatz mit UR cobots

Stantræk

Kurz gesagt

Für das dänische Kleinproduktionsunternehmen Stantræk bedeutet Automatisierung Wachstum. Zwei Roboterarme mit flexiblem Einsatz haben es dem Unternehmen ermöglicht, die Produktion zu erweitern und den Umsatz ohne nennenswerte Lohnsteigerungen nahezu zu verdoppeln. Stantræk sah sich mit starker Konkurrenz aus osteuropäischen Ländern mit niedrigeren Lohnanforderungen konfrontiert und hatte Schwierigkeiten, Stellenangebote zu gewinnen. Der einzige Weg zu gehen war, einen Weg zu finden, um zu wachsen, ohne mehr Leute in der Produktion einzustellen.

Stantræk

Industrie Metal and Machining
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 25-50
Cobots verwendet UR5
Video — UR5-Roboter, Stantræk, Dänemark

Es gab keine Beschwerden über die UR5s. Unsere Mitarbeiter erkannten schnell, dass die Roboter eine Schlüsselrolle bei der Umsatzgenerierung spielen und uns geholfen haben, nach der Rezession wieder auf einen ebenen Kiel zu kommen.

Frank Barbarus, COO

Eine lohnende Investition

Stantræk investierte in zwei UR5 von Universal Robots und diese trugen schnell dazu bei, das Endergebnis zu steigern. Von 2008 bis 2013 hat sich der Umsatz von $ 4 Mio. auf $ 7 Mio. fast verdoppelt, während die Anzahl der Mitarbeiter nur von 21 auf 28 gestiegen ist. Es kommt auf die Automatisierung an.

Mit einem der UR5-Roboter werden beispielsweise mechanische Bauteile hergestellt, die erst in eine Stanzmaschine und dann in eine Box eingelegt werden. Ein erfahrener Arbeiter kann 400 Artikel pro Stunde in eine Schachtel legen – und während der Roboterarm nur 300 Artikel in der gleichen Zeit handhabt, kommt er immer noch heraus. Weil ein Roboter keinen Gehaltsscheck, keine Pausen oder bezahlten Urlaub braucht. Und die Roboter kommen bei den Mitarbeitern von Stantræk gut an. Tatsächlich haben sich die einfach zu programmierenden Roboterarme als Anziehungspunkt für innovative Mitarbeiter erwiesen. Poul Lave, der in der Produktion arbeitet, ist einer von ihnen:

„Ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, bei der Herstellung jedes Artikels drei Sekunden zu sparen, da ich die Teach-Funktion verwendet habe, mit der ich einfach den Roboterarm greifen und ihm die gewünschte Bewegung zeigen kann. Dies ermöglichte es mir, die Roboterbewegungen zu optimieren, damit sich der UR5 reibungsloser bewegen kann. Zuvor handhabte der Roboter etwa vier Artikel pro Minute, jetzt sind es sechs pro Minute." Als Ergebnis der Bemühungen von Poul Lave kann der UR5 jetzt den gesamten Inhalt einer Box viermal schneller verarbeiten als zuvor.

UR5 kollaborativer Roboter, Stantræk, Dänemark
UR5 kollaborativer Roboter, Stantræk, Dänemark

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Automatisierung für Wachstum
  • Personalfragen

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Flexibler Einsatz
  • Schnelle Amortisation

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Maschinenbeladung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel