SHAD, ein europäischer Marktführer für Motorradzubehör, baute seinen ersten UR5 in seinem Werk in Mollet de Valles ein, um seine Produktionslinie zu optimieren und das Arbeitsumfeld seiner Mitarbeiter zu verbessern. SHAD ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat nach einer Roboterlösung gesucht, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Die Lösungen, die SHAD gesehen hatte, waren nicht auf kleinere Produktionsauflagen ausgerichtet und als "Einfunktionsroboter" nicht wirtschaftlich, da sich die Produktpalette von SHAD ständig veränderte.
Der Universal Robots UR5 erfüllt die Bedürfnisse von SHAD perfekt. Es konnte nicht nur bei Bedarf in der Produktionsstätte bewegt werden, sondern auch neu programmiert werden, um den aktuellen Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Das Unternehmen entschied sich für den UR5, um seinen Produktionsprozess zu optimieren, da er einfach zu bedienen ist und ohne teure Zäune arbeiten kann. Der sechsachsige UR5 arbeitet Schulter an Schulter mit den Bedienern in einem gemeinsamen Raum und befreit sie von sich wiederholenden Aufgaben, einschließlich der Montage der Koffer. Dies verbessert die Qualität und die Produktionszeit und verbessert gleichzeitig den Arbeitsbereich.
Joan Planas, EngineerDie Installation des Roboters stellt einen Sprung nach vorne in der Produktionstechnologie dar, der uns hilft, eine bessere Arbeitsumgebung und ein qualitativ hochwertigeres Produkt zu liefern und gleichzeitig die Kosten zu minimieren


Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...