--

Flexible UR cobots übernehmen 10 verschiedene Anwendungen

Xiamen Runner Corporation

Kurz gesagt

Einer der weltweit größten Hersteller von Badzubehör und Autoteilen, die Xiamen Runner Industrial Corporation in China, hat 64 UR-Roboter installiert, um die Effizienz des Produktionsprozesses durch die Einrichtung einer hocheffizienten, flexiblen und zuverlässigen Produktionslinie zu verbessern. Die UR-Roboter werden in 10 verschiedenen Anwendungen installiert, die vom Spritzgießen, der Maschinenpflege, der Gasprüfung und der Produktmontage reichen.

Vor dem Einsatz von UR-Robotern waren die meisten Vorgänge bei der Runner Corporation manuell, wobei die Ermüdung des Bedieners sowohl die Sicherheit als auch die Produktausbeute gefährdete. Das Unternehmen widmete sich der Entwicklung einer hocheffizienten, flexiblen und zuverlässigen Produktionslinie.

„Unser Ziel ist es, die Marktnachfrage zu befriedigen, indem wir die Effizienz des Produktionsprozesses verbessern. Universal Robots überraschte uns mit ihrer Effizienz und der Qualität, die viel höher ist als bei herkömmlichen Robotern“, sagt William Xie, Chief Engineer bei der Xiamen Runner Corporation.

Xiamen Runner Corporation

Industrie Furniture and Equipment
Land Asia
Anzahl der Mitarbeiter 1000+
Cobots verwendet UR3, UR5 and UR10
Video — UR3, UR5, UR10 Roboter, Xiamen Runner, China

Der kollaborative Roboter ist eine leistungsstarke Innovation in der industriellen Fertigung und ermöglicht eine automatisierte Produktion mit beispielloser Flexibilität

Mr. William Xie, Chief Engineer
Innovative und flexible Ergänzungen

Innovative und flexible Ergänzungen

Die Universal Robots von Runner wurden schnell installiert, eingestellt und in Produktion gebracht:

„Mit UR kann ein neues Projekt in einer Woche in Betrieb genommen werden, während es bis zu sechs Monate dauert, bis ein herkömmlicher Roboter fertig ist“, sagt Yiping Chen, Automation Manager bei der Xiamen Runner Corporation.

Mit flexiblen Gelenken und kompakter Größe können die Roboter im Tandem arbeiten und sich den gleichen Arbeitsbereich in beengten Räumen teilen. Eine weitere Innovation bei Runner besteht darin, die Reichweite und Effizienz der UR-Roboter zu erweitern, indem der Roboter auf einer Gleitschiene montiert wird, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine feste Maschine zu bewegen und gleichzeitig den Betrieb an mehreren Arbeitsplätzen zu unterstützen.

Vision-geführte Pick-and-Place

Vision-geführte Pick-and-Place

Beim Voreinsetzen eines Teils kann ein UR-Roboter drei Sätze von Spritzgießmaschinen bedienen. Mit einem Sechs-Greifer-Werkzeug, das an einem flexiblen Handgelenk montiert ist, wechselt der Roboter schnell in jede Ladeposition.

Die UR-Roboter führen die Produktmontage durch, indem sie eine Mutter vom Ausgang der Vibrationsscheibe nehmen und in die Spitze stecken, das zu bearbeitende Teil aufnehmen und schließlich die montierten Produkte entfernen. Vision-geführte Kommissionierung und Platzierung ist auch eine Aufgabe, die jetzt von den UR-Robotern übernommen wird, die mit einem Vision-System ausgestattet sind, um Teile präzise zu lokalisieren. Der Vision-Sensor lokalisiert das Objekt und seine Nomenklatur auf einem Förderband und arretiert den Greifer an zufällig platzierten Objekten.

UR cobots steigern Produktausbeute

UR cobots steigern Produktausbeute

Runner verzeichnete seit dem Einsatz von UR-Robotern einen starken Anstieg der Produktausbeute, während die Verlagerung von Personalpositionen effektiv dazu beitrug, die Fluktuationsrate des Unternehmens zu senken.

„Da sich kollaborative Roboter weiterentwickeln und weit verbreitet sind, wird die Automatisierung nicht mehr mit der Massenproduktion standardisierter Produkte verbunden sein. Automatisierte Produktionslinien ermöglichen geringe Stückzahlen verschiedener kundenspezifischer Produkte. Ich bin sehr positiv über die Aussicht auf Universal Robots“, sagt Herr Xie.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Rationalere interne Ressourcenzuweisung.
  • Optimierte Produktion und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit.
  • Fähigkeit, Produktionsläufe mit hohem Mischvolumen/geringem Volumen zu bewältigen.

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Schnelle Einrichtung
  • Kollaborativer und sicherer
  • flexibler Einsatz

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Verpackung und Palettierung
  • Kennzeichnung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel
Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720