Erhöhte Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit UR cobots
Kurz gesagt
In einem Unternehmen, in dem 0,001 Gramm den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen, ist Robotik nützlich. Mit Hilfe eines Universalroboters mischt und testet der tschechische Pigmentpastenhersteller REPLAC-BM nun neue Proben nicht nur kostengünstiger, sondern auch mit weitaus höherer Genauigkeit.
Für den tschechischen Hersteller von Pigmentpasten, REPLAC-BM, ist Genauigkeit und Wiederholbarkeit alles. Damit Einkäufer die Farbe exakt nach ihren Farbtafeln mischen können, müssen die Mischformeln milligrammgenau sein. Bisher war der Prozess der Herstellung von Pigmentpasten anfällig für menschliches Versagen, wobei sich die Techniker um die meisten Messungen und das Mischen kümmerten. Jetzt, mit der Einführung der Robotik, zielt das Unternehmen darauf ab, den Prozess zu perfektionieren.
„Unser Ziel war es nicht, menschliche Techniker zu ersetzen, sondern den gesamten Prozess der Entwicklung von Mischrezepturen auf ein viel höheres Niveau zu bringen“, sagt Roman Berný, Eigentümer und Direktor von REPLAC-BM.
REPLAC-BM
Roman Berný, Owner and DirectorUnser Ziel war es nicht, menschliche Techniker zu ersetzen, sondern den gesamten Prozess der Entwicklung von Mischformeln auf ein viel höheres Niveau zu bringen

Präzision der nächsten Stufe
Um die nächste Stufe in der präzisen Lackproduktion zu erreichen, erwarb REPLAC-BM einen Mikrospender, ein Spektrophometer und einen UR5-Roboter, um beide zu bedienen. Ausgestattet mit kundenspezifischen Greifvorrichtungen bewältigt der Roboterarm heikle Aufgaben wie das Bewegen von Bechern vom Mikrospender zur Mischmaschine, das Aufbringen von Deckeln, das Einlegen von Farbkarten in einen Barcodeleser und das Messen des fertigen Farbtons mit dem Spektrophometer. Der Roboter bewältigt alle Schritte des Prozesses - mit Ausnahme derjenigen, bei denen die Empfindlichkeit der menschlichen Hand unverzichtbar ist - völlig allein und 10-mal schneller als der durchschnittliche Techniker.

Eingebaute Sicherheit
Mit seinen eingebauten Sicherheitsfunktionen ermöglicht der UR5 es Technikern, auf engstem Raum direkt daneben zu arbeiten. Dies ermöglichte es REPLAC-BM, den Betrieb fortzusetzen, ohne in größere Anlagen investieren zu müssen. Roman Berný quantifiziert den Nutzen des UR5 nicht in der finanziellen Einsparung, sondern in der Qualität des Endprodukts. Und die Qualität war nie besser mit einer farbenfrohen Genauigkeit bei jeder einzelnen Lieferung.
Automatisierungsherausforderungen gelöst:
Erhöhte Präzision, um eine genaue und wiederholbare Farbmischung zu ermöglichen Erhöhung der Rezepturentwicklung
Wichtigste Werttreiber:
Einfache Programmierung Flexibler Einsatz Schnelle Amortisation
Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:
Maschinenbeladung