UR20 cobot palettiert Weinkartons am Ende der Linie

Automatisierung bei der Raumland GmbH

Sehen Sie, wie die Raumland GmbH, ein Familienunternehmen in dritter Generation, Weine für die Weinkellerindustrie abfüllt, analysiert, filtert, etikettiert und Produkte für seine Kunden versendet

In Kürze

Die Raumland GmbH, ein Familienunternehmen in dritter Generation, analysiert, filtert, etikettiert, füllt und versendet Weine für mehrere Weinproduzenten. Mit über fünf Millionen Flaschen und 2.500 verschiedenen Weinen, die jährlich verarbeitet werden, bewältigt Raumland eine enorme Vielfalt bei der Abfüllung. Um sich auf die Produktqualität zu konzentrieren, die Effizienz zu steigern und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu reduzieren, setzt das Familienunternehmen auf einen kollaborativen Roboter. Der UR20 palettiert Weinkartons am Ende der Abfülllinie und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf.

Die Geschäftstransformation Das

manuelle Palettieren am Ende der Abfülllinie war schon lange ein Wunsch von Raumland. Während einer einzigen 8-Stunden-Schicht mussten die Mitarbeiter ein Gesamtpaketgewicht von bis zu 40 Tonnen bewegen. Mit einer großen Vielfalt an Weinen und hohen Anforderungen an unterschiedliche Verpackungen ist die traditionelle Automatisierung an ihre Grenzen gestoßen. „Jeder Lösungsanbieter hatte immer irgendeinen Nachteil, sei es die Flexibilität, die Größe des Systems oder der Preis“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Raumland.

Raumland GmbH

Industrie Food & Beverage
Land Germany
Anzahl der Mitarbeiter 10-25
Cobot verwendet UR20
Verwendete Komponenten PE20 Palletizing Solution from Robotiq

Wichtigste Werttreiber:

  • Effizienzsteigerung und Reduzierung von Backlog-End-of-Line
  • Schnelle Anpassung an verschiedene Kartontypen und Palettiermuster

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Palettieren von Weinkartons am Ende der Abfülllinie

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Entlastung der Belegschaft, keine schweren Weinkartons mehr stapeln zu müssen

Wie sie es gemacht haben

Perfekt integriert palettiert der UR20 cobot Seite an Seite mit den Mitarbeitern.

Lösung

Der Durchbruch gelang mit dem Einsatz eines kollaborativen Roboters – dem UR20. Es entspricht perfekt den Bedürfnissen von Raumland. Es ist flexibel, kompakt und schnell anpassbar, so dass es verschiedene Kartons und Palettierungsmuster zuverlässig handhaben kann. Der UR20 wird am Ende der Abfülllinie zwischen zwei Europaletten auf einer Plattform positioniert. Es ist Teil der PE20 Palettierlösung des UR+ Partners Robotiq. Mit einem breiten Vakuumgreifer nimmt er jeweils zwei Weinkartons vom Förderband auf und palettiert sie präzise. Sobald eine Palette vollständig beladen ist, entfernt ein Mitarbeiter sie, während der cobot weiter auf der zweiten Palette stapelt. Die kollaborative Technologie ermöglicht es dem Roboterarm, ohne Schutzgehäuse sicher neben der Belegschaft zu arbeiten.

Bevor ein neuer Weinkarton durch die Linie läuft, passt Sebastian Raumland schnell das Programm des Roboters an.

Effiziente und minimierte Engpässe

Immer wenn ein anderer Wein durch die Abfülllinie läuft, passt Sebastian Raumland über den Teach-Anhänger das Programm des cobot an: „Jeder Karton hat seine eigenen Eigenschaften und verhält sich in der Maschine anders. Deshalb haben wir für jeden unserer Kunden ein eigenes Programm gespeichert, damit wir genau auf diese Anforderungen eingehen können. Ich hätte gerne mehr Maschinen, die so einfach zu bedienen sind wie diese.„ Durch die kontinuierliche Palettierung macht der cobot den Prozess effizient und minimiert Engpässe am Ende der Linie. Die mühsame und körperlich anstrengende Aufgabe des Stapelns entfällt. „Am Ende haben wir alle noch genug Arbeit. Niemand hat seinen Job verloren“, bestätigt Sebastian Raumland.

Der cobot spiegelt perfekt wider, was wir brauchen. Es ist eine flexible Maschine, kompakt, schnell einzurichten und letztendlich erschwinglich

Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbH
Der cobot spiegelt perfekt wider, was wir brauchen. Es ist eine flexible Maschine, kompakt, schnell einzurichten und letztendlich erschwinglich
So effizient palettiert der UR20 cobot am Ende der Abfülllinie

Mit dem cobot konnten wir eine extrem mühsame Aufgabe automatisieren. Niemand klagt mehr über Rückenschmerzen. Zumindest nicht vom Palettieren

Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbH
Mit dem cobot konnten wir eine extrem mühsame Aufgabe automatisieren. Niemand klagt mehr über Rückenschmerzen. Zumindest nicht vom Palettieren

Verwendete UR+ -Produkte:

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel