--

UR cobot: Praktisches Lernen im größten Roboterbildungszentrum der USA

Ramtec

Kurz gesagt

RAMTEC befindet sich im Fertigungszentrum von Marion, Ohio, und erhält Input von einer großen Gruppe von Branchenvertretern, die an der Gestaltung seines Lehrplans beteiligt sind. Als lokale Unternehmen mit der Installation kollaborativer Roboter begannen, nahm RAMTEC dies zur Kenntnis.
„Wir haben einige Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass Universal Robots einen der besten kollaborativen Roboter auf dem Markt hatte. Wir wollen immer voraus sein, wo die Fertigung sicherstellen wird, dass unsere Studenten, wenn sie diese Einrichtung verlassen, die von der Industrie angepasste Ausrüstung verwenden können“, sagt Ritch Ramey, RAMTEC-Koordinator, der die Robotikausbildung in den neun Tri-Rivers-Karrierezentren in Ohio überwacht, in denen RAMTEC das Flaggschiff ist. Das Ziel von RAMTEC ist es, die sich abzeichnende Qualifikationslücke zu schließen, die bis 2020 auf 2 Millionen unbesetzte Arbeitsplätze in der Fertigung in den USA geschätzt wird.

Ramtec

Industrie Education and Science
Land North America
Anzahl der Mitarbeiter 100-500
Cobots verwendet UR3, UR5 and UR10
Video — Roboter UR3, UR10, Ramtec, USA
Ein flexibler Lehrer

Ein flexibler Lehrer

Die Universal Robots bei RAMTEC werden jetzt verwendet, um viele verschiedene Fähigkeiten zu vermitteln:
„Es ist, als würde man eine Zwiebel schälen. Wir können sie herunterholen und den Schülern der 5. Klasse präsentieren, die innerhalb weniger Minuten mit dem Programmieren beginnen können. Oder nehmen Sie es in eine High-School-Einstellung und lassen Sie die Schüler fortgeschrittenere Bewegungssteuerungen durchführen. - Oder wir können es im Klassenzimmer für Erwachsene unterrichten, wobei viele unserer lokalen Hersteller daran interessiert sind, ihre Mitarbeiter bei der Programmierung ihrer eigenen UR-Roboter auf dem Laufenden zu halten", sagt Robotik-Lehrer bei RAMTEC, Clay Hammock. „Es ist wirklich einfach, mit dem Universal zu arbeiten, im Gegensatz zu einigen anderen Robotern, die derzeit auf dem Markt sind. Vor allem mit all den kostenlosen Online-Ressourcen wie den kostenlosen Trainingsmodulen in der UR Academy und dem Simulator, den die Schüler zu Hause herunterladen und üben können.

Sicherheit im Klassenzimmer

Sicherheit im Klassenzimmer

Das eingebaute Sicherheitssystem des UR-Roboters ermöglicht es dem Roboterarm, den Betrieb automatisch einzustellen, wenn er auf Objekte oder Personen auf seiner Route trifft. Das ist laut Clay Hammock ein wichtiger Aspekt in einem Klassenzimmer: „Das Schöne an der UR ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass sich einer meiner Schüler verletzt, wenn ich einen echten Industrieroboter programmiere. Ich kann eine kurze Demo geben und sie selbst experimentieren lassen."

Nicht um jeden Roboter herum teure Sicherheitskäfige bauen zu müssen, bedeutet auch Erschwinglichkeit ", sagt Ritch Ramey, der cobots im Klassenzimmer als die Zukunft der Robotikausbildung sieht.

Indem wir den Roboter nicht absperren müssen, können wir ein paar Universal Robots zu dem Preis kaufen, zu dem wir einen Industrieroboter mit einem Sicherheitskäfig kaufen können. Wir können sie zwischen den Aufgaben im Raum bewegen, da es so viele Dinge gibt, die ein Schüler mit einem Universalroboter tun kann, der immer noch in das von uns benötigte Industrieroboter-Bildungsmodell passt.

Ritch Ramey, Robotics Coordinator
UR3, UR5, UR10 Roboter, RAMTEC, USAUR3, UR5, UR10 Roboter, RAMTEC, USA

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Erfüllte die Nachfrage der lokalen Industrie nach Aufklärung der Belegschaft über kollaborative Roboter

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Schnelle Einrichtung
  • Kollaborativ und sicher
  • Kurze Amortisationszeit
  • Flexibler Einsatz

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Praktische Roboter-Programmierkenntnisse
  • Einschließlich Aufgaben auf Anwendungsebene wie Maschinenpflege und SPS-Vernetzung durch Ethernet-IP
  • Die Schüler lernen auch, mithilfe der Online-Schemata der Frontplatten der Roboter maßgeschneiderte, 3D-gedruckte Greifer für die UR-Roboter herzustellen.

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel
Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720