Revolution in der Intralogistik – Versandmanufaktur & NEOintralogistics automatisieren Fulfillment mit UR Cobots

Versandmanufaktur & NEOintralogistics

Überblick

Die Versandmanufaktur in Witten (NRW) hat gemeinsam mit ihrem IT-Partner NEOintralogistics die Automatisierung im Fulfillment neu gedacht. Mit industriellen Robotern und UR Cobots als Plug-and-Play-Lösung werden bestehende Handlager automatisiert – ohne langwierige Umbauten oder hohe Investitionen. Das Ziel: Effizienzsteigerung, bessere Arbeitsbedingungen und eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

Die Challenge

Die Logistikbranche steht vor komplexen Herausforderungen: starre Automatisierungsmuster, ineffiziente Abläufe und hohe Anforderungen an Flexibilität. Besonders in Fulfillment-Centern sind klassische Lösungen oft nicht ausreichend, um den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden. Die Versandmanufaktur wollte diese Muster aufbrechen und suchte nach innovativen, skalierbaren Wegen, um ihre Abläufe zukunftsfähig zu machen – mit kollaborativen Robotern, die sich nahtlos in bestehende Strukturen integrieren.

Versandmanufaktur & NEOintralogistics

Industrie Fulfillment (Logistik)
Land Deutschland
Anzahl der Beschäftigten 150
Cobot verwendet UR15

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Integration von Robotern in bestehende Fachbodenanlagen
  • Minimierung von Ausfallzeiten und Investitionskosten
  • Umgang mit „positiv chaotischer“ Lagerhaltung
  • Effiziente Feinverteilung der Waren
  • Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter (z. B. Reduktion langer Laufwege)

Wichtigste Werttreiber:

  • Leidenschaft für Automatisierung und Innovation
  • Flexibilität und Cloud-Fähigkeit der UR Cobots
  • Kompaktheit der Technik – Wachstum auf kleinstem Raum
  • Effiziente Gestaltung der Arbeitszeit und Wege
  • Steigerung der Kommissionierleistung bei gleichzeitig sinkender Fehlerquote

Der Prozess

This is an image showing...

Die Softwarelösung für moderne Intralogistik

NEOintralogistics hat einen durchgängigen Waren-zu-Mitarbeiter-Prozess geschaffen, der die bestehenden Regalanlagen ohne Umbauten automatisiert. Der Ablauf ist klar strukturiert: Waren werden aus den Regalen entnommen, intelligent im NEO:tower positioniert und exakt zum benötigten Zeitpunkt an die Kommissionierstation gebracht. Das System ordnet jeden Schritt wie ein Puzzle so an, dass Materialfluss und Mitarbeitertaktung optimal aufeinander abgestimmt sind. Im NEO:tower übernehmen UR-Cobots die präzise Feinverteilung der Waren. Sie platzieren Behälter so, dass deren Bewegung mit dem Kommissioniertakt synchronisiert bleibt.

Gesteuert wird dieses Zusammenspiel durch die cloudbasierte Verbindung zwischen den UR-Cobots und dem NEO-System. Diese Architektur analysiert in Echtzeit Bedarf, Timing und Wege – und orchestriert so die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

This is an image showing...

Automatisierung im Lager

Mit dem neuen System werden Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit dem passenden Produkt versorgt. Lange Wege und Wartezeiten entfallen – die Kommissionierleistung steigt um das Zwei- bis Dreifache.
Die Arbeitsbedingungen verbessern sich spürbar, Auftragsspitzen lassen sich besser abfedern und auch die Retourenabwicklung wird erheblich verschlankt.

Die Versandmanufaktur testet bereits den neuen UR15, einen noch leistungsstärkeren industriellen Roboter mit höherer Reichweite und Traglast, um die Performance weiter anzuheben.

Bei der Retoure senken wir die Prozesszeit um rund 80 % – die Ware kommt viel schneller zurück ins System. Die Cobots können unterschiedliche Artikel in einem Behälter  verarbeiten, was uns eine enorme Flexibilität gibt.
Wir sind der Online-Spezialist und setzen auf Technologien, die uns skalierbarer machen

Frank Hammermeister Geschäftsführer Versandmanufaktur GmbH
*Bei der Retoure senken wir die Prozesszeit um rund **80 %** – die Ware kommt viel schneller zurück ins System. Die Cobots können unterschiedliche Artikel in einem Behälter  verarbeiten, was uns eine enorme Flexibilität gibt.  
Wir sind der Online-Spezialist und setzen auf Technologien, die uns skalierbarer machen*

Der neue UR15 Roboterarm bringt eine ganz neue Geschwindigkeit und Präzision ins System. Er beschleunigt viele Prozesse deutlich und hebt unsere Lösung auf das nächste Level.

Markus Boltz, Geschäftsführer & Gründer NEOintralogistics GmbH
*Der neue UR15 Roboterarm bringt eine ganz neue Geschwindigkeit und Präzision ins System. Er beschleunigt viele Prozesse deutlich und hebt unsere Lösung auf das nächste Level.*

Fazit

Die Revolution der Logistik steht erst am Anfang. Die Partnerschaft zwischen der Versandmanufaktur und NEOintralogistics zeigt, wie innovative Automatisierungslösungen mit industriellen Robotern und Cobots Fulfillment-Prozesse nachhaltig verändern – schneller, smarter und flexibler als je zuvor.

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel
Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720