COBOT-ARM-LÖSUNG automatisiert die Produktion auf engstem Raum
Kurz gesagt
Das Wachstum erforderte, dass Multi-Wing CZ einen Weg fand, die Produktion auf dem bestehenden Set-up mit nur begrenztem Platz zu erhöhen. Ein UR5, der keine Sicherheitsvorkehrungen erforderte, löste das Problem, indem er zusätzliche 336 Stunden Kapazität pro Jahr freisetzte. Als zusätzlichen Bonus sind die Produktionskosten jeder Einheit um 10-20% gesunken und führten zu jährlichen Einsparungen von fast 7.000 Euro.
Die Geschäftstransformation
Das kleine Unternehmen Multi-Wing CZ stellt Axiallüfterlösungen für Lüftungsanwendungen her. Nachdem sich Multi-Wing CZ zu einem globalen Unternehmen entwickelt hatte, musste es Produktionsprozesse automatisieren, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Der enge Arbeitsbereich benötigte jedoch eine Lösung, die keine Sicherheitsbarriere erforderte.
„Wir wussten von Anfang an genau, was wir wollten: Ein kleiner, preiswerter Roboter, der schnell und vielseitig genug ist – und der ohne Schutzeinrichtungen arbeiten kann, um Arbeitsplätze zu sparen“, sagt David Hosek, Junior Manager für Produktionsentwicklung bei Multi-Wing CZ.
Multi-Wing
Die Lösung
Multi-Wing CZ entschied sich für einen UR5-Roboter für seine automatisierte Drehmaschine, die Aluminiumgussteile zu Naben verarbeitet. Der Roboterarm nimmt Rohgussteile aus einem Behälter auf die Drehmaschine, entnimmt sie nach der Bearbeitung und übergibt sie dann an eine automatische Räummaschine, wo die Nut geschnitten wird. Und das ohne Sicherheitsabschirmung. Durch das Entfernen der Sicherheitsbarriere konnte Multi-Wing CZ das Layout des Roboterzentrums ändern und mehr Platz in der Maschinenhalle gewinnen.
Die Installation des UR5 hat die Produktionskosten jeder Einheit um 10-20% reduziert und die Kapazität um zusätzliche 336 Stunden pro Jahr erhöht. Dies wurde durch eine Vorschubbeschleunigung von 70% und eine Beschleunigung von 10 Sekunden beim Austausch von Maschinenteilen erreicht.
David Hosek, Junior Manager for Production DevelopmentIm Vergleich zu Robotern konkurrierender Hersteller sorgte der Erwerb des UR5 für einen schnelleren Return on Investment. Wir hatten keine Probleme mit dieser flexiblen, schnellen und erschwinglichen Lösung, die uns zahlreiche Einsparungen und neue Möglichkeiten gebracht hat. Wir könnten mit der Technologie von Universal Robots nicht glücklicher sein


Automatisierungsherausforderungen gelöst:
Enger Raum erforderte einen barrierefreien Arbeitsroboter.
Wichtigste Werttreiber:
Einfache Programmierung Schnelle Einrichtung Flexibler Einsatz Kollaborativ und sicher
Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:
Montage