Automatisierung bei Migatronic
Als einer der weltweit führenden Anbieter von Schweißmaschinen ist Migatronic auch einer der Pioniere im kollaborativen Schweißen. Dem Geist der frühen Anwender folgend, begann das Unternehmen schnell, die erweiterte Reichweite des Roboters UR20 zum Schweißen zu nutzen, indem es ihn in die etablierte CoWelder-Lösung von Migatronic integrierte.
Das Schweißen ist ein unverzichtbares Handwerk, das die Schaffung einiger der auffälligsten Strukturen weltweit untermauert. Es kann praktisch in jeder Branche eingesetzt werden, sei es für Offshore-Windturbinen, den Schiffbau oder die Schwermetallindustrie.
Migatronic ist ein renommiertes Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schweißmaschinen. 1985 wagten sie sich in die automatisierte Abteilung, die sich ausschließlich innovativen automatisierten Schweißlösungen widmete. Ihre Reise führte sie zum kollaborativen Schweißen und zur Entwicklung des bemerkenswerten CoWelder-Systems. Dieses Schweißsystem entspricht der Schweißkompetenz von Migatronic und der Präzision des Roboterarms von Universal Robots.
Betrachten Sie den Prozess und die wichtigsten Details für den erfolgreichen Übergang von manuellen Prozessen zur Automatisierung mit kollaborativen Robotern

Beim Schweißen entsteht oft ein gemeinsames Anliegen, wenn es um Robotik geht – die Angst vor Jobverlagerungen. Doch wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, führt die Einführung von Automatisierungstechnologien wie dem CoWelder nicht zu Arbeitsplatzverlusten, sondern zu mehr Chancen. Michael Andersen, Schweißexperte bei Migatronic, erklärt: „[with the collaborative welding] you can get more items done throughout the day, so that means you are getting busyier. Man muss also neue Leute einstellen.„
Die Unterstützung von kollaborativen Robotern erweist sich als besonders nützlich, wenn mit großen Mengen identischer, unkomplizierter Schweißnähte gearbeitet wird.

Migatronic verfügt über ein umfassendes internes Wissen über automatisierte Schweißlösungen, das sicherstellt, dass sie jeden Aspekt ihrer Technologie verstehen und kontinuierlich nach Innovation und Verbesserung streben.
Eines der herausragenden Merkmale des CoWelder-Systems ist seine benutzerfreundliche Programmierung. Abhängig von den spezifischen Anforderungen können zusätzliche Funktionen nahtlos integriert werden, was Präzision und Flexibilität bei Schweißaufgaben ermöglicht.

Die Integration des Roboters UR20 in den CoWelder verschiebt die Grenzen der Möglichkeiten des Schweißsystems noch weiter. Mit einer erweiterten Reichweite von 1.750 mm (68,9 Zoll) können Schweißer den Roboter programmieren, um größere Werkstücke zu schweißen.
Migatronic erkennt, dass manchmal nur 80-90%des Stücks auf einer UR10e CoWelder-Lösung geschweißt werden können und die Kunden das Stück dann manuell oder durch manuelles Drehen fertigstellen würden. Jetzt, mit dem UR20, ist Migatronic zuversichtlich, dass sie solche Stücke nur mit dem Roboter-Schweißsystem fertigstellen können.

Der offene Plattformansatz von Universal Robots war schon immer entscheidend für den Erfolg von CoWelder. Die offene Software-Design-Philosophie befähigt Experten wie Migatronic, darüber hinaus Software zu entwickeln und ihr Schweißsystem zu erstellen.
Die laufende Partnerschaft zwischen Migatronic und Universal Robots zielt darauf ab, den Kundennutzen zu maximieren, indem die Expertise von Migatronic bei automatisierten Lösungen mit der fortschrittlichen Technologie von Universal Robots kombiniert wird.
Rasmus Tønnov From, Product Manager at MigatronicWas Universal Robots so besonders macht, ist die offene Plattform, die sie haben. Sie haben diese intuitive Software entwickelt, mit der wir unser eigenes Schweißsystem erstellen können. Wir könnten ganz von vorne anfangen und einfach das bauen, was wir für den einfachsten Schweiß cobot für unseren Endnutzer halten.
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...