--

UR cobots bieten kosteneffiziente und flexible Lösung

Linatex

Kurz gesagt

Das Ingenieurbüro Linatex brauchte fast ein Jahrzehnt, um eine automatisierte Lösung zu finden, die flexibel genug war, um ihre vielseitige Produktlinie zu erfüllen. Mit der Robotertechnologie von Universal Robots bekamen sie endlich, was sie wollten: einen kostengünstigen Roboter, der sich für neue Produktionschargen einfach umprogrammieren lässt.

Die Geschäftstransformation

Linatex produziert Kunststoffkomponenten, die in allem zu finden sind, von künstlichen Hüften bis hin zu Flugzeugen und Windkraftanlagen. Diese Vielseitigkeit bedeutet oft, dass Chargen extrem klein sind und erfordert, dass Produktionsanlagen sowohl schnell als auch einfach umprogrammiert werden können, um sich an die verschiedenen Aufgaben anzupassen.

Fast ein Jahrzehnt lang hatte Jørn Trustrup, Produktmanager bei Linatex, versucht, einen kostengünstigen Roboter zu finden, der die Anforderungen profitabel, aber bisher vergeblich erfüllen würde: „Ein Roboter kommt schnell auf eine halbe Million Kronen, wenn man Berater braucht, um ihn zu installieren – und wenn man auch Spezialisten braucht, um ihn zu bedienen und zu programmieren, geht die Idee schnell aus dem Fenster“.

Linatex

Industrie Metal and Machining
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 5-25
Cobots verwendet UR5

Der Roboterarm von Universal Robots übernimmt die Aufgaben, die kein Mitarbeiter verpassen wird. Gleichzeitig ist es so einfach einzustellen, dass unsere Mitarbeiter es selbst umprogrammieren können

Jørn Trustrup, Product Manager
Eine jahrzehntelange Suche beenden

Eine jahrzehntelange Suche beenden

Die langjährige Herausforderung, einen flexiblen, kostengünstigen Roboter zu finden, wurde schließlich gelöst, als Linatex Universal Robots vorgestellt wurde. Der flexible Roboterarm erfüllt die Kriterien des Unternehmens perfekt und hat die Aufgabe übernommen, Kunststoffteile in das CNC-Drehzentrum einzusetzen und wieder zu entnehmen. Ein mühsamer Job, der früher manuell ausgeführt wurde. Bisher wird der kostengünstige [Roboterarm](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) in den größten Produktionen von 10.000 Stück verwendet, aber Linatex erwartet, den Roboter für Chargen bis zu 50 Stück zu verwenden.

Intuitive Oberfläche

Intuitive Oberfläche

„Der Roboterarm von Universal Robots übernimmt die Aufgaben, die keiner der Mitarbeiter verpassen wird. Gleichzeitig ist es so einfach einzustellen, dass unsere Mitarbeiter es selbst neu programmieren können“, sagt Jørn Trustrup und betont die intuitive Benutzeroberfläche bei der Auswahl von Universal Robots. „Sie müssen nichts eingeben oder berechnen, um den Roboter zum Laufen zu bringen. Sie müssen ihm nur die Bewegungen zeigen.“ Bisher wird der kostengünstige [Roboterarm](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) in den größten Produktionen von 10.000 Stück verwendet, aber Linatex erwartet, den Roboter für Chargen bis zu 50 Stück zu verwenden.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Kunststoffkomponenten.
  • Amortisationszeit: 3-4 Monate.

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Schnelle Amortisationszeit
  • Kooperativ

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • CNC-Maschinenbeschickung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel
Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720