--

Cobots inspirieren zukünftige Generationen auf der Wissenschaftsausstellung

iQLANDIA

Kurz gesagt

das Wissenschaftszentrum iQLANDIA popularisiert seit zehn Jahren erfolgreich die Wissenschaft für die Jugend von Liberec, Tschechien. Die Wissenschaftsexperten wandten sich für ihre interaktive Roboterausstellung an Universalroboter. Die Ausstellung zeigt den Schülern aus erster Hand, wie einfach es ist, einen UR-Roboter zu programmieren, und stellt gleichzeitig die Vorstellung in Frage, dass Roboter unsicher oder kompliziert sind.

Die Geschäftstransformation

Die Experten und Dozenten des iQLANDIA Science CENTER wollten einen zeitgenössischen Roboter ausstellen, um den Besuchern die großen Sprünge zu zeigen, die in letzter Zeit in der Robotertechnologie gemacht wurden. Die Roboterausstellung müsste zeigen können, wie benutzerfreundlich Roboter geworden sind, einfach zu bedienen und sicher in der Nähe zu sein, da das Science Center von Grund- und weiterführenden Schulen aus der ganzen Tschechischen Republik besucht wird.

iQLANDIA

Industrie Education and Science
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 50-100
Cobots verwendet UR5
Video — UR5-Roboterarm, Wissenschaftszentrum iQLANDIA, Tschechische Republik

Die Lösung

iQLANDIA entschied sich für die Roboterausstellung Robot Run, die um einen UR5-Roboter herum aufgebaut ist. Robot Run ist ein interaktives Roboterspiel, mit dem Benutzer den Roboter in einer labyrinthartigen Struktur steuern können. Das Spiel unterstreicht und dramatisiert die Präzision des Roboterarms, die einfache Programmierung und die breite Palette von Anwendungen, mit denen der Roboter beauftragt werden kann.

Die Lösung basierte auf einem UR5-Roboterarm von Universal Robots. Es sorgte für einen sicheren, flexiblen Betrieb ohne Bildschirme und konnte um 360 Grad gedreht werden – perfekt für die Bedürfnisse des interaktiven Spiels.

Die Ausstellung ist zu einer sehr beliebten Attraktion im Science Center geworden und erobert jedes Jahr die Herzen und Köpfe der über 50.000 jungen Besucher.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Betreiben des Roboterarms durch die Besucher durch einen interaktiven Game Run auf einem mobilen Endgerät.

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Kollaborativ und sicher
  • Schnelle Einrichtung

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Präsentationsfähigkeiten eines modernen Roboters für Besucher

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel
Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720