Seit 2016 hilft ein Roboterarm UR10 der dänischen Druckerei Inprint A/S bei der Auswahl und Platzierung von Druckplatten, wodurch unproduktive Wartezeiten reduziert, die Arbeitsumgebung verbessert und 2 Arbeitsstunden Kapazität pro Tag freigesetzt werden. Ein UR10 Roboterarm hat Inprint A/S geholfen, Druckplatten aufzunehmen und zu platzieren und 2 Arbeitsstunden Kapazität pro Tag freizusetzen.
InPrint ist eine mittelständische Druckerei mit 15 Mitarbeitern, die als schlüsselfertiger Drucksachenlieferant ein breites Spektrum an Druckaufgaben in Zentraljütland, Dänemark, ausführt. Die Produktion beinhaltet oft schwere Hebe- und Stillstandszeiten des Bedieners, während die Maschinen drucken. Doch seit Oktober 2016 hat der kollaborative Roboterarm UR10 dies deutlich reduziert.
Søren H. Nielsen ist bei InPrint für die großformatige Produktion verantwortlich. Er überlegte genau, wo es in der Produktion am vorteilhaftesten wäre, cobots einzuführen.
„Als ich an großen Aufgaben für die Firma „Joe & The Juice“arbeitete, für die wir großformatige Motive drucken, wurde mir klar, dass es hier sinnvoll wäre, einen kollaborativen Roboter zu haben. Es dauert vier Minuten, um eine Platte zu drucken, und während dieser vier Minuten müssen unsere Drucker warten, bis die Maschine einen „Piepton“gibt. Dann ersetzt der Bediener die Platte durch eine neue und wartet erneut. Mir ist aufgefallen, dass der Bediener größtenteils nur gewartet hat.
Søren H. Nielsen, Responsible for large-format productionMit dem Roboter UR10 sind wir nun in Bereichen konkurrenzfähig, die bisher über unsere Kapazitäten hinausgingen. Ganz einfach, weil wir den Roboter jetzt die repetitive Arbeit eines Mitarbeiters erledigen lassen können, der jetzt andere Aufgaben übernimmt.
„Seit Dezember haben wir 4.500 Platten auf einer der Maschinen produziert, wobei der Roboter die Platten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von zwei Minuten handhabt, wodurch eine Gesamtkapazität von 150 Arbeitsstunden frei wird, was allein aufgrund der freigegebenen Zeit etwa 45.000 DKK einspart“, sagt Nielsen.
Im Oktober 2016 kontaktierte Søren BILA, den dänischen Distributor von UR Robots, und erkundigte sich nach dem Preis des größten UR-Roboterarms, da die Aufgabe eine gewisse Reichweite erforderte. Am nächsten Tag bestellte er ihn – und innerhalb von drei Tagen wurde der UR10 ausgeliefert, programmiert und in die vorhandene Hardware integriert. Er beschreibt die Programmierung und Schnittstelle als logisch und intuitiv.
Mit einer Reichweite von bis zu 130 cm ist UR10 der größte Roboter, den Universal Robots anbietet. Es automatisiert Prozesse und manuelle Aufgaben, bei denen Präzision entscheidend ist. Und mit dem integrierten Kraftmodus kann der Roboterarm die Platten greifen und zu einer Einrichtung im Drucker bewegen, so dass sie genau an ihrem Platz sind.

„Wenn du an einer Maschine stehst und darauf wartest, dass sie„Piep“sagt, kannst du verrückt werden.
Die Person, die früher auf die Maschine gewartet hat, kümmert sich jetzt um andere wichtige Aufgaben.“
Die Skepsis der Mitarbeiter wandelte sich schnell in Begeisterung, als sie den Roboterarm in Aktion erlebten. Der UR10 hat die Wartezeit reduziert und die Produktion effizienter gemacht. Laut Søren H. Nielsen hat es auch zu weniger Überstunden geführt. Insgesamt hat sich das Arbeitsumfeld dank des Roboters von Universal Robots deutlich verbessert:
Die verbesserte Arbeitsumgebung und effizientere Produktion ist nicht der einzige Vorteil, den der UR10 zu bieten hat. Søren H. Nielsen sagt auch, dass sich die Druckerei dank der helfenden Hand des Roboters jetzt um Aufgaben kümmern kann, für die sie bisher nicht bezahlen konnte – in erster Linie digitale Aufgaben mit sehr großen Auflagen.
„Mit dem Roboter UR10 sind wir jetzt in Bereichen wettbewerbsfähig, die zuvor unsere Kapazitäten überschritten haben. Ganz einfach, weil wir den Roboter jetzt die sich wiederholende Arbeit eines Mitarbeiters erledigen lassen können, der jetzt andere Aufgaben erledigt.“
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...