--

Zwei UR5 sorgen für eine schnellere Lieferung von Blutprobenergebnissen

Gentofte Hospital

Kurz gesagt

Zwei UR5-Roboter optimieren nun die Handhabung und Sortierung von Blutproben für die Analyse am Universitätsklinikum Kopenhagen in Gentofte. Die Lösung ermöglicht es dem Labor, das Ziel einzuhalten, innerhalb von 1 Stunde mehr als 90 %der Ergebnisse zu liefern, obwohl die Anzahl der zur Analyse eingehenden Proben um 20 % gestiegen ist.

Das Universitätsklinikum Kopenhagen in Gentofte, Dänemark, wollte untersuchen, wie kollaborative Roboter eine kosteneffiziente Lösung sein könnten, die die manuelle Sortierung von Blutproben für vier verschiedene Wege zur weiteren Analyse automatisiert. Die Roboteranwendung musste in einem platzbeschränkten Bereich im Labor platziert werden, in dem größere, automatisierte Großlader keine Option waren. Das Krankenhauslabor wollte, dass Techniker in der Lage waren, mit dem Roboter zu interagieren und leicht einzugreifen, wenn der Handhabungsprozess menschliche Eingriffe erforderte. Angesichts eines Anstiegs der im Labor ankommenden Blutproben um 20 %bemühte sich das Management auch, das Ziel des Labors aufrechtzuerhalten, 90 % aller Blutproben innerhalb einer Stunde analysieren zu lassen, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen.

Gentofte hospital

Industrie Medical and Cosmetics
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 1000+
Cobots verwendet UR5
Video — UR5 cobot, Universitätsklinikum Kopenhagen, Gentofte, Denamrk

Die Lösung

Die kollaborativen Roboterarme von Universal Robots können direkt neben Menschen arbeiten - eine radikale Abkehr von traditionellen Industrierobotern, die in Sicherheitsgehäusen verschraubt bleiben.

Ihr interaktives Design macht es einfach, sie für eine neue Aufgabe einzurichten, und ihr eingebautes Sicherheitssystem ermöglicht es dem UR-Roboterarm, den Betrieb automatisch einzustellen, wenn er auf Objekte oder Personen auf seiner Route trifft. Diese Funktionen waren für das Kopenhagener Labor von entscheidender Bedeutung:

„Alle Blutproben gelangen auf ein Förderband in einer Ecke des Labors, in der kein Platz für die Errichtung von Sicherheitszäunen ist. Wir brauchten eine inhärent sichere, einfach zu bedienende Lösung, die auf die visuell geführte Programmierung reagiert, die Proben schnell aufnimmt, sortiert und zur Analyse in das Einstiegsmodul lädt. Universal Robots erfüllte diese Kriterien“, sagt der Chefarzt des Universitätsklinikums Kopenhagen, Steen Stender, der jetzt zwei UR5-Roboter implementiert hat.

Der erste UR-Roboter nimmt eine Probe auf und legt sie in einen Barcode-Scanner. Eine Sichtkamera fotografiert die Farbe der Schraubkappe und der Roboter wird geführt, um die Probe farblich in einem von vier verschiedenen Racks abzulegen. Der zweite Roboter nimmt die Gestellproben auf und legt sie zur Zentrifugation und Analyse in die Maschinenzuführung. Die Roboter verarbeiten ca. 3.000 Proben pro Tag, 7-8 Röhrchen pro Minute.

Unsere Mitarbeiter haben diese Roboter begeistert angenommen. Sie wissen, dass jede Blutprobe im Labor, die nicht analysiert wird, ein wartender Patient ist. Die Lieferung fast aller Blutprobenergebnisse innerhalb einer Stunde bedeutet, dass unsere ambulanten Patienten eine Reise ins Krankenhaus sparen, da ihr Arzt die Ergebnisse jetzt während derselben Konsultation zurückerhält. Die Ergebnisse der Proben, die morgens an stationären Patienten entnommen wurden, sind vor den morgendlichen Runden des Klinikers fertig. Alle Proben werden als Notfallproben behandelt.

Steen Stender, Chief Physician
Lieferung innerhalb einer Stunde

Lieferung innerhalb einer Stunde

Die Roboter ermöglichten es dem Labor, seine Reaktionszeit ohne zusätzliches Personal einzuhalten, obwohl die Anzahl der zu analysierenden Blutproben um 20 % gestiegen war. Mehr als 90%der Ergebnisse sind weniger als eine Stunde nach der Ankunft im Labor fertig.
„Unsere Mitarbeiter haben diese Roboter begeistert angenommen. Sie wissen, dass jede Blutprobe im Labor, die nicht analysiert wird, ein wartender Patient ist. Die Lieferung fast aller Blutprobenergebnisse innerhalb einer Stunde bedeutet, dass unsere ambulanten Patienten eine Reise ins Krankenhaus sparen, da ihr Arzt die Ergebnisse jetzt während derselben Konsultation zurückerhält. Die Ergebnisse der Proben, die morgens an stationären Patienten entnommen wurden, sind vor den morgendlichen Runden des Klinikers fertig. Alle Proben werden als Notfallproben behandelt“, schließt Stender.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Erhöhte Produktionsleistung.
  • Das Personal wurde vom Umgang mit sich wiederholenden Aufgaben mit Kontaminationsrisiko entlastet.

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Schnelle Einrichtung
  • Kollaborativ und sicher

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Laboranalyse und -tests

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel