Automatisierung in Bob's Red Mill
Der historische Vollkornhersteller suchte viele Jahre lang nach kollaborativen Robotern für Palettieraufgaben, hatte aber bis zur Veröffentlichung des UR20 keine Lösung gefunden, die den Anforderungen an Geschwindigkeit, Nutzlast oder Reichweite entsprach. Der neue, größere cobot von Universal Robots erfüllt jetzt erfolgreich die erforderlichen Zykluszeiten bei Bob ́ s Red Mill, wodurch vier Bediener frei werden und gleichzeitig das Unternehmenswachstum vorangetrieben wird.
Inspiriere Freude mit gesunden Lebensmitteln. Das ist das Mantra bei Bob s Red Mill in Milwaukie, Oregon. Das Unternehmen hat sich von bescheidenen Anfängen im Jahr 1978, als Bob Moore und seine Frau Charlee zum ersten Mal mit der Mahlung von Vollkorngetreide begannen, zu einer 325.000 Quadratmeter großen Anlage entwickelt, die mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als 200 verschiedene Produkte herstellt, die in den USA, Kanada und Asien vertrieben werden.
„Unsere Vision ist es, die Anzahl der Menschen, die Bob's Red Mill essen, bis 2030 zu verdoppeln. Die Automatisierung wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen“, sagt Nick Chow, Engineering and Manufacturing Manager bei Bob s Red Mill, der mit dem Einsatz größerer industrieller Palettierroboter begann, als der manuelle Arbeitsmarkt während der COVID-19-Pandemie schrumpfte. Eine Lösung, die für die großen Produktionslinien funktionierte, aber nicht in kleinere Linien passte. „Wir wollten einen Roboter, der viel näher an den Bedienern in engeren Räumen arbeiten kann“, erklärt der Engineering-Manager. Aber als Bob ́ s Red Mill den cobot Markt erforschte, war das Unternehmen nicht in der Lage, eine Lösung zu finden, die die Anforderungen an Reichweite, Nutzlast und Geschwindigkeit ihrer Palettierzelle erfüllte. Bis Nick Chow vom Partner Columbia/Okura von Universal Robots hörte, dass das Unternehmen daran arbeite, den UR20 cobot in seinen schlüsselfertigen Palettierer, den miniPAL +®, zu integrieren. „Wir hatten bereits mit Bob ́ s Red Mill zusammengearbeitet, um größere Roboter einzusetzen, und wussten, dass der UR20 perfekt zu ihren kleineren Zellen passen würde“, sagt Parker Morris-Pinson, Inside Sales Specialist bei Columbia/Okura.
Betrachten Sie den Prozess und die wichtigsten Details für den erfolgreichen Übergang von manuellen Prozessen zur Automatisierung mit kollaborativen Robotern

Das neue miniPAL +® von Columbia/Okura ist ein schlüsselfertiges Palettiersystem, das den Arm des UR20 cobot, Sicherheitsbereichsscanner, Radar, Schutzvorrichtungen, eingebaute Palettenhebertaschen, den CPT-Vakuumgreifer von PIAB und PALLY umfasst; PALETTIERSOFTWARE von Rocketfarm, zertifiziert durch die UR+ -Plattform von Universal Robots für UR cobots.
Als der miniPAL+ in der Produktionshalle von Bob ́ s Red Mill auftauchte, dauerte es nur ein paar Stunden, um alles auszupacken und zusammenzuschrauben. „Im Vergleich zur einwöchigen Installation eines traditionellen Industrieroboters ist die Implementierung von UR20 viel schneller“, sagt Chow, der den miniPAL + für bis zu 14 Fälle pro Minute einsetzen wird. „Unsere aktuelle Produktion erfordert 7-8 Kisten pro Minute, aber wir streben eine Fallrate von 10-12 Kisten pro Minute an. Mit einer Kapazität von 14 Kisten pro Minute können wir also auch die Zeit berücksichtigen, die benötigt wird, um Zwischenblätter zwischen den einzelnen Schichten hinzuzufügen, damit der cobot bei Bedarf aufholen kann“, sagt er und fügt hinzu, wie die 20 kg (44,1 lbs) Nutzlast des UR20 es dem Unternehmen ermöglicht, Kisten mit einem Gewicht zwischen 4-10 lbs doppelt auszuwählen.

Obwohl er einen größeren cobot erwartet hatte, war Nick Chow überrascht, als er zum ersten Mal zum ausgestreckten UR20 Arm aufblickte und eine Reichweite von 1750 mm (68,9 Zoll) lieferte. „Ich war überrascht! Es ist ein kräftiger cobot, der uns das Vertrauen gab, dass er robust genug wäre, um mitzuhalten“, sagt er und betont, dass die zusätzliche Reichweite auch die Notwendigkeit einer vertikalen Hubsäule der 7. Achse überflüssig macht, die üblicherweise in kleineren cobot Palettierern verwendet wird, um den cobot Arm nach oben und unten zu bewegen: „Mit 81 Zoll sind unsere Paletten etwas höher als der Durchschnitt, aber der UR20 ermöglicht es uns, die hinteren Ecken leicht zu erreichen, ohne dass wir zuerst den cobot Arm mit einer 7. Achse nach oben heben müssen, was unserer Geschwindigkeit entsprechen würde. Jetzt können wir uns einfach schnell in Position bringen.“

Der miniPAL+ ist an drei Seiten mit einer kleinen Öffnung für den Einlaufförderer auf der Rückseite gefasst. Die weit geöffnete Vorderseite ermöglicht die Interaktion mit der Zelle. Immer wenn ein Arbeiter oder ein Gabelstapler in den Arbeitsbereich des cobot eindringt, wird die Bewegung von einem Bereichsscanner erkannt, der den cobot auf eine Geschwindigkeit von 10 % von 2500 mm/Sekunde auf 250 mm/Sekunde verlangsamt. Im Falle einer Kollision mit dem UR20 stoppen die eingebauten Kraft- und Leistungssensoren des cobot den cobot sofort und verhindern Verletzungen.
Die gesamte Programmierung erfolgt über DIE PALLY-Software direkt auf dem Teach-Pendant des UR20. "Es gibt ein paar Dinge zu lernen in Bezug auf Palettenmuster-Design, Kartongrößen und Layouts, aber es ist ziemlich einfach und einfach zu bedienen", sagt Parker Morris-Pinson von Columbia/Okura, der bei der Schulung aller vier Schichten des Wartungsteams von Bob's Red Mill mitgeholfen hat. „Es dauerte etwa 45-60 Minuten, um uns alle durch eine Vielzahl von Szenarien zu schulen“, sagt Nick Chow, der mit dem miniPAL + Hunderte von Produktwechseln erwartet.

Bob's Red Mill befindet sich im Besitz von Mitarbeitern, was laut Chow die Akzeptanz neuer Technologien bei den Mitarbeitern gefördert hat: „Die Mitarbeiter hier bei Bob's waren sehr aufgeregt, als diese Palettiertechnologie in ihre Produktionslinie kam. Wenn Sie gut produzieren, erhalten wir alle einen Anteil am Unternehmen. Automatisierung ist der Schlüssel, um zu wachsen und unsere Gewinne zu teilen und gleichzeitig Verletzungen zu reduzieren, damit alle sicher nach Hause gehen können." Die miniPAL+ -Lösung hat im 24-Stunden-Betrieb des Unternehmens vier Bediener über vier Schichten hinweg entlastet. „Anstatt Paletten den ganzen Tag über zu stapeln, können sie sich jetzt auf mehr wertschöpfende Aufgaben wie die Qualitätsprüfung konzentrieren, anstatt auf etwas, das langweilig ist“, lächelt Chow.
Nick Chow, Engineering and Fabrication manager at Bob’s Red MillWir haben UR cobots schon lange im Auge; Ich mochte all die kleinen Fallstudien, die sie machen, sei es das Laden von CNC-Maschinen oder der Einsatz in Anwendungen wie unserer. Wir schätzen die Einfachheit, ihre Erfolgsbilanz und die sofort einsatzbereiten Funktionen
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...