Logistik & Lagerhaltung
In dieser Branche ist Zeit Geld, und Pünktlichkeit ist absolut erforderlich. Es braucht deshalb leistungsfähige Teams aus zuverlässigen Mitarbeitern und hochfunktionellen Cobots. Die kollaborativen Roboter kommissionieren, verpacken, palettieren und sortieren – und tragen dabei immer zur Senkung Ihrer Arbeitskosten bei. Eine schwankende Nachfrage und saisonale Spitzen bewältigen Sie mit Ihnen problemlos.

Kollaborative Roboter in der Logistik & Lagerhaltung
Steigende Lohnkosten und wachsende Auftragsvolumina bringen Unternehmen im Logistikbereich weltweit an ihre Grenzen. So besteht eine große Nachfrage nach Verladern, Spediteuren, Distributoren, Mitarbeitern in Lagern und Fulfillment-Centern, der mit menschlichen Mitarbeitern nicht nachzukommen ist. Kollaborative Roboter bieten Lösungen. Mit ihnen lassen sich selbst komplexe Fulfillment-Aufträge erfüllen.
Roboter erledigen Aufgaben wie Sortieren, Kommissionieren und Palettieren mit hoher Zuverlässigkeit und Präzision. Gemacht, um mit menschlichen Mitarbeitern zu kollaborieren, können Cobots zwischen verschiedenen Lagerzonen verschoben und in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden – unabhängig davon, ob dort Menschen arbeiten oder nicht. Während sie Sendungen entladen und Lieferungen vorbereiten, können sich Ihre Mitarbeiter auf die Aufgaben konzentrieren, die menschlichen Input und Entscheidungen erfordern. Cobots reduzieren die körperliche Belastung der Belegschaft und erreichen gleichzeitig ein neues Maß an Effizienz.
Fallbeispiele

Cobots in der Fertigungslogistik
Cobots rationalisieren den Materialfluss hin zur Produktion – und wieder von ihr weg. Sie liefern Rohstoffe und Komponenten, sie prüfen die Qualität des Lagerbestands, sie sortieren und palettieren die fertigen Produkte für den Versand. Der Bedarf in Ihrem Unternehmen hat sich geändert? Dann programmieren Sie den Cobot einfach um und geben ihm andere Aufgaben. Sie können sich überall auf ihn verlassen.

Effiziente Abläufe im Einzelhandel
Cobots sind schnell und sicher beim Be- und Entladen von Sendungen in den Vertriebszentren, und sie verarbeiten problemlos die verschiedensten Produkte und Verpackungen. Sie kommissionieren und handhaben Kartons und beladen auch Mischpaletten. So verbessern sie die Effizienz im Vertrieb, und Ihr Unternehmen kann auch bei steigender Nachfrage enge Lieferpläne einhalten.

Anpassungsfähigkeit in der 3P-Logistik
Als Anbieter von 3P-Logistik können Sie sich mit Unterstützung der Cobots nahtlos an unterschiedliche Kunden- und saisonale Anforderungen anpassen. Für wechselnde Kommissionierungs-, Verpackungs- und Palettierungsaufgaben programmieren Sie die kollaborativen Roboter einfach intern um. Auch beim Betrieb von Lagern mit mehreren Kunden und Value-Added-Service-Centern gewährleistet die hohe Anpassungsfähigkeit niedrige Arbeitskosten, ohne dass der Service-Level sinkt.
Wählen Sie den richtigen Cobot für Ihren Zweck
Universal Robots bietet Ihnen eine Reihe von Modellen – spezialisiert für die unterschiedlichsten Anforderungen: Präzision, große Reichweite, hohe Nutzlast.
Warum Universal Robots?
100.000-fach bewährt
Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

Erster bei Benutzerfreundlichkeit
UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführender, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Erster auch bei der Sicherheit
Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative UR-Roboter, um...
- ihre Produktivität zu steigern
- auf sich ändernde Produktnachfrage zu antworten
- das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und sie an sich zu binden
- Arbeitskräftemangel entgegen zu wirken