<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Zum Hauptinhalt springen

ROI statt Amortisationszeit: So berechnen Sie den wahren Wert von Robotik

Arbeitskräftemangel, steigende Kosten und wachsender Wettbewerbsdruck stellen viele deutsche Produktionsunternehmen vor große Herausforderungen. Automatisierung mit Robotern – insbesondere mit kollaborativen Robotern (Cobots) – wird deshalb zunehmend zu einem strategischen Erfolgsfaktor. Doch bevor investiert wird, stellt sich eine entscheidende Frage:

Lohnt sich die Investition tatsächlich?

roi automatisieren

Welchen Mehrwert schafft diese Investition für mein Unternehmen – heute und in Zukunft?

Viele Unternehmen betrachten ausschließlich die Amortisationszeit (Payback Period). Dabei wird vereinfacht berechnet, wie lange es dauert, bis die Investitionskosten durch eingesparte Personalkosten ausgeglichen sind. Diese Betrachtung greift jedoch zu kurz. Wer den tatsächlichen Wert einer Automatisierung verstehen möchte, sollte den Return on Investment (ROI) betrachten – und dabei sowohl finanzielle als auch strategische Vorteile berücksichtigen.

Warum die Amortisationszeit allein nicht ausreicht

Eine klassische Rechnung lautet:

Investitionskosten ÷ monatliche Personalkosten = Amortisationszeit

Diese Methode liefert zwar eine schnelle Orientierung, berücksichtigt jedoch nicht die zahlreichen positiven Auswirkungen, die Robotik auf ein Unternehmen haben kann. Verbesserte Qualität, höhere Produktionskapazität, geringere Ausschussraten oder eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit bleiben dabei völlig unberücksichtigt. Gerade in Deutschland, wo Fachkräfte immer schwerer zu finden sind und die Lohnkosten kontinuierlich steigen, kann der tatsächliche Nutzen einer Robotiklösung deutlich größer sein als die reine Einsparung von Arbeitsstunden.

Deshalb sollte jede Investitionsentscheidung auf einem umfassenden Business Case basieren.

Die wichtigsten Faktoren für einen belastbaren Business Case

1. Die Gesamtinvestition realistisch bewerten

Der erste Schritt besteht darin, die tatsächlichen Investitionskosten vollständig zu erfassen.

Dazu gehören:

  • Anschaffungskosten des Roboters
  • Greifer, Kameras und weiteres Zubehör
  • Integrations- und Installationskosten
  • Schulungen
  • Wartungskosten
  • Software-Updates
  • zukünftige Erweiterungen

Besonders bei der Bewertung einer Automatisierungslösung lohnt sich der Vergleich zwischen traditionellen Industrierobotern und kollaborativen Robotern. Während klassische Robotersysteme häufig aufwendige Schutzzäune, komplexe Programmierung sowie die Unterstützung externer Integratoren erfordern, überzeugen Cobots durch ihre einfache Bedienbarkeit, schnelle Inbetriebnahme und hohe Flexibilität. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich problemlos in bestehende Produktionsumgebungen integrieren und bei veränderten Anforderungen schnell für andere Aufgaben einsetzen. Der geringere Integrationsaufwand reduziert nicht nur die Projektkosten, sondern minimiert auch Stillstandszeiten und Implementierungsrisiken. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland bieten Cobots damit einen wirtschaftlichen und risikoarmen Einstieg in die Automatisierung.

2. Mitarbeiterbezogene Vorteile in die Rechnung einbeziehen

In vielen Produktionsumgebungen übernehmen Mitarbeitende noch immer monotone, körperlich belastende oder ergonomisch ungünstige Tätigkeiten.

Dazu gehören beispielsweise:

  • Palettieren
  • Maschinenbestückung
  • Verpacken
  • Schleifen
  • Qualitätskontrolle
  • Materialhandling

Viele manuelle Produktionsprozesse sind mit hoher körperlicher Belastung verbunden und können langfristig zu Muskel-Skelett-Erkrankungen, krankheitsbedingten Ausfällen und einer sinkenden Mitarbeiterzufriedenheit führen. Insbesondere repetitive Tätigkeiten wie Palettieren, Maschinenbestückung oder Verpackungsaufgaben beanspruchen Mitarbeitende täglich und erschweren es Unternehmen, attraktive und ergonomische Arbeitsplätze zu schaffen. Cobots können hier gezielt entlasten, indem sie monotone und körperlich anstrengende Aufgaben übernehmen. Dadurch werden nicht nur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert, sondern Mitarbeitende können sich verstärkt auf wertschöpfende, qualifizierte Tätigkeiten konzentrieren. Dies trägt zu einer höheren Motivation, besseren Mitarbeiterbindung und einer insgesamt produktiveren Arbeitsumgebung bei.

Vorteile für Unternehmen

  • weniger Arbeitsunfälle
  • geringere krankheitsbedingte Ausfälle
  • reduzierte Versicherungs- und Gesundheitskosten
  • höhere Arbeitgeberattraktivität
  • bessere Mitarbeiterbindung

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung.

3. Fachkräftemangel aktiv begegnen

Eine der größten Herausforderungen der deutschen Industrie ist die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte. Offene Stellen bleiben häufig über Monate unbesetzt. Gleichzeitig steigt der Druck, Liefertermine einzuhalten und Produktionskapazitäten zu erhöhen. Automatisierung ersetzt dabei nicht unbedingt Arbeitsplätze – vielmehr hilft sie Unternehmen dabei, vorhandene Mitarbeitende gezielter einzusetzen.

Ein weiterer Vorteil kollaborativer Robotik: Cobots können oft ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse bedient werden. Viele Anpassungen lassen sich intern durchführen, wodurch die Abhängigkeit von externen Spezialisten sinkt.

Das spart:

  • Rekrutierungskosten
  • Trainingsaufwand
  • externe Engineering-Kosten
  • Stillstandszeiten

4. Produktivität und Effizienz steigern

Einer der wichtigsten ROI-Treiber liegt in der Produktivitätssteigerung.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

  • Welche Prozesse sind heute manuell?
  • Wie viele Stunden pro Tag laufen diese Tätigkeiten?
  • Wie oft entstehen Wartezeiten?
  • Wo entstehen Engpässe?

Ein Roboter arbeitet konstant, präzise und ohne Ermüdung – unabhängig von Schichtzeiten oder Produktionsvolumen. Viele Anwendungen können rund um die Uhr betrieben werden und tragen so dazu bei, Prozesse deutlich effizienter zu gestalten. Unternehmen profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten, einer höheren Ausbringung und einer besseren Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig lässt sich die Produktionskapazität steigern, ohne zusätzliche Hallenflächen schaffen zu müssen. Auch bei Auftragsspitzen ermöglicht die Automatisierung eine schnellere und flexiblere Reaktion auf steigende Nachfrage. Für deutsche Fertigungsunternehmen, die im internationalen Wettbewerb bestehen müssen, kann diese Kombination aus Produktivität, Flexibilität und Skalierbarkeit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil schaffen.

5. Produktionsqualität und Stabilität verbessern

Fehler, Ausschuss und Nacharbeit verursachen hohe Kosten.

Je komplexer die Produktion, desto wichtiger wird eine stabile und reproduzierbare Qualität.

Roboter führen Bewegungen präzise und wiederholbar aus. Dadurch werden Schwankungen im Produktionsprozess reduziert.

Mögliche Effekte:

  • geringere Ausschussquoten
  • weniger Materialverschwendung
  • höhere Prozessstabilität
  • bessere Produktqualität
  • höhere Kundenzufriedenheit

Besonders für Unternehmen in Branchen wie Automobilzulieferung, Metallverarbeitung, Elektronik oder Medizintechnik kann dies einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss haben.

Zufriedene Kunden bestellen häufiger nach, reklamieren seltener und stärken langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Die versteckten Vorteile: Was viele ROI-Berechnungen vergessen

Neben den messbaren Effekten gibt es zahlreiche strategische Vorteile, die oft nicht in klassischen Kalkulationen auftauchen:

  1. Höhere Flexibilität: Cobots können schnell für neue Aufgaben umgerüstet werden. Dadurch können Unternehmen flexibler auf Marktveränderungen reagieren.
  2. Zukunftssicherheit: Automatisierung schafft die Grundlage für digitale Produktion, datenbasierte Entscheidungen und den Einsatz von KI-gestützten Anwendungen.
  3. Mitarbeiterentwicklung: Anstatt monotone Arbeiten auszuführen, können Mitarbeitende neue Kompetenzen erwerben und wertschöpfendere Aufgaben übernehmen.
  4. Nachhaltigkeit: Weniger Ausschuss, geringerer Ressourcenverbrauch und effizientere Prozesse tragen zu einer nachhaltigeren Produktion bei.

Jetzt den tatsächlichen ROI Ihrer Automatisierung ermitteln

Jede Fertigung ist anders – und damit auch das Potenzial einer Automatisierungslösung. Analysieren Sie Ihre Prozesse, identifizieren Sie Engpässe und betrachten Sie nicht nur die Amortisationszeit, sondern den gesamten geschäftlichen Nutzen. Unsere Robotik-Experten unterstützen Sie dabei, den ROI Ihrer Anwendung zu berechnen und die passende Lösung für Ihre Produktion zu finden.

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.