<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Zum Hauptinhalt springen

Physical AI in der Praxis: Wie autonome Bin-Picking-Lösungen die nächste Stufe der Automatisierung ermöglichen

Mit dem Ziel, die nächste Generation intelligenter Automatisierung zu ermöglichen, entwickelt THT Robotics Lösungen, die künstliche Intelligenz und Robotik zusammenführen. Durch den Einsatz von Physical AI können Roboter variierende Objekte erkennen, greifen und handhaben – selbst in Umgebungen, die für traditionelle Automatisierungssysteme eine Herausforderung darstellen. Die Technologie findet Anwendung in Logistik, Fulfillment, Materialhandling und industriellen Fertigungsprozessen.

THTRobotics - Noyce System Bin Picking

Wenn klassische Automatisierung nicht mehr ausreicht

Der E-Grocery-Markt wächst weiter. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Fulfillment-Zentren: größere Produktauswahl, kürzere Lieferzeiten, höhere Kundenerwartungen und ein anhaltender Fachkräftemangel.

Während viele Lager- und Förderprozesse bereits automatisiert sind, bleibt die Kommissionierung von Lebensmitteln eine der größten Herausforderungen. Anders als in einer klassischen Produktionsumgebung müssen Systeme täglich mit tausenden unterschiedlichen Produkten umgehen: von empfindlichem Obst über flexible Kunststoffverpackungen bis hin zu Kartons unterschiedlichster Formen und Größen.

Genau diese Vielfalt macht den Unterschied.

Traditionelle Automatisierung basiert häufig auf festen Regeln und vorhersehbaren Abläufen. Doch moderne Fulfillment-Prozesse sind alles andere als vorhersehbar. Produkte liegen ungeordnet in Behältern, unterscheiden sich in Material, Gewicht, Oberfläche und Form und ändern sich laufend durch saisonale Sortimente oder neue Produkte.

Die Frage lautet daher nicht mehr, wie Prozesse automatisiert werden können, sondern wie sich Automatisierung an eine dynamische Realität anpassen kann.

Warum Physical AI jetzt relevant wird

Hier kommt Physical AI ins Spiel.

Physical AI beschreibt die Verbindung von Künstlicher Intelligenz, Computer Vision und Robotik, um Maschinen die Fähigkeit zu geben, ihre Umgebung wahrzunehmen, zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Anstatt ausschließlich fest programmierten Abläufen zu folgen, können KI-gestützte Robotersysteme:

  • Objekte erkennen und klassifizieren
  • Greifstrategien autonom auswählen
  • Bewegungen dynamisch planen
  • Auf Veränderungen in Echtzeit reagieren
  • Mit unbekannten Situationen umgehen

Dadurch werden Anwendungen möglich, die bisher als zu komplex oder zu variabel für Automatisierung galten.

tht robotics at conveyor belt

Die Herausforderung im E-Grocery-Fulfillment

Gerade im Lebensmittelbereich zeigt sich das Potenzial von Physical AI besonders deutlich.

Ein einzelner Auftrag kann Produkte enthalten wie:

  • Bananen
  • Joghurtbecher
  • Müslipackungen
  • Getränkekartons
  • Tiefkühlprodukte
  • Konservendosen

Jedes dieser Produkte besitzt unterschiedliche physikalische Eigenschaften und Anforderungen an die Handhabung.

Während Menschen diese Unterschiede intuitiv berücksichtigen, mussten klassische Automatisierungssysteme bislang für viele dieser Szenarien separat programmiert werden.

Physical AI verändert diesen Ansatz grundlegend.

Durch die Kombination aus visueller Wahrnehmung, KI-Modellen und intelligenter Bewegungsplanung können Robotersysteme Entscheidungen in Echtzeit treffen und auch in weniger strukturierten Umgebungen zuverlässig arbeiten.

thtrobotics_packing

Wie THT Robotics diese Herausforderung adressiert

Ein Unternehmen, das diese Entwicklung aktiv vorantreibt, ist THT Robotics.

Die Lösungen von THT Robotics kombinieren moderne Computer Vision, KI-basierte Wahrnehmung und Robotik, um anspruchsvolle Bin-Picking- und Materialhandling-Aufgaben zu automatisieren.

Dabei geht es nicht nur darum, Produkte zu erkennen, sondern sie auch unter realen Bedingungen zuverlässig zu greifen und zu bewegen.

Die Technologie ermöglicht unter anderem:

  • das Erkennen unterschiedlichster Objekte
  • das Arbeiten in ungeordneten Behältern
  • die dynamische Auswahl geeigneter Greifpunkte
  • die Anpassung an neue Produkte
  • die kontinuierliche Optimierung von Pick-Prozessen

Damit adressiert THT Robotics genau die Herausforderungen, die im modernen E-Grocery-Fulfillment entstehen, wenn Produktvielfalt und Prozesskomplexität zunehmen.

Webinar on Demand ansehen

Sie konnten nicht live teilnehmen oder möchten einzelne Inhalte noch einmal ansehen?

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars an und erfahren Sie, wie Physical AI neue Möglichkeiten für Materialhandling, Kommissionierung und industrielle Automatisierung eröffnet.

Jetzt Formular ausfüllen und Webinar-Aufzeichnung ansehen

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars an und erfahren Sie, wie Physical AI neue Möglichkeiten für Materialhandling, Kommissionierung und industrielle Automatisierung eröffnet.

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.