<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

MAFU-SHERPA: Neuer OEM-Partner von Universal Robots für skalierbare CNC-Automatisierung

Die Fertigungsindustrie steht heute unter zunehmendem Druck: Fachkräftemangel, steigende Kosten und volatile Nachfrage erschweren es insbesondere CNC-basierten Produktionsumgebungen, effizient und profitabel zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund ergänzt MAFU-SHERPA CNC Automation GmbH mit Sitz in Fellbach das Portfolio von Universal Robots als neuer OEM-Partner – und bringt einen praxisnahen, skalierbaren Ansatz für die CNC-Automatisierung mit.

MaFu Sherpa Rüstzeiten

SherpaLoader® UR-Series

Mit dem SherpaLoader® UR-Series bietet MAFU-SHERPA eine standardisierte, vorgefertigte Automatisierungslösung speziell für das Beschicken und Entladen von CNC-Maschinen mit kollaborativen Robotern.

Die Lösung richtet sich insbesondere an:

  • Lohnfertiger
  • OEM-Komponentenhersteller
  • Präzisionsfertigung
  • CNC-Betriebe mit hohem Variantenmix

Durch die Kombination aus fundierter CNC-Expertise und flexibler UR-Cobot-Technologie ermöglicht MAFU-SHERPA, manuelle und repetitive Prozesse in stabile, effiziente Abläufe zu überführen.

Warum der SherpaLoader® die Schlüsselrolle in der High-Mix-Produktion spielt

Klassische Automatisierungskonzepte stoßen insbesondere in dynamischen High-Mix-Umgebungen schnell an ihre Grenzen. Häufige Produktwechsel, kleine Losgrößen und steigende Flexibilitätsanforderungen machen starre Systeme ineffizient und schwer wirtschaftlich. Genau hier setzen flexible, industriell cobot-basierte Lösungen wie der SherpaLoader® an und bieten einen deutlich agileren Ansatz.

Der SherpaLoader® ermöglicht schnelle und einfache Umrüstungen, da dank kameragestützter Bauteilerkennung keine festen Raster oder aufwendigen Vorrichtungen erforderlich sind. Dadurch können unterschiedliche Teile ohne lange Stillstandszeiten gewechselt werden. Gleichzeitig sorgt die Lösung für Wirtschaftlichkeit auch bei kleinen Losgrößen: Serien von 10 bis 1.000 Teilen lassen sich automatisiert und profitabel fertigen, da Rüstaufwände und manuelle Eingriffe deutlich reduziert werden. Darüber hinaus gewährleistet der cobot-basierte Ansatz eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig stabilen Prozessen – neue Bauteile können schnell integriert werden, während Qualität und Maschinenverfügbarkeit konstant hoch bleiben.

Entwickelt für die Realität in der Zerspanung

Der SherpaLoader® UR-Series wurde gezielt für reale Anforderungen in der Fertigung konzipiert. Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die trotz Fachkräftemangel eine mannlose Produktion realisieren wollen, für CNC-Fertigungen mit häufigen Produktwechseln sowie für KMU mit kleinen Losgrößen zwischen 10 und 1.000 Teilen. Auch Betriebe mit Mehrschicht- oder Lights-out-Produktion profitieren von der flexiblen Automatisierung.

Dank der hohen Anpassungsfähigkeit und der schnellen Umrüstbarkeit lässt sich der SherpaLoader® nahtlos in bestehende Produktionsprozesse integrieren und schafft so die Grundlage für eine skalierbare, zukunftssichere High-Mix-Automatisierung.

5 Gründe, warum der SherpaLoader® den Unterschied macht

1. Entlastung bei Fachkräftemangel

Automatisiertes Be- und Entladen stellt sicher, dass CNC-Maschinen auch ohne konstante Bedienerbesetzung weiterlaufen und die Produktion stabil bleibt.

2. Wirtschaftlichkeit bei kleinen Losgrößen

Kamerageführte Umrüstprozesse ermöglichen schnelle Produktwechsel ohne aufwendige Vorrichtungen – ideal für High-Mix-/Low-Volume-Fertigung.

3. Mehr Maschinenlaufzeit

Durch mannlosen Betrieb in Nacht- und Wochenendschichten wird ungenutzte Zeit produktiv genutzt und die Spindellaufzeit deutlich erhöht.

4. Reduzierte Betriebskosten

Standardisierte Automatisierungszellen senken Rüstzeiten und Handlingaufwände und reduzieren nachhaltig die Kosten pro Bauteil.

5. Höhere Wettbewerbsfähigkeit

Mehr Effizienz und Konsistenz ermöglichen wettbewerbsfähige Preise und Lieferzeiten – auch im Vergleich zu Niedriglohnländern.

Der Weg zur standardisierten, skalierbaren Automatisierung

Der SherpaLoader® UR-Series steht für einen neuen Ansatz in der CNC-Automatisierung:
modular, flexibel und schnell implementierbar.

Statt individueller Einzelprojekte ermöglicht MAFU-SHERPA einen standardisierten, wiederholbaren Automatisierungsansatz. Unternehmen können ihre Produktion schrittweise automatisieren und gleichzeitig flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Jetzt im Marketplace entdecken!

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.