Cobots oder Industrieroboter: Welcher Robotertyp ist der richtige für mich? Die Automatisierung schreitet immer weiter voran und fördert eine zunehmende Vielfalt an verfügbaren Optionen zu Tage. Daher wird diese Frage immer wichtiger für Industrieunternehmen jeder Branche und Größe. Wir machen den Vergleich.

Welcher Roboter ist der richtige für mich? Die Automatisierung schreitet immer weiter voran und optimiert Prozesse jeglicher Art und Weise. Daher wird die Frage danach, ob ein Industrieroboter oder ein Cobot unterstützen soll, immer wichtiger für Betriebe.
Doch was unterscheidet die zwei verschiedenen Robotertypen überhaupt voneinander? Wenn man ihre Arbeitsweise in Beziehung zu menschlichen Arbeitsabläufen setzt, lassen sie sich gut kategorisieren.
**Kollaborierende Roboter oder Cobots sind Allrounder und ergänzen menschliche Arbeitskraft.**Sie übernehmen meist Tätigkeiten, die generell auch ein Mensch übernehmen könnte, die jedoch so langweilig oder gar gefährlich sind, dass Mitarbeiter dafür nur schwer zu finden und zu begeistern sind. Da ihre Arbeitsweise der eines menschlichen Arms ähnelt, können Cobots in vielen Anwendungsfällen direkt neben dem Menschen eingesetzt werden. Ihre Anwendungsbereiche sind breit gefächert – typisch sind etwa Maschinenbestückung, Palettierung oder Schweißen.
**Industrieroboter sind hochspezialisiert und ersetzen menschliche Arbeitskraft.**Sie übernehmen Tätigkeiten, die für einen Menschen oft schon rein physisch unmöglich sind. Die einzelnen Industrierobotertypen sind jeweils optimiert auf bestimmte Attribute wie etwa eine möglichst hohe Traglast, Präzision oder Geschwindigkeit. Die hohen Geschwindigkeiten oder Lasten, mit denen sie operieren, erfordern einen Schutzzaun, um Menschen nicht zu gefährden.

Wie finden Sie nun heraus, ob ein Allrounder- oder ein Spezialisten-Roboter der Richtige für Ihren Betrieb ist? Am besten gehen Sie dazu anhand dieser Fragen vor:
Welche Werkstücke möchten Sie mit dem Roboter handhaben und wie sind diese beschaffen? Cobots können Traglasten bis zu 30 Kilogramm handhaben. Liegt das Gewicht der Werkstücke über dieser Marke, sollten Sie auf herkömmliche, spezialisierte Lösungen zurückgreifen, da eine kollaborative Anwendung ohne Schutzzaun dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Frage kommt.
Ein entscheidendes Kriterium ist, ob Sie die Fertigung kleiner oder großer Serien automatisieren wollen. Grundsätzlich können Sie Cobots für beides einsetzen. Ihre Vorteile spielen sie aber vor allem bei Kleinserien so richtig aus. Hier kommen spezialisierte Industrieroboter kaum in Frage, es viel zu kompliziert und zu teuer ist, sie umzurüsten und umzuprogrammieren.
Cobots hingegen sind sehr flexibel und darauf ausgelegt, dass Sie sie schnell neu programmieren können. Darüber hinaus können Sie sie, falls notwendig, auf mobile Plattformen montieren und so immer dort aushelfen, wo gerade Unterstützung benötigt wird.
Cobots sind schon in der Anschaffung günstiger als die meisten spezialisierten Industrieroboter. Zu betrachten sind jedoch nicht nur die Anschaffungs-, sondern die Gesamtkosten. Da Sie Cobots einfach einrichten können, können Sie sie auch schneller in Ihren Betrieb integrieren. So zahlen sich Cobots schneller aus.
Cobots können Sie platzsparender einsetzen als spezialisierte Industrieroboter. Denn ihre Bauweise ist kompakter. Ihre maximale Reichweite liegt bei 1.750mm – diese lässt sich durch eine siebte Achse jedoch erweitern. Für eine großflächige, vollautomatisierte Fertigungsstraße, die keine Menschen zu Gesicht bekommt, können spezialisierte Industrieroboter die bessere Wahl sein.

Die Bewegungsgeschwindigkeit eines Cobots entspricht grob der eines menschlichen Arms. Durch smarte Lösungen wie etwa einen Doppelgreifer für die Maschinenbestückung können auch mit Cobots beachtliche Taktzeiten realisiert werden. Soll es jedoch in den Hochgeschwindigkeitsbereich gehen, ist beispielsweise ein horizontaler Gelenkarmroboter (oder auch SCARA-Roboter) die passendere Lösung. Kollaborative Anwendungen sind damit jedoch nicht möglich.
Spezialisierte Industrieroboter bieten in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich eine hohe Funktionalität. Ihre Programmierung ist jedoch komplex und ausgebildeten Experten vorbehalten, da sie ausschließlich in Code geschrieben ist. Die Programmierer müssen Sie entweder anstellen oder extern engagieren, was die Gesamtkosten schnell aufblähen kann.
Stehen Ihnen keine Programmierer zur Verfügung, ist ein Cobot die bessere Wahl. Ihre Mitarbeiter können sie über ein intuitives Teach Pendant programmieren. Durch unser kostenloses E-Learning können auch unerfahrene Anwender in weniger als 90 Minuten die Grundlagen der Cobot-Programmierung erlernen.