Qualitätssicherung

Warum Kompromisse? Cobots halten die Produktqualität hoch. Die kollaborativen Roboter beherrschen eine sichere, schnelle und präzise Qualitätssicherung. Und sie standardisieren und rationalisieren Arbeitsabläufe – so erhöhen sie die Effizienz.

Anwendungsqualitätsprüfung

Mehr Qualität mit Cobots

Die Qualitätsprüfung ist der wachsame Hüter des Rufs eines Unternehmens, und sie stellt sicher, dass nur die besten Produkte die Verbraucher erreichen. Ihre Methoden sind so vielfältig wie die Produkte, die sie schützt: grundlegende visuelle Kontrollen, Aufnahmen mit High-Tech-Wärmebildkameras, chemische Analysen, Belastungsprüfungen. Jeder Prozess kombiniert mehrere Techniken und bildet einen Workflow, der Inkonsistenzen auffängt, bevor sie zu Fehlern werden.

Ohne eine robuste Qualitätskontrolle riskieren Hersteller eine Menge – von unzufriedenen Kunden bis hin zu schwerwiegenden Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit. Die Produktion kann sich verzögern, der Ausschuss erhöhen, auch regulatorische Strafen und Markenschäden können Folgen sein. Die entscheidende Konsistenz bei der Qualitätsprüfung zu erreichen, ist manuell aber fast unmöglich. Die Lösung sind kompakte, sichere und außergewöhnlich präzise Cobots. Sie lösen die vielen Aufgaben der Qualitätsinspektion immer und immer wieder zuverlässig; eine teure traditionelle Robotik brauchen Sie dazu nicht.

Qualitätsprüfung – Cobots in Aktion

Präzision

Präzision

Für eine konsistente, genaue Qualitätsprüfung braucht es einen intensiven Fokus, selbst geringfügige Abweichungen bei den Messungen können die Ergebnisse beeinflussen. Dieses Maß an Präzision ist manuell schwer aufrechtzuerhalten. Die sich wiederholenden Aufgaben führen zu Ermüdung, langsameren Prozessen und Ineffizienz. Fehler passieren. Vor allem winzige oder versteckte Mängel werden bei der manuellen Inspektion leicht übersehen.

Qualität

Qualität

Mit den Cobots von Universal Robots können Sie praktisch jede Qualitätsprüfung automatisieren – viel effizienter und kostengünstiger als mit traditionellen Robotern.

Ausgestattet mit UR-zugelassenen Kameras für zerstörungsfreie 3D-Messungen arbeiten die Cobots präzise mit einer Abweichung von nur ±0,03 mm. Sie lassen sich leicht in bestehende industrielle Umgebungen implementieren, intuitiv programmieren und haben sich im Schnitt bereits nach nur 195 Tagen amortisiert. Kann Qualitätssicherung präziser und wirtschaftlicher sein als mit Cobots?

Machen Sie Ihren Cobot komplett

Durch Add-ons entfalten unsere kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial. Das ist die Welt von UR+ – ein ganzes Ökosystem geeigneter Produkte und Lösungen. Und ganz ehrlich: Wir bei Universal Robots sind stolz auf dieses Ökosystem.

Warum Universal Robots?

100.000-fach bewährt

100.000-fach bewährt

Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführer, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Erster auch bei der Sicherheit

Erster auch bei der Sicherheit

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.

Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720