<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

Dispensieren

Kleben, Dichten, Lackieren, Dosieren – kollaborative Roboter erledigen das flexibel und schnell. Mit ihrer eingebauten Kraftsensorik können sie Schmiermittel, Dichtstoffe und Farben präzise platzieren und sichern so eine gleichbleibende Qualität. Abfall wird reduziert, die Effizienz verbessert.

Dispensieren

Cobots dosieren perfekt

Das Dosieren erfordert die selbe Präzision wie die Arbeit der Hand eines Chirurgen. In vielen Fertigungsumgebungen kann selbst ein winziger Fehler zu erheblichen Ausfällen führen. Werden Stoffe in falschen Mengen aufgenommen oder ungleichmäßig verteilt, kann das zu Defekten unterschiedlicher Schwere führen. Manchmal erfordert die Behebung der Mängel lediglich eine Nachbearbeitung, z. B. das erneute Auftragen von Schmierstoffen in Maschinen. In anderen Fällen sind ganze Chargen verloren wie bei der Verwendung von intoleranten Hochtemperatur- oder bleifreien Lotpasten; sie werden z.B. verwendet bei der Oberflächenmontage von Leiterplatten (SMT).

Auch andere schwerwiegende Folgen einer ungenauen Dosierung sind denkbar: unwirksame Medikamente, kontaminierte Ernährungsprodukte, gefährliche Chemikalien und strukturschwache Baumaterialien sind nur einige.

Nichts macht eine gleichbleibende Präzision so sicher wie Automatisierung. Glücklicherweise können die kompakten und vielseitigen Cobots einfach an verschiedene Dosieraufgaben angepasst werden. Das macht sie zu einer überraschend kostengünstigen Lösung.

Dispensieren – Cobots in Aktion

Verlässlichkeit und keine Verschwendung

Verlässlichkeit und keine Verschwendung

Die manuelle Dosierung kann selbst in kleineren Produktionen unzuverlässig sein. Verschiedene Bediener verwenden unterschiedliche Mengen an Schmiermitteln oder Dichtstoffen, die Geschwindigkeit, der Druck und die Bewegung beim Auftragen schwanken. Das beeinträchtigt die Produktqualität. Sowohl eine Unter- als auch eine Überdosierung führen hier zu Problemen, letztere bedeutet außerdem Materialverschwendung.

Nummer sicher für Ihre Mitarbeiter

Nummer sicher für Ihre Mitarbeiter

Kleben, Versiegeln, Lackieren – viele Aufgaben beim Dispensieren sind ermüdend. Manche industriellen Umgebungen verlangen von den Bedienern außerdem unnatürliche Bewegungen und komplexe Manöver, sie können nur schwer konsequent ausgeführt werden. Darüber hinaus wird oft mit kritischen Stoffen gearbeitet, die Sicherheitsrisiken für die Mitarbeiter darstellen können. In bestimmten Fällen werden Substanzen auch erhitzt – ein Gefahrenherd für Verbrennungen.

Automatisierung: einfach, günstig, gut

Automatisierung: einfach, günstig, gut

Mit Universal Robots ist es leicht, Automatisierung zu implementieren. Die Cobots sind kompakt und kostengünstig, mit fortschrittlichen Sensoren und programmierbaren Funktionen ausgestattet. Sie sind ideal für sich wiederholende Ausgabeaufgaben in verschiedenen Produktionsumgebungen. Durch die Ausstattung mit Kraftmess- und Kollisionserkennungsfunktionen lassen sie sich einfach in fast jede industrielle Konfiguration einbauen. Sie müssen keine großen Änderungen vornehmen und keine umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Cobots beginnen einfach mit der Arbeit.

Machen Sie Ihren Cobot komplett

Durch Add-ons entfalten unsere kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial. Das ist die Welt von UR+ – ein ganzes Ökosystem geeigneter Produkte und Lösungen. Und ganz ehrlich: Wir bei Universal Robots sind stolz auf dieses Ökosystem.

Warum Universal Robots?

100.000-fach bewährt

100.000-fach bewährt

Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführender, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Erster auch bei der Sicherheit

Erster auch bei der Sicherheit

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • ihre Produktivität zu steigern
  • auf sich ändernde Produktnachfrage zu antworten
  • das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und sie an sich zu binden
  • Arbeitskräftemangel entgegen zu wirkenl