Schleifen und Polieren

Polier- und Schleifarbeiten erfordern einen bestimmten Druck, der sensibel eingesetzt werden muss. UR Cobots passen die Kraft und Position ihrer Arme automatisch an, um den gewünschten Druck zu erzielen.

Anwendungsende

Für Ästhetik und Produktsicherheit

Die glatten Oberflächen, die durch Veredelungsprozesse wie Polieren und Schleifen entstehen, verfeinern nicht nur die Ästhetik und schaffen Produkte, die sich angenehm anfühlen. Sie verbessern auch die Produktsicherheit: Oberflächen sind leichter zu reinigen, die Anfälligkeit für Korrosion sinkt, die Verschleißfestigkeit wird erhöht, die Reibung in beweglichen Teilen minimiert und Beschichtungen haften besser. Polieren und Schleifen sind anstrengend und erfordern hohe Konzentration – Fehler zu machen, ist hier menschlich. Mängel können die Folge sein.

Bisher waren Automatisierungssysteme für die Endbearbeitung meist starr und kostspielig. Jetzt gibt es Cobots. Die kollaborativen Roboter sind eine flexible Lösung. Sie erhöhen die Sicherheit und machen es Ihnen möglich, schnell auf neue Marktanforderungen zu reagieren. Ändern sich die Produktionsanforderungen, passen Sie die Programmierung Ihres Cobots einfach an.

Schleifen und Polieren – Cobots in Aktion

Der letzte Schliff

Der letzte Schliff

Mit dem letzten Schliff erreicht ein Produkt seine endgültige Form, Optik, Funktionalität und Qualität. Konsistenz ist in dieser Phase von entscheidender Bedeutung – Änderungen im Druck, in der Geschwindigkeit oder beim Winkel während des Schleifens, Polierens oder Glasierens haben Auswirkungen: auf die Attraktivität, die Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Leistung. Cobots sind zu dieser Konsistenz über lange Zeit fähig. Sie erfüllen die Qualitätsstandards und skalieren die Produktion effektiv.

Für Qualität und Kunst

Für Qualität und Kunst

Sie machen das Erreichen von Qualitätsstandards einfach: vielseitige, kompakte und benutzerfreundliche kollaborative Roboter, die konsistente Ergebnisse punktgenau liefern. Von heiklen Veredelungsaufgaben bis hin zu robusten Anwendungen in der Metallherstellung versetzt Universal Robots Unternehmen in die Lage, ihre Abläufe zu verbessern. Und unterstützt sie auch dabei, die handwerkliche Note zu bewahren, die sie von Mitbewerbern abhebt.

Machen Sie Ihren Cobot komplett

Durch Add-ons entfalten unsere kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial. Das ist die Welt von UR+ – ein ganzes Ökosystem geeigneter Produkte und Lösungen. Und ganz ehrlich: Wir bei Universal Robots sind stolz auf dieses Ökosystem.

Warum Universal Robots?

100.000-fach bewährt

100.000-fach bewährt

Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

Erster bei Benutzerfreundlichkeit

UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführender, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Erster auch bei der Sicherheit

Erster auch bei der Sicherheit

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • ihre Produktivität zu steigern
  • auf sich ändernde Produktnachfrage zu antworten
  • das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und sie an sich zu binden
  • Arbeitskräftemangel entgegen zu wirken