<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Gå til sidens indhold

Svejseautomatisering og SMV'er: En begynderguide

Teddy Bregnholm
Teddy Bregnholm

Hvorfor bør små og mellemstore virksomheder (SMV'er) automatisere deres processer?

Ved at automatisere manuelle processer, kan SMV'er vinke farvel til tidskrævende, repetitive og potentielt farlige opgaver og samtidig forbedre deres kvalitet og skalering uden at øge arbejdsomkostningerne.

Hvad er de første skridt, SMV'er bør tage?

Først skal du være klar over, hvad din virksomhed skal bruge svejseautomatisering til. For det andet skal du foretage en grundig risikovurdering på arbejdspladsen, før du vælger at implementerer din robotløsning.

SMV-automatisering er en game-changer for produktionssektoren, og vi går ind i en spændende periode med innovation og indførelse af nye teknologier. Virksomheder med under 250 ansatte og en årlig omsætning på mindre end 50 millioner euro udgør langt størstedelen af virksomhederne i produktionssektoren – og der ligger et enormt potentiale for disse virksomheder i denne nye æra med SMV-venlige robotter og automatiseringsløsninger. Kollaborative robotter (cobots) er et af de bedste værktøjer på markedet. De kan hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder med at implementere automatiseret svejsning på en mere omkostningseffektiv måde, mens de også kan være en effektiv måde at opkvalificere medarbejderteams på. Her er alt, du behøver for at komme i gang.

En begynderguide

Produktionssektoren står midt i en periode med fundamentale forandringer. Som resultat af manglen på arbejdskraft, disruptive teknologier og et øget kommercielt pres retter SMV'er blikket mod automatisering for effektivt at kunne skalere deres forretning. SMV-automatisering gør det muligt at eliminere tidskrævende, repetitive og potentielt farlige manuelle processer, forbedre produktkvaliteten og styrke produktionen uden at øge arbejdsomkostningerne.

Det er ikke nogen overraskelse, at der er sket en stigning i antallet af SMV'er, der overvejer at bruge en lille robotarm til at overtage nogle af deres produktionsopgaver. Svejsning er et område, hvor cobot-baseret automatisering kan tilføje reel værdi på relativt kort tid.

En vellykket automatisering af manuelle arbejdsgange kræver planlægning, forberedelse og effektiv onboarding af dit team. Her er nogle klare trin, du bør følge for at sikre, at implementeringsprocessen forløber så gnidningsløst som muligt – især hvis du stadig er relativt ny inden for automatisering.

Hvilken form for automatisering har du brug for?

Før noget andet bør du sikre, at du har organisatorisk opbakning fra den øverste ledelse og i de forskellige medarbejderteams. Mange virksomheder, der ønsker at implementere SMV-automatisering, begår den fejl at fokusere næsten udelukkende på teknologisiden. Men det er også afgørende at sikre, at dine folk er med på planerne og engagerede i dem.

Dernæst skal du være fuldt bevidst om, hvad din automatiserede SMV-svejseløsning skal kunne gøre for din virksomhed. Din mobile robotarm er et værktøj, og hvis du vil udnytte den bedst muligt, skal du vide, hvad du vil have den til at gøre. Din automatiseringsstrategi bør være i overensstemmelse med din generelle forretningsstrategi – f.eks. reduktion af driftsomkostningerne på lang sigt eller øget output.

Udfør en risikovurdering

Selvom cobots typisk ikke kræver samme ekstra sikkerhedsfunktioner som traditionelle industrirobotter (f.eks. sikkerhedsbure), er de stadig maskiner, som skal behandles med omhu. Vores e-Series-cobots har en række indbyggede sikkerhedsfunktioner, men du bør stadig overveje, hvordan bevægelige dele, skarpe kanter og svejsebrændere vil påvirke sundheden og sikkerheden på din arbejdsplads.

Vælg din cobot

Vores e-Series-cobots fås med forskellige kapaciteter, når det gælder maksimal nyttelast og rækkevidde, så du kan matche din investering til dine forretningsbehov. I den mindre ende af skalaen er der UR3e, som har en maksimal nyttelast på 3 kg, en vægt på 11,2 kg og en rækkevidde på 500 mm. UR20 kan derimod klare op til 20 kg og har en rækkevidde på 1750 mm.

Organiser dit arbejdsområde

En af de største fordele ved cobots er – udover deres fleksibilitet – hvor lidt plads de optager. Kombineret med at du typisk ikke har brug for storstilede sikkerhedsbure og andre sikkerhedsfunktioner, der er forbundet med traditionelle industrirobotter, betyder det, at du ofte kun behøver at redesigne dit eksisterende arbejdsområde i mindre grad.

En anden ting at overveje er, at din robotcelle sandsynligvis vil bestå af mere end blot din cobotarm og et bord. Når du tænker på den fulde cyklus for svejsearbejde, vil du hurtigt kunne se, at der kan være behov for flere komponenter. Her er nogle ting, der kan være gide at overveje:

• Strømforsyning
• Kabler og forsyningsledninger til beskyttelsesgasser
• Multi-arm eller lineær akse til positionering

Det er vigtigt, at du altid prioriterer sikkerheden. Automatiserede svejseapplikationer kan give store forretningsmæssige fordele, men de eliminerer ikke rigtig nogen af de risici, der er forbundet med manuel svejsning. Der er stadig risici – især knyttet til eksponering for røg, svejsesprøjt samt ophold i nærheden af selve brænderen og andre farekilder.

MT Solar løste sin mangel på arbejdskraft, aflastede eksisterende medarbejdere fra repetitive svejseopgaver og håndterede en stigning i efterspørgslen på 300 % ved at implementere et DIY Vectis Cobot-svejseværktøj, som er drevet af en kollaborativ Universal Robots UR10e-robot.
MT Solar løste sin mangel på arbejdskraft, aflastede eksisterende medarbejdere fra repetitive svejseopgaver og håndterede en stigning i efterspørgslen på 300 % ved at implementere et DIY Vectis Cobot-svejseværktøj, som er drevet af en kollaborativ Universal Robots UR10e-robot.

Oplær dine medarbejdere

Desværre bliver fortællingen om automatisering ofte overskygget af idéen om, at automatisering mest af alt går ud på at erstatte menneskelige arbejdere. Hos Universal Robots mener vi, at formålet med at automatisere er at aflaste arbejdere fra de kedelige, beskidte og farlige opgaver, der gennem århundreder har defineret produktionsarbejdet. I den forbindelse er det afgørende, at din automatiserede svejseapplikation bruges som et træningsværktøj til at opkvalificere din arbejdsstyrke og opbygge deres erfaring med implementering, overvågning og vedligeholdelse af din robotcelle.

En vigtig del af forandringsledelse består desuden i at sikre, at du blandt dine medarbejdere har folk, der er ivrige efter at tage ny teknologi til sig og blive automatiseringsforkæmpere. Disse kan være medarbejdere, der virkelig ønsker at tage ejerskab over automatiseringsprocessen, og de kan blive en afgørende ressource, når det kommer til både at skabe interesse og sørge for videre oplæring. Vi tror på, at uddannelse er afgørende for succesen af ethvert projekt inden for svejseautomatisering – og vi hjælper dig selvfølgelig gerne med at sikre, at du får de rigtige resultater. Du kan få adgang til en række introduktionskurser og avanceret cobot-uddannelse gennem vores UR Academy.

Det perfekte tidspunkt at starte på er lige nu

Automatisering er ikke længere kun noget, store virksomheder kan implementere – det bliver i stigende grad normen i hele produktionssektoren. En cobot-baseret svejseløsning kan ikke kun hjælpe SMV'er med at operere mere effektivt, men også med at blive mere konkurrencedygtige. Ved at følge de trin, der er beskrevet i denne artikel, kan virksomheder maksimere værdien af deres investering og lægge grundlaget for mange års bæredygtig vækst.

Avatar

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder