Tornar a tecnologia do robô acessível a todos
Tornar a tecnologia do robô acessível a todos
A Universal Robots foi fundada em 2005 por Esben Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, que se conheceram na Universidade do Sul da Dinamarca. Inspirados pelo enorme potencial da robótica, mas frustrados pelas limitações dos robôs industriais existentes, eles se propuseram a revolucionar o campo.
Uma visão nascida da inovação
Eles imaginaram robôs que não eram apenas facilmente reprogramáveis, mas também versáteis o suficiente para serem reaproveitados para várias funções no chão de fábrica. Essa visão resultou de dois projetos de pesquisa universitários que visavam simplificar e aprimorar a automação.
Da pesquisa à realidade
O primeiro projeto visava criar um robô de brinquedo tão simples de programar que uma criança poderia fazê-lo em meia hora. O segundo abordou a necessidade da indústria de alimentos dinamarquesa de uma solução de automação flexível, permitindo que os funcionários da fábrica reconfigurassem as linhas de produção para novos produtos. Os robôs industriais tradicionais mostraram-se rígidos e complexos demais para a tarefa, levando a equipe a buscar uma solução melhor.
O nascimento do cobot
Ao fundir os aprendizados desses projetos, os fundadores da Universal Robots criaram o primeiro robô colaborativo (cobot) comercialmente viável do mundo. Esta invenção inovadora foi facilmente programável e altamente versátil, transformando a forma como as empresas abordam a automação. Os cobots da Universal Robots capacitaram os funcionários a gerenciar as mudanças de produção de forma rápida e eficiente, tornando a automação avançada acessível a empresas de todos os tamanhos.
Uma missão que perdura
A busca original dos nossos fundadores ainda se reflete na missão da nossa empresa - Automação para qualquer pessoa. Em qualquer lugar.
Fundada na colaboração
Construir um ecossistema era uma meta importante para os fundadores da nossa empresa. Desde o início, eles imaginaram um sistema de código aberto onde outros poderiam usar a plataforma cobot para criar soluções novas e inovadoras. Eles estavam convencidos de que a colaboração criaria mais valor para a comunidade de desenvolvedores e usuários finais.
Ao convidar outras pessoas para se juntarem ao movimento cobot e alavancarem os pontos fortes uns dos outros, nossos fundadores construíram algo verdadeiramente único. Hoje, uma equipe global está no local para crescer e apoiar as centenas de desenvolvedores na plataforma.
Não se trata apenas de números. Trata-se do impacto que esses 100.000 cobots tiveram em fábricas, oficinas e armazéns em todo o mundo. Cada um é a prova do que acontece quando a inovação encontra a colaboração. Prova de que nossa missão -automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar-não é apenas um slogan. Está acontecendo.
A Universal Robots apresenta o AI Accelerator na ROSCon em Odense, Dinamarca. Ativado pelo software de próxima geração PolyScope X da UR e alimentado pelo Jetson AGX Orin da NVIDIA, este hardware e software pronto para uso é criado para permitir ainda mais o desenvolvimento de aplicativos cobot alimentados por IA.
Universal Robots, ao lado da MiR, celebra uma conquista histórica ao inaugurar sua nova sede conjunta localizada na cidade de Odense. A nova sede se estende por 20.000 metros quadrados e foi projetada para acomodar 600 funcionários de ambas as empresas, facilitando a colaboração cruzada.
Na Automatica em Munique, a Universal Robots apresenta um novo cobot de carga útil de 20 kg.
O UR20 é o primeiro da próxima geração de cobots industriais da Universal Robots projetado para levar o desempenho a novas alturas, ao mesmo tempo em que abraça as marcas da UR de versatilidade, usabilidade e pequenas pegadas.
Possui um design de junta totalmente novo que permitirá tempos de ciclo ainda mais rápidos, bem como a capacidade de lidar com cargas mais pesadas. Seu alcance de 1750 mm foi projetado para trabalhar em toda a altura do Euro-palete padrão.
Universal Robots inaugura seu 100º centro de treinamento
A UR agora tem centros de treinamento em 23 países em todo o mundo.
Nova sede inovadora
Juntamente com sua empresa irmã MiR, a Universal Robots abre caminho para uma nova sede de última geração em Odense, Dinamarca. Será o maior hub de cobot e robô móvel autônomo (AMR) do mundo e deverá ser concluído em janeiro de 2024.





A carga útil do UR10e é aumentada para 12,5 kg (27,55 lbs).
A Universal Robots atinge um marco na indústria com mais de 50.000 robôs colaborativos instalados em todo o mundo.
A Universal Robots lança o UR16e pesado de 16 kg que pode lidar com tarefas de alta carga útil, como manuseio de materiais pesados, manutenção de máquinas pesadas, embalagem e paletização.
Uma nova geração de cobots da Universal Robots - chamada e-Series - é lançada no show Automatica em Munique. A nova plataforma eleva o padrão para robôs colaborativos e permite o desenvolvimento e a implantação de soluções ainda mais rápidos.
“O Prêmio Nobel da Robótica”.
O cofundador da Universal Robots, Esben Østergaard, foi premiado com o Engelberger Robotics Award 2018 pela American Robotic Industries Association (RIA). Há muito considerado o "Prêmio Nobel" da robótica, o prêmio reconhece o desenvolvimento dos braços robóticos colaborativos da Universal Robots como um dos avanços tecnológicos mais significativos da comunidade robótica em décadas.
A Universal Robots Academy é lançada para aumentar ainda mais a alfabetização dos robôs. Consiste em módulos gratuitos de e-learning que compõem o treinamento básico de programação para cobots da UR.
Universal Robots apresenta o UR+, um ecossistema único que agrega valor para a comunidade de desenvolvedores, distribuidores e usuários finais.
A Universal Robots lança o cobot de mesa UR3. O novo cobot de carga útil de 3 quilos é ideal para tarefas de montagem leves e cenários de bancada automatizados.
A Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) adquire a Universal Robots por $ 285M.
O cobot de carga útil de 10 kg da Universal Robots, UR10, é lançado. Destinado a fabricantes com tarefas maiores, o UR10 apresenta uma capacidade de elevação de 10 kg e um alcance de 130 cm. A empresa também estabelece uma subsidiária americana, com sede em Nova York, EUA.
O primeiro produto da Universal Robots, lançado em 2008, foi o UR5, um braço robótico articulado de seis articulações que revolucionou o mercado de robôs industriais. Os distribuidores vendem os primeiros cobots UR5 na Dinamarca e na Alemanha.
A Universal Robots foi fundada por Esben Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, que se conheceram na Universidade do Sul da Dinamarca. O seu objetivo: tornar a tecnologia robótica acessível a pequenas e médias empresas através do lançamento de um robô leve – cobot – que seja fácil de instalar e programar.