A indústria de plásticos e polímeros segue evoluindo com a demanda por processos de maior valor agregado e novas tecnologias, como a impressão 3D. Para acompanhar esse ritmo, os robôs colaborativos da Universal Robots ajudam a automatizar etapas repetitivas com eficiência e segurança. Com software intuitivo, os cobots UR podem ser implementados rapidamente e realocados para novas aplicações conforme a produção muda. Assim, a equipe ganha tempo para focar em atividades mais complexas e estratégicas, aumentando a produtividade na indústria de plásticos.
Na indústria de plásticos e polímeros, operações como moldagem por injeção e moldagem por sopro só são lucrativas quando o molde está fechado e a produção não para. Por isso, tarefas como carregar e descarregar máquinas acabam virando um gargalo: são repetitivas, cansativas e aumentam o risco de lesões, além de dificultarem a rotina da equipe. É aí que a automação com cobots faz sentido.
Os robôs colaborativos da UR estão disponíveis em diferentes alcances e capacidades de carga, e podem ser integrados em linhas já existentes. Isso é especialmente valioso em ambientes de alto mix e baixo volume, onde muitas vezes não compensa automatizar com robôs industriais tradicionais maiores.
Além do atendimento às máquinas, os cobots flexíveis podem ser rapidamente realocados dentro da fábrica para automatizar processos secundários comuns na indústria de plásticos, como desgaseificação, moagem, remoção de sprue, polimento e acabamento. Eles também podem aplicar etiquetas e decalques em peças plásticas e assumir etapas de montagem, embalagem e paletização. Com a avaliação de risco adequada, os robôs colaborativos trabalham com segurança ao lado dos operadores, ajudando a manter ritmo, qualidade e previsibilidade na produção.
Os cobots estão mudando a moldagem por injeção na fabricação de plásticos ao automatizar atividades que consomem tempo e energia, como atendimento de máquina, posicionamento de peças e inspeções de qualidade. Modelos como UR5e e UR10 mantêm tempos de ciclo mais consistentes, reduzem refugos e aumentam a eficiência. Como são fáceis de ajustar e reprogramar, permitem alternar entre produtos e setups em linhas de alto mix e baixo volume com menos paradas, elevando o rendimento da operação.

Cobots móveis, como UR5 e UR10 em soluções com mobilidade, ampliam a flexibilidade da automação na indústria de plásticos. Ao assumir tarefas como montagem, embalagem e alimentação de máquinas, eles ajudam a sustentar uma produção contínua e previsível. A mobilidade facilita a implementação em diferentes processos ao longo do dia ou da semana, aproveitando melhor o investimento e acelerando os ganhos de produtividade.

Para empresas que trabalham com alta variedade de produtos e lotes menores, os robôs colaborativos são uma alternativa prática para tarefas repetitivas, como retirada de peças de transportadores e montagem de componentes. A facilidade de reprogramação torna os robôs colaborativos ideais para trocas frequentes, aumentando a produtividade sem exigir grandes mudanças na linha, como no caso de operações de moldagem por injeção.

Em setores como plásticos, polímeros, cerâmica e vidro, é comum a equipe lidar com tarefas fisicamente exigentes e com peças grandes, sensíveis ou difíceis de manusear. Nesse cenário, cobots ajudam a reduzir esforço e risco ergonômico ao automatizar o manuseio de itens volumosos e delicados, como peças plásticas moldadas ou chapas, melhorando a segurança e mantendo a produtividade com operação contínua, sem fadiga.
Fale com um especialista em cobots e descubra como encontrar a solução ideal para a sua operação na indústria de plásticos e polímeros.
A Universal Robots oferece uma linha completa de cobots para atender às suas necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots já implantou mais de 100 mil robôs colaborativos em diferentes segmentos da indústria. Empresas de todos os tamanhos, de grandes grupos globais a oficinas de usinagem locais, utilizam os cobots de 6ª geração da UR para aumentar produtividade, qualidade e satisfação das equipes.

Os cobots da UR se destacam pela programação intuitiva, facilidade de uso e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. O retorno sobre o investimento costuma ser medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu um dos conjuntos de segurança mais completos do mercado. São 17 funções de segurança configuráveis, que se adaptam às necessidades da fábrica e à análise de risco de cada aplicação, permitindo que pessoas e robôs trabalhem lado a lado com total segurança.
Milhares de empresas já confiam nos robôs colaborativos da Universal Robots para: