Com fácil implantação, a configuração do robô para aplicações médicas e cosméticas é normalmente medida em horas ou dias, não em semanas. Braços robóticos colaborativos leves podem ser facilmente movidos de um processo para outro em carrinhos móveis, e um único robô muitas vezes pode cuidar de várias máquinas.

À medida que os ciclos de vida dos produtos médicos e cosméticos diminuem, a automação colaborativa fornece agilidade de fabricação. Os braços robóticos da Universal Robots podem ser usados para maximizar a produção e garantir uma qualidade consistente. Os cobots são usados em toda a indústria para cuidar de máquinas e transportadores, montar com precisão dispositivos e produtos e itens de kit e embalagem em embalagens blister, caixas de papelão ou paletes.
Os cobots ajudam a reduzir o risco de contaminação humana em processos sensíveis e ambientes limpos. Os robôs também podem aliviar os colaboradores de trabalhos de manuseio de materiais em operações empoeiradas, barulhentas e de alta vibração, permitindo que eles passem para tarefas de maior valor. E com os sistemas de visão UR+ aprovados, os cobots podem realizar inspeções de qualidade detalhadas.

Os cobots estão revolucionando as indústrias de cosméticos e bens de consumo, automatizando tarefas repetitivas e trabalhosas, como coleta, colocação e embalagem. Seja manuseando maquiagem, produtos para a pele ou outros produtos embalados, os cobots garantem precisão, flexibilidade e economia de custos. A implantação de cobot móvel permite mudanças rápidas entre as linhas de produtos, aumentando a eficiência da produção e o controle de qualidade, ao mesmo tempo em que reduz os custos de mão de obra manual.

Nas indústrias farmacêutica e de cosméticos, os cobots estão automatizando os principais processos de fim de linha, como paletização e embalagem blister. Os cobots agilizam a embalagem de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, reduzindo o trabalho manual e melhorando a eficiência da produção. Seja manuseando caixas ou embalagens blister delicadas, os cobots oferecem implantação flexível em diferentes linhas de produtos, minimizando o tempo de inatividade e garantindo ambientes de trabalho seguros e ergonômicos para os funcionários.

Na fabricação de dispositivos médicos, o manuseio preciso de componentes minúsculos é crucial. Os cobots são utilizados para tarefas como pick and place e moldagem por injeção, garantindo precisão na produção de peças intrincadas. A flexibilidade de seis eixos do robô permite que ele lide com movimentos complexos e pequenos componentes com facilidade, melhorando a consistência da produção e reduzindo o tempo de inatividade. Os cobots são especialmente valiosos na automação de séries de produção de alto mix e baixo volume, comuns na indústria de dispositivos médicos.

Para indústrias que lidam com materiais sensíveis, como produtos farmacêuticos ou fabricação de equipamentos científicos, os cobots fornecem uma solução confiável para tarefas repetitivas. Os cobots são usados em processos de precisão, como o tratamento e a conformação de máquinas, manuseando materiais delicados com cuidado. A automação nessas áreas ajuda a estabilizar a produção, melhorar a qualidade e aumentar a eficiência em pequenas e grandes produções.

Em laboratórios farmacêuticos e de diagnóstico, os cobots estão melhorando a velocidade e a precisão da análise de amostras. Os cobots automatizam tarefas como classificar e preparar amostras para análise, além de lidar com volumes aumentados sem necessidade de pessoal adicional. Estes robôs trabalham em segurança ao lado de técnicos de laboratório, reduzindo o risco de contaminação e garantindo tempos de resposta mais rápidos, tornando-os ideais para aplicações no manuseio de amostras de sangue, químicas ou biológicas.
Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às suas necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e à sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas confiam nos robôs colaborativos da UR para...