Neste setor em rápida evolução, a agilidade é a chave para a competitividade. Se você está construindo subconjuntos, carregando e descarregando acessórios de teste ou kits e produtos de embalagem, os robôs colaborativos flexíveis podem melhorar a produtividade, a qualidade e a consistência.

Seguro para trabalhar ao lado dos colaboradores (após uma avaliação de risco), os cobots podem lidar com tarefas precisas, como inserção, colagem, parafusamento ou rotulagem com alta repetibilidade. Ao automatizar esses processos repetitivos, você pode reatribuir trabalhadores qualificados a tarefas mais valiosas. Os robôs colaborativos também são uma forma ideal de distanciar os trabalhadores nas linhas de produção, preenchendo processos upstream ou downstream.
Os braços Cobot são leves e fáceis de programar, para que possam ser facilmente movidos de uma linha de produção para outra - ou movidos da produção para a embalagem ou paletização, conforme necessário. Mesmo na fabricação competitiva de eletrônicos, os cobots podem se pagar em menos de um ano.

Os cobots estão transformando a indústria de fabricação de eletrônicos ao lidar com tarefas como aparafusamento, montagem e testes. Esses robôs flexíveis ajudam fabricantes como a Siemens a aumentar a produtividade na produção de pequeno a médio volume. Com programação intuitiva e planejamento de gémeos digitais, os cobots garantem uma integração suave e um desempenho fiável, permitindo o desenvolvimento de aplicações internas e reduzindo a escassez de mão-de-obra.

Na produção de componentes elétricos, os cobots desempenham um papel crucial na automatização de tarefas repetitivas, como montagem, teste, manutenção de máquinas e embalagem. Empresas como a Schneider Electric utilizam cobots para lidar com diferentes tamanhos de componentes com precisão e flexibilidade, melhorando a ergonomia para os operadores e reduzindo significativamente os tempos de ciclo de produção.

Os cobots estão revolucionando a embalagem de placas de circuito impresso (PCBs) no setor de eletrônicos e tecnologia. Com a capacidade de lidar com várias peças de trabalho simultaneamente, os cobots permitem que empresas como a Melecs aumentem a produtividade em 25% enquanto operam em sistemas de três turnos. Esses cobots automatizam tarefas repetitivas, como pegar e colocar e embalar, liberando os funcionários do trabalho monótono e garantindo uma produção mais rápida e econômica.

Na produção de interruptores de trilho DIN modulares e outros disjuntores, os cobots automatizam tarefas críticas, como controle de qualidade e manuseio de materiais. Os cobots são equipados com ventosas que se adaptam a diferentes tamanhos de componentes, tornando-os uma solução ideal para empresas como a Schneider Electric, onde melhoram a eficiência da produção, reduzem o trabalho manual e proporcionam um retorno sobre o investimento em cerca de dois anos.

As tarefas de manuseio de materiais na produção de eletrônicos, como mover peças entre linhas de produção e estações de embalagem, estão sendo automatizadas com cobots. Esses robôs não apenas reduzem a tensão física sobre os trabalhadores, mas também otimizam todo o processo de produção. Os cobots oferecem flexibilidade e precisão, tornando-os ideais para tarefas que exigem manuseio cuidadoso e ações repetitivas.
Nossos especialistas em automação trabalham com empresas como a sua para identificar aplicações onde os cobots podem ter o maior impacto. Eles podem orientá-lo sobre treinamento e integração e calcular o retorno sobre o investimento.
Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e à sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Quer saber mais sobre robôs colaborativos no setor de eletrônicos e tecnologia?