Os robôs colaborativos da UR são usados em toda a cadeia de suprimentos de alimentos e bebidas em uma ampla gama de processos secundários, como embalagens e manutenção de máquinas. Os cobots podem trabalhar em condições que vão desde estufas úmidas até salas refrigeradas e fornos quentes, aliviando os funcionários de tarefas repetitivas que podem causar ferimentos em ambientes desfavoráveis.

Os cobots podem trabalhar 24 horas por dia sem pausas. Isso é ideal para rajadas sazonais, onde os cobots podem atender aos requisitos de produção sem a necessidade de trabalhadores adicionais ou temporários. As fábricas podem explorar toda a flexibilidade dos cobots, reimplantando-os em novas linhas de produtos ou processos diferentes à medida que os volumes de produção mudam.
Os cobots da Universal Robots automatizam tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, como embalagem e paletização, ajudando os produtores de alimentos e bebidas a aumentar a eficiência, reduzir lesões no local de trabalho e atender aos picos sazonais de demanda com facilidade.

Os cobots estão transformando a indústria de laticínios, automatizando tarefas como paletização, embalagem e manuseio de produtos. Quer se trate de levantar blocos pesados de queijo ou embalar eficientemente cream cheese, os cobots melhoram a segurança no local de trabalho, reduzindo o risco de lesões por esforço repetitivo. Sua flexibilidade permite que eles lidem com vários tamanhos de produtos e tipos de embalagens, aumentando a eficiência geral da produção e liberando os funcionários para se concentrarem em tarefas mais complexas e de valor agregado.

Na indústria do vinho, a eficiência é fundamental, e os cobots estão se intensificando para agilizar as operações de engarrafamento. Os cobots lidam com a paletização de caixas de vinho, reduzindo o trabalho manual e melhorando o fluxo de trabalho geral. Ao eliminar o trabalho pesado, os cobots permitem que os trabalhadores se concentrem no controle de qualidade e em outras tarefas de alto valor, garantindo operações mais suaves e minimizando os gargalos no final da linha de engarrafamento.

No processamento de carne, o trabalho pesado repetitivo é coisa do passado, graças à automação do cobot. Os cobots lidam eficientemente com tarefas de paletização, reduzindo a tensão física sobre os trabalhadores e aumentando significativamente a produtividade. Com os cobots cuidando do trabalho pesado, os funcionários podem se concentrar em operações mais críticas, levando a processos de produção mais seguros e simplificados.

A produção de açúcar adotou a automação inteligente com o uso de cobots para agilizar os processos de inspeção de qualidade e manuseio de amostras. Os cobots gerenciam tarefas repetitivas de pick-and-place, como o manuseio de amostras de beterraba sacarina, reduzindo a necessidade de trabalho manual. Essa automação não apenas melhora a eficiência, mas também dá aos funcionários a flexibilidade de fazer ajustes no processo sem depender de intervenção especializada.
Descubra como os cobots da Universal Robots podem ajudar sua empresa a aumentar a eficiência, reduzir lesões no local de trabalho e agilizar a embalagem e a paletização. Os nossos cobots trabalham em conjunto com a sua equipa para lidar com tarefas exigentes de forma segura e eficaz.
Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e à sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Quer saber mais sobre robôs colaborativos na indústria de alimentos e bebidas?