Zantech inova e facilita o trabalho dos soldadores graças ao cobot UR10e

Automação na Zantech

Em resumo

A Zantech é uma empresa familiar fundada em 1985. A empresa é fornecedora da indústria metalúrgica e especializada em corte a laser. Eles agora atendem a mais de 1.000 clientes ativos e empregam 30 pessoas na Zantech. Possuem uma área de maquinaria não inferior a 13.500 m2.
A Zantech gosta de investir em qualidade e eficiência e entrou em contato com a WeCobot na feira Metavak. A WeCobot fornece sistemas de cobot de soldagem e usa os cobots da Universal Robots. Para a Zantech reforçar sua equipe de soldagem, eles deram uma olhada no cobot Universal Robots UR10e.

A Zantech de Transformação de Negócios

possuía um robô de soldagem, mas não era percebido como fácil de usar pelos funcionários. A pessoa que programou o robô de soldagem não era a pessoa que acabaria por operá-lo. Como resultado, faltava um pouco de experiência prática, e deve ser possível mudar isso!
Um robô colaborativo pode ser facilmente programado pela pessoa que trabalha com ele, o que o torna muito mais fácil de usar. Isso deve aumentar o prazer da soldagem entre os soldadores e facilitar seu trabalho. Além disso, o cobot também deve ser flexível e garantir uma qualidade de soldagem mais consistente.

Zantech

Indústria Metal
País The Netherlands
Número de Empregados 30
Cobot utilizado UR10e

Como eles fizeram

Analisar mais de perto o processo e os principais detalhes para uma transição bem-sucedida dos processos manuais para a automação com robôs colaborativos

Como eles fizeram

Como eles fizeram

Após o contato na feira, a WeCobot visitou a Zantech em Oss, na Holanda, para ministrar um workshop. Durante a oficina, os soldadores têm a chance de experimentar o cobot e dar sua opinião. Isso deixou os funcionários da Zantech empolgados com seu mais novo "colega" e gerou suporte. Foi enfatizado que o cobot os ajudará a aliviar tarefas repetitivas e definitivamente não se destina a substituir um funcionário.

Após o workshop de sucesso, a Zantech decidiu que queria fazer uso de um cobot UR10e. O cobot foi entregue rapidamente e a implementação correu muito bem. Após um dia de treinamento, os funcionários puderam usá-lo de forma independente. "Esse foi o fator decisivo", disse Bart van der Zande, CEO e proprietário da Zantech. O cobot está em funcionamento há mais de seis meses e todos ainda estão muito felizes.

Dion, operador de cobot da Zantech, diz: "Nossa experiência com o cobot é muito boa. É fácil de usar e a vantagem de soldar com o cobot é que você mesmo pode dar um passo para trás. Dessa forma, você não estará mais com o rosto acima da fumaça e da radiação causadas pela soldagem. E isso facilita o trabalho de um soldador." Bart também elogia: "Usamos o cobot com frequência e todos os nossos funcionários estão muito entusiasmados. E o trabalho que está sendo feito pelo cobot também parece fantástico.”

Usamos o cobot com frequência e todos os nossos funcionários estão muito entusiasmados. E o trabalho que está sendo feito pelo cobot também parece fantástico

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

Desafios de automação resolvidos:

  • Soldagem automatizada resultando em excelente qualidade

Principais impulsionadores do valor:

  • Melhoria da consistência da qualidade da produção
  • Aumento da satisfação no trabalho

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Soldagem

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra