--

Reduzir lesões por estresse com a ajuda de cobots UR

YUEYIN Technology

Em suma

A Linha de Produção do Módulo de Memória da YUEYIN Technology está equipada com quatro robôs UR5. A implantação flexível e a configuração rápida dos robôs permitem que a YUEYIN Technology organize equipamentos em sua linha de produção e ajuste processos, acelerando a inovação do fluxo de trabalho para fornecer produtos personalizados de alta qualidade. Para cada robô UR5 que a YUEYIN comprou, seu retorno sobre o investimento é, em média, de 8 a 9 meses.

Como o comportamento de compra dos consumidores está em constante mudança, a produção de produtos para o usuário final muda para modelos de produção diversificados e em pequena quantidade. A YUEYIN Technology, uma empresa com experiência em componentes eletrônicos OEM, está entrando na Indústria 4.0 e esperando aumentar suas habilidades tecnológicas e otimizar os equipamentos existentes.

A transformação dos negócios

da YUEYIN Technology usou máquinas de produção automáticas feitas sob medida; no entanto, à medida que os consumidores mudavam seu comportamento de compra, o ciclo de vida das máquinas também diminuía. Embora os dados tenham mostrado altos lucros e ROI em outras soluções possíveis, devido a um longo período de retorno, a empresa não conseguiu encontrar uma solução adequada, mas aumentou sua força de trabalho para atender às necessidades de produção. Desde então, a YUEYIN Technology começou a buscar uma maneira melhor de manter o equipamento e prolongar a vida útil das ferramentas mais antigas.

Trabalhar na Linha de Produção do Módulo de Memória da YUEYIN Technology também exigia movimentos repetitivos das mãos que causavam fadiga nos funcionários e a chance de desafios ocupacionais que levariam à aplicação de força desigual nos componentes, afetando a qualidade da produção.

YUEYIN Technology

Indústria Electronics and Technology
País Asia
Número de Empregados 100-500
Cobots utilizados UR5
Vídeo — 4 x Robô UR5, YUEYIN Technology, Taiwan

Uma variedade de funções automatizadas

A linha de produção do módulo de memória da YUEYIN Technology agora está equipada com quatro robôs UR5 em três estações de processo separadas; executando operações de marcação a laser, corte de PCB e processo de gravação automática de SPD. O robô UR no processo de marcação a laser é responsável por colocar a placa PCB na máquina de marcação a laser semiautomática e verificar se a placa está bem posicionada para iniciar o processo. Após a marcação a laser ser feita; o UR5 verifica se o número de série, o número do modelo e a marca comercial estão corretamente marcados na placa PCB através da função de reconhecimento visual aumentado.

Manuseio automatizado de PCB

Manuseio automatizado de PCB

O outro robô UR no processo de corte de PCB simula totalmente a ação humana e é responsável por colocar a placa PCB na máquina de corte de PCB semiautomática. Quando o corte PCB estiver concluído, o robô remove a placa PCB da máquina de corte PCB semiautomática. Quando a bandeja estiver cheia, ela será substituída por uma nova bandeja para continuar a operação.

Trabalhando juntos para aumentar a eficiência

Trabalhando juntos para aumentar a eficiência

Durante o processo de gravação automática do SPD, há uma colaboração especial entre dois robôs UR5. Um é responsável por alimentar o material na placa de queima, enquanto o segundo é responsável por colocar uma placa PCB na bandeja após a conclusão da queima. O destaque de todo o processo é a economia de ângulo e tempo, pois dois robôs UR5 trabalham juntos. O recurso de programação fácil do robô UR simplifica a programação. Tudo o que o engenheiro precisa fazer é mover o braço do robô ou tocar nas teclas de seta no tablet com tela sensível ao toque para concluir a configuração de movimento do robô UR5.

Aumentar o valor dos equipamentos existentes

Aumentar o valor dos equipamentos existentes

Após a instalação dos robôs UR5, a YUEYIN Technology se beneficia de recursos de configuração rápida, implantação e segurança flexíveis, acelerando a inovação no fluxo de trabalho e aumentando o valor dos equipamentos existentes. Depois de atingir o final do ciclo de vida do produto, 90% do equipamento pode ser aplicado em outra nova produção, evitando o problema de que os custos podem não ser cobertos.

Riscos ocupacionais reduzidos

Riscos ocupacionais reduzidos

Além disso, a instalação de robôs UR5 também reduz muito as chances de riscos ocupacionais da equipe, como o laser no processo de marcação a laser, pó de fibra de vidro no processo de corte de PCB e desconforto físico causado por movimentos repetitivos das mãos no processo de queima automática de SPD. Os robôs UR5 trazem melhor qualidade de trabalho e segurança para a equipe da YUEYIN Technology. Outro fato notável é que os cobots da UR dão à YUEYIN Technology um arranjo de força de trabalho mais flexível, com mais funcionários em cargos de gerência, aumentando o valor do trabalho da equipe e o senso de realização.

Desafios de automação resolvidos:

  • Eficiência da linha de produção e taxa de rendimento
  • Redução no custo de operação
  • Alivie com segurança lesões por esforço repetitivo com os funcionários
  • Redução da carga de trabalho do pessoal

Principais impulsionadores do valor:

  • Redução do trabalho de rotina
  • Taxa máxima de automação dos processos produtivos

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Marcação a laser e fabricação de módulos de memória de corte

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442