<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Pular para o conteúdo principal

Archytas Robotics

Archytas Robotics

A Archytas Robotics integra uma solução de gravação de peças de alto valor agregado na VCN Industries.

Em suma

A Archytas Robotics, um integrador certificado da Universal Robots com sede em Noé, na região da Occitânia, desenvolveu uma solução automatizada de gravação de peças médicas para a VCN Industries. Integrada à planta de produção da empresa em Sigoulès-et-Flaugeac, na região da Dordonha, a célula cobótica funciona de forma autônoma, dia e noite. A solução melhorou as condições de trabalho dos operadores, permitiu trabalhar em tempo oculto e aumentou a produtividade da empresa.

Automação precisa com cuidado

Com o objetivo de apoiar seu crescimento e preocupada com o bem-estar dos colaboradores, a VCN Industries queria automatizar o processo de gravação de peças médicas, especialmente pequenos implantes dentários.

Na prática, o operador responsável pela estação precisava recuperar as peças soltas uma a uma, apresentá-las para a marcação a laser e, em seguida, colocá-las em um blister. Era uma operação particularmente meticulosa e cansativa, com tempos de ciclo relativamente lentos; o setor médico é altamente exigente em termos de precisão. Essa tarefa, por ser repetitiva, também apresentava riscos de distúrbios musculoesqueléticos (DME).

Após investir em uma nova máquina de marcação a laser, a VCN Industries buscava uma solução capaz de realizar essa operação de forma totalmente autônoma, principalmente para aumentar a produtividade ao permitir a execução do processo durante a noite. A integração completa da solução à estação de marcação também representava um grande desafio.

Por isso, a empresa procurou a Archytas Robotics, integradora certificada (CSI) da Universal Robots, para alcançar esse objetivo.

Archytas Robotics

Indústria Medicina e Cosméticos
País França
Número de empregados 21 - 50
Cobot utilizado UR5e

Principais Alavancas de Valor:

  • Redução da arduidade da posição
  • Trabalhando em tempo oculto
  • 50%de ganho de produtividade

Tarefas Resolvidas Usando Robôs Colaborativos:

  • Gravação de peças de alto valor agregado

Desafios de automação resolvidos:

  • Redução de erros de marcação
  • Produção de séries noturnas

Como eles fizeram

archytas

Automação fluida com precisão cobótica

A Archytas Robotics desenvolveu, em colaboração com o CIR (distribuidor da Universal Robots), uma estação completa baseada em um cobot UR5e — equipado com uma garra Schunk —, um sistema de alimentação Asyril fornecido pela Sysaxes e um sistema de gavetas. Essa estação recebeu a certificação CE do organismo de segurança Socotec.

Desde então, essa solução cobótica, adaptada às necessidades da VCN Industries, opera da seguinte forma: as peças a serem gravadas são colocadas pelo operador no reservatório de aço inox do sistema Asyril. O reservatório vibra para liberar algumas peças sobre uma plataforma branca, chamada Asycube. Uma câmera verifica se as peças estão presentes e conformes e, quando necessário, solicita reposição.

Quando o Asycube detecta as peças, suas coordenadas são enviadas ao cobot, que usa a garra Schunk para recuperar uma delas com precisão. Em seguida, a reposiciona em um pino — ou dispositivo mecânico de centralização — e a apresenta à máquina de marcação a laser.

Após a gravação, a peça finalizada é colocada em um blister. O processo se repete com as demais peças até o blister ficar cheio.

Para dominar a solução e registrar novas receitas por conta própria, os operadores receberam apenas uma semana de treinamento da Archytas Robotics.

archytas

Precision, productivity, and operator empowerment

Precisão, produtividade e capacitação dos operadores

A solução cobótica implementada pela Archytas Robotics, perfeitamente integrada à máquina de gravação, atende plenamente às expectativas da VCN Industries.

Hoje, a empresa é totalmente autônoma nessa estação, que agora realiza produções noturnas. A solução reduziu significativamente os erros de marcação e grava até 30.000 peças por mês. Resultado: um ganho de produtividade de aproximadamente 50%.

Além disso, como o cobot agora trabalha com mais de trinta referências, as atividades dos operadores foram aliviadas, reduzindo significativamente os riscos de DME e permitindo que eles se dediquem a tarefas de maior valor agregado.

Com o tempo, a solução poderá marcar mais séries de peças, liberando gradualmente o operador dessa tarefa repetitiva. Recentemente, a Archytas Robotics integrou uma câmera Keyence ao dispositivo, possibilitando o controle dimensional de 100% das peças antes da marcação.

A solução que desenvolvemos faz interface total com a máquina de marcação a laser da VCN Industries. O cliente agora tem total autonomia sobre esta estação, que se adapta a diferentes séries e pode operar à noite. Ele atende a todos os requisitos de segurança e produtividade da empresa graças à agilidade que proporciona.

Stéphane Lasserade, Sócio-gerente da Archytas Robotics

Inicie o seu projeto agora

A Universal Robots e os seus distribuidores visitarão as suas instalações para uma demonstração e aconselhamento.

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra