A produtora alemã Thiele desejava ampliar sua produção em pequena série, mas achava as soluções regulares de automação muito caras e complexas. Um braço robótico leve da Universal Robots permitiu que a empresa operasse turnos noturnos não tripulados, melhorando significativamente a eficiência da produção. Até agora, a automação tem sido impensável para as pequenas empresas. Os robôs disponíveis têm sido muito caros, muito complexos e muito difíceis de integrar na produção.
A produtora bávara de 10 homens, Thiele, compartilhou essa opinião. Mas diante do desafio de ampliar sua produção sem contratar trabalhadores extras, a automação parecia a única solução. Para ser relevante, a solução tinha que ser acessível, extremamente fácil de operar e móvel, pois a Thiele precisava movê-la rapidamente de máquina para máquina.
A Thiele decidiu optar por uma solução personalizada da Universal Robots: um braço robótico de 18 kg com coletores especiais e uma interface gráfica intuitiva, permitindo que todos os funcionários o operassem com facilidade. Custando apenas um terço das soluções semelhantes, o robô estava bem ao alcance da pequena empresa.
Hoje, o robô lida com todas as tarefas relacionadas à fresagem de pequenas séries à noite – sem nenhuma interação humana. Abre ambos os portões, alimenta a matéria-prima, fixa-a no torno da máquina, remove-a após a fresagem e coloca-a de lado. Isso alivia os funcionários do trabalho monótono de manuseio e libera as mãos para realizar tarefas muito mais desafiadoras. A solução robótica foi desenvolvida e integrada em apenas quatro semanas e o investimento terá sido recompensado em apenas 7 a 10 meses. Não admira que Thiele esteja atualmente planejando novas expansões.


Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...