A TCI optou por dois dos braços robóticos industriais da Universal Robots, o UR3 e o UR5, para realizar tarefas de etiquetagem e montagem, com técnicos da design Energy auxiliando na programação inicial dos robôs para que cada um estivesse operando de acordo com os requisitos exatos da TCI.
Como uma das maiores empresas de moldagem por injeção de plástico da Nova Zelândia, a TCI, com sede em Auckland, fabrica produtos para uma ampla gama de indústrias há mais de 20 anos.
Desde a construção de componentes utilizados em instrumentação, navegação, salvamento e comunicações, até uma vasta gama de produtos de retalho, estabeleceu-se como uma empresa globalmente reconhecida. No entanto, para competir, a TCI precisava de uma solução automatizada para oferecer um processo de produção mais econômico.
Com sua EsiYo Yoghurt Maker, a empresa pagava dois funcionários para trabalhar em turnos de 12 horas para garantir a produção 24 horas por dia. Isso significava que, se um funcionário não pudesse trabalhar por algum motivo, toda a linha de produção teria que ser interrompida. Esta não era uma situação que a empresa acreditasse ser financeiramente sustentável.
A TCI queria algo que não apenas fornecesse um nível mais alto de garantia de qualidade e a capacidade de usar melhor sua equipe em tarefas menos monótonas, mas também queria uma solução que reduzisse os custos.
Durante sua busca por uma solução de automação, a TCI se deparou com a tecnologia da Universal Robots em uma feira e entrou em contato com a Design Energy, distribuidora da Universal Robots na Nova Zelândia, que projetou o layout da nova célula de produção.
O UR3 é um robô compacto de mesa pesando apenas 11 kg, capaz de lidar com cargas úteis de até três quilos e tem um raio de alcance de até 500 mm e rotação de 360 graus em todas as articulações do pulso – e é ideal para fabricantes como a TCI com espaço limitado na fábrica e uma série de processos complexos.
O UR5, instalado após uma operação bem-sucedida com o UR3, pode lidar com cargas úteis de até cinco quilos e um raio de alcance de até 850 mm, tornando-o adequado para tarefas repetitivas e perigosas, ou processos colaborativos, como coleta, colocação e teste.
"Os robôs são fáceis de configurar e a reprogramação pode levar apenas alguns minutos", acrescenta Quintin Fowler, Diretor Gerente da TCI. "No entanto, um dos maiores pontos de venda para nós é ter essa garantia de que a produção pode continuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que nos preocupemos com fatores humanos que possam interromper a produção."
Quintin Fowler, Manager DirectorOs robôs são fáceis de configurar e a reprogramação pode levar apenas alguns minutos


Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...