Sistema de colagem cobotico personalizado para Produção Simp

EMANOR

A Emanor está desenvolvendo uma solução de colagem cobotica dentro da empresa Simp Production.

Em suma

A Emanor , integradora posicionada no mercado de automação de processos industriais desde 2019, realiza a integração do projeto de colagem cobotica dentro da empresa Simp Production. A máquina está instalada desde janeiro de 2022 e atende a um duplo objetivo: permitir que um robô colabore com segurança com os funcionários e obtenha uma economia de tempo considerável, particularmente para a fase de limpeza. Desenvolvido sob medida, este projeto possibilitou otimizar a produção e reduzir as perdas de material, ao mesmo tempo em que substituiu o montador em uma posição de maior valor agregado.

Melhorar a ergonomia e a precisão na montagem de marcenaria de alumínio

O projeto foi iniciado pela Simp Production com o objetivo de aprimorar a ergonomia e a eficiência de sua estação de colagem e montagem para perfis de marcenaria de alumínio. Na época, os montadores eram obrigados a realizar tarefas repetitivas, fisicamente exigentes e confusas que exigiam um alto nível de precisão.

Essas operações manuais não apenas representavam riscos ergonômicos, mas também afetavam a produtividade e a consistência. O desafio era desenvolver uma solução que aliviasse os trabalhadores de tarefas extenuantes, mantivesse alta precisão de montagem e agilizasse o processo geral sem comprometer a segurança ou a qualidade.

EMANOR

Indústria Várias indústrias
País França
Número de empregados 5
Cobot utilizado UR5e

Principais impulsionadores de valor:

  • Capacidade de desenvolver aplicações em torno do cobot
  • Simplicidade e intuitividade da programação
  • Operação segura ao lado do operador que mantém o controle

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Inspeção de qualidade
  • Montagem
  • de Despalletização

Desafios de automação resolvidos:

  • Aumentando a capacidade de carga do cobot com um balanceador
  • Gestão da aceleração e desaceleração dos movimentos do balanceador
  • Reconhecimento de forma via sensor
  • Redução de MSDs entre as operadoras
  • Rastreabilidade de cada peça através da digitalização de um código QR

Como eles fizeram

emanor

Automação de colagem compacta e colaborativa com UR5e

Para atender às crescentes demandas de produção na Simp Production, a Emanor projetou uma solução de colagem robótica compacta, segura e de alto desempenho alimentada pelo Universal Robots UR5e. O sistema foi projetado para se integrar perfeitamente ao fluxo de trabalho existente, aumentando a produtividade e a segurança.

A Emanor forneceu suporte de ponta a ponta durante todo o ciclo de vida do projeto - desde o design e personalização até a instalação e treinamento do operador. Antes da automação, o processo de colagem era totalmente manual: os instaladores seguravam um perfil de alumínio em uma mão e uma pistola de cola na outra, aplicando cuidadosamente o adesivo em padrões e quantidades precisas. Essa tarefa repetitiva exigia alta concentração e esforço físico, muitas vezes levando à fadiga e inconsistências.

O cobot UR5e agora automatiza essa operação delicada com precisão consistente, garantindo a colocação ideal de cola e, ao mesmo tempo, liberando os operadores de trabalhos manuais extenuantes. O resultado é um processo de colagem simplificado, ergonômico e eficiente que suporta maior produção sem comprometer a qualidade.

emanor

Uma estação de trabalho automatizada e otimizada

A estação de trabalho automatizada consiste em uma cunha, na extremidade da qual um UR5e é instalado em uma mesa. O robô colaborativo se integra facilmente ao seu ambiente e não requer grandes ajustes na oficina. O montador coloca quatro perfis de cada vez na cunha. Cada um desses perfis corresponde a um ângulo que permite a montagem de uma estrutura. Quando o montador inicia o ciclo com um simples toque de um botão, um cilindro é ativado para bloquear os perfis na posição e o cobot aplica a cola de acordo com um padrão preciso e pré-programado.

emanor

Um ciclo produzido em tempo oculto (ou seja, durante o tempo de produção)

A cola demora entre 15 e 20 minutos a secar, permitindo ao instalador montar as armações anteriores. Esta operação, incluindo a limpeza, leva de 4 a 5 minutos. A aplicação automatizada de cola, portanto, economiza tempo significativo durante todo o processo de montagem.

emanor

Cooperação humano-robô bem-sucedida

O cobot lida com a operação de colagem sozinho, com o mínimo de intervenção humana. Isso se limita a colocar os perfis a serem colados nos calços, iniciar o ciclo e supervisionar o trabalho do cobot. Quando o instalador pressiona o botão, o cobot, equipado com um cartucho, aplicará a cola nas extremidades dos perfis de acordo com um padrão solicitado, um diagrama preciso que pode ser pré-programado usando o visor remoto. A solução é controlada exclusivamente através desta tela. O montador geralmente domina esta aplicação em apenas meio dia.

emanor

Adaptabilidade incomparável

A Emanor integrou uma solução com uma vantagem considerável: a Simp Production não precisa substituir seu cartucho de cola usual. O cobot se adapta perfeitamente a ele. A Emanor também desenvolveu uma opção que permite que o cobot seja equipado com um sensor que alertará os montadores quando o cartucho precisar ser trocado. Outra opção, que em breve estará disponível, será a capacidade de equipar o cobot para alternar a cor da cola (branca, preta ou marrom).

emanor

Maior eficiência, segurança e capacitação do operador com integração robótica

A solução de colagem robótica desenvolvida pela Emanor alcançou plenamente os principais objetivos do projeto: reduzir os tempos de ciclo, minimizar o uso de materiais e eliminar os riscos ergonômicos para os instaladores.

Os operadores agora estão livres de tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, permitindo que se concentrem em atividades de maior valor, como o posicionamento preciso da peça durante a montagem. Essa mudança resultou em um ganho de 20% no tempo produtivo para cada operador.

Os principais resultados incluem:

  • Segurança aprimorada no local de trabalho: o cobot UR5e opera em harmonia com os trabalhadores humanos, garantindo um ambiente seguro e colaborativo.
  • Produtividade Aumentada: O sistema pode colar até 110 quadros por dia em várias peças, representando um aumento de 20% em relação às operações manuais.
  • Economia de tempo significativa: o tempo de limpeza após a montagem foi reduzido em 50%, simplificando o fluxo de trabalho geral.
  • Propriedade do operador: as montadoras adotaram o cobot, supervisionando ativamente sua operação e garantindo a continuidade do processo com o mínimo de interrupções.
  • Baixa Manutenção: O cobot praticamente não requer manutenção além de recargas de cola, contribuindo para a produção ininterrupta.

Essa integração bem-sucedida destaca o impacto transformador da robótica colaborativa em ambientes industriais - proporcionando ganhos mensuráveis em eficiência, segurança e satisfação dos funcionários.

A convivência segura entre a montadora e o cobot da UR é a chave para o sucesso desta aplicação. A redução dos distúrbios musculoesqueléticos é drástica, pois os funcionários não precisam mais pressionar o gatilho da pistola de cola.

Guillaume Langrené, Líder na Emanor

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442