Sermaz
Sermaz
Fundada em 1988, a SERMAZ é uma empresa especializada na concepção e fabrico de máquinas especiais. Localizada em Aussillon (Tarn), a empresa possui experiência interna nas áreas de escritório de design, automação, mecânica e trabalho em chapas finas. Atualmente, a Sermaz tem cerca de quinze funcionários e está se expandindo em vários setores industriais: aeronáutica, processamento de alimentos, automotivo, médico, instalações esportivas, tratamento de água, indústrias de couro e têxteis, etc.
A Lactalis lançou uma iniciativa de automação para abordar sérias preocupações ergonômicas e de segurança em sua estação de paletização e embalagem de embalagens de leite. O processo manual era fisicamente exigente e perigoso, expondo os operadores a esforços repetitivos e distúrbios musculoesqueléticos (MSDs).
A tarefa envolvia a paletização de produtos lácteos - como garrafas e tijolos - em condições desafiadoras. Os operadores tinham que se mover com frequência ao redor do palete, aplicar fita adesiva com precisão e realizar movimentos aéreos extenuantes. Mais criticamente, eles foram obrigados a subir em transportadores de rolos para fixar a fita na parte superior do palete, repetindo esse movimento até 60 vezes por hora. Essas ações repetitivas levaram à dor no pulso, redução da precisão e aumento da rejeição do produto devido a danos na caixa.
Para mitigar esses riscos, o Lactalis integrou o Universal Robots UR10, um robô colaborativo projetado para reduzir o esforço físico e melhorar a consistência. O UR10 reduziu significativamente o risco de MSDs, aumentando a precisão e a eficiência operacional.
Reconhecendo a complexidade da tarefa, a Lactalis fez uma parceria com a SERMAZ, especialista regional em robótica colaborativa e integradora confiável de soluções da Universal Robots. Com profunda experiência em automação industrial, a SERMAZ forneceu uma solução robótica sob medida que abordou os desafios ergonômicos, melhorou a segurança e otimizou o processo de paletização.

A solução desenvolvida pela Sermaz, baseada em um cobot UR10, tinha que ser capaz de acompanhar o aumento de volume exigido pelo site, além de ser compacta e segura. A Sermaz apoiou o grupo Lactalis em todas as etapas do processo. Inicialmente, o operador da linha responsável pela paletização segurava o distribuidor em uma mão e tinha que girar em torno do palete, tomando muito cuidado para não causar deformações nos cantos da mercadoria, tomando cuidado para usar a quantidade certa de fita adesiva, regularmente e respeitando um padrão preciso.

A nova estação de trabalho automatizada consiste em um transportador de rolos para transportar meio paletes do ponto A ao ponto B ao longo da linha de produção e um pórtico ao qual o cobot UR10 foi anexado. As bordas atualizam os paletes para que fiquem na posição correta. O operador inicia o ciclo na interface homem-máquina. Ele seleciona a operação apropriada com base no tipo de paletes e produtos. O cobot segue então um caminho preciso com base na série desejada.

À medida que o palete se aproxima, o cobot entra em contato com ele e completa sua trajetória. Ele gira em torno das meias-paletes e aplica com precisão a fita adesiva usando um dispensador. No final do ciclo, o cobot corta a fita e se reposiciona no ponto de partida para liberar o palete. Enquanto isso, o operador da linha está ocupado com outras tarefas de maior valor agregado.

O cobot lida com a operação de amarração sozinho, com o mínimo de intervenção humana. Isso se limita a trocar a fita adesiva. Uma luz de aviso alerta o operador da linha. Quando o operador pressiona o botão, o cobot, equipado com um dispensador e um sistema de corte, aplicará o adesivo ao longo do palete de acordo com um padrão solicitado, um diagrama preciso que pode ser pré-programado usando o ensinamento remoto. A solução é controlada exclusivamente através desta tela. O operador de linha geralmente domina esta aplicação em apenas meio dia.

A SERMAZ integrou uma solução com uma vantagem considerável: o grupo Lactalis pode adaptar o cobot e o adesivo para se adequar a diferentes tipos de paletes. De fato, a mercadoria do grupo pode variar, às vezes são caixas ou garrafas de leite, portanto, o adesivo deve ser aplicado com mais delicadeza com uma e não com a outra. O cobot adapta-se perfeitamente e oferece uma repetibilidade perfeita do movimento ao longo do tempo.

Apesar da complexidade das necessidades de automação da STIVAL, a TD Conception desenvolveu e entregou uma solução de chanfro personalizada em apenas dois dias. Para apoiar a tomada de decisão rápida, eles forneceram modelagem 3D da célula cobotica, levando à aprovação imediata e integração total dentro de três meses. Aproveitando a impressão 3D interna, a TD Conception acelerou o design da ferramenta e evitou atrasos de fornecedores externos.
A solução superou as expectativas:
A abordagem da TD Conception não só cumpriu as metas de produtividade da STIVAL, mas também lançou as bases para a automação escalável em todas as suas operações.
Thierry Delsol, Diretor da SermazEsta aplicação visa, acima de tudo, reduzir a tensão no acionador de linha, preservando a qualidade do produto embalado.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...