Bene Solutions
A Bene Solutions, integradora industrial posicionada no mercado de automação de processos industriais há mais de 40 anos, implementou o projeto COBOT++ dentro da Saunier Duval. Com quase dois anos de desenvolvimento, o projeto reúne Bene Solutions, Saunier Duval e IRT Júlio Verne, entre outros, e atende a um duplo objetivo: permitir que um robô colabore com segurança com operadores humanos e levante cargas de 20 kg ou mais. É um dos projetos mais complexos realizados até hoje pela Bene Solutions
O projeto surgiu do desejo da empresa Saunier Duval de melhorar a ergonomia de um posto de trabalho onde os operadores içavam até 2 toneladas por dia com movimentos repetitivos e posturas desajeitadas.
Especificamente, o aplicativo foi integrado pela Bene Solutions na unidade de Nantes da Saunier Duval, especializada na produção de caldeiras, painéis solares e bombas de calor, mas também é o centro de P&D da empresa. Com 35 mil unidades produzidas anualmente e 560 funcionários na unidade de Nantes, a Saunier Duval precisava de uma solução de robótica para melhorar a ergonomia das estações de trabalho às quais os operadores estavam expostos.
O projeto envolveu a despaletização de blocos de caldeiras para montagem por um operador. Apresentou vários desafios, particularmente em termos de manuseio de carga, cooperação do operador, segurança no local de trabalho e reconhecimento de forma. Um projeto complexo e um grande desafio, a Bene Solutions conseguiu trazer toda a sua expertise como integradora de aplicações de robótica colaborativa, com base em sua ampla experiência em automação industrial.

Para enfrentar os desafios ergonômicos e operacionais da Saunier Duval, a Bene Solutions, em estreita colaboração com a IRT Júlio Verne (Nantes), desenvolveu uma solução robótica sofisticada que combina precisão, segurança e adaptabilidade.
No coração do sistema está um cobot Universal Robots UR10, integrado a um sistema mecânico de balanceamento de carga para lidar com peças grandes e pesadas com segurança. Essa configuração é aprimorada ainda mais por uma câmera SICK PIM60 e um sensor de reconhecimento de forma, permitindo que o robô identifique e interaja com as peças com precisão.
Durante o processo de despaletização, o cobot utiliza seu sistema de visão para:
Essa colaboração inteligente entre homem e máquina garante o manuseio seguro de cargas superiores a 20 kg, reduz a tensão física sobre os operadores e mantém alto rendimento e precisão - marcando um avanço significativo na ergonomia industrial e na automação.

Para otimizar a capacidade de carga do cobot UR10, a aplicação integra um balanceador que assume a carga acima do cobot. Assim, o cobot pode levantar até três vezes a carga normalmente transportada, ou mais de 20 kg. O balanceador é controlado pelo cobot, o que é particularmente difícil quando se trata de gerenciar a aceleração e desaceleração dos movimentos do balanceador. Para esses pontos técnicos, a Bene Solutions contou com o apoio das equipes de P&D da IRT Júlio Verne.

Durante a despaletização, com uma função de reconhecimento de forma através de um sensor, o robô colaborativo reconhece a área de preensão, pega a carga e a apresenta ao operador

O cobot disponibiliza a carga ao operador oferecendo um sistema que lhe permite recuperar o controlo no final do ciclo de posicionamento. A relação de segurança é assegurada por um sinal luminoso (código de cores). Dependendo da cor, o operador sabe se tem controle sobre o cobot. Neste momento, o cobot fica inerte (seus motores estão inativos) e pode ser facilmente movido para ajudar o operador a posicionar corretamente a carga no suporte. Não apresenta perigo para o operador que decide reiniciá-lo quando terminar seu ciclo para que ele possa ir e obter a próxima peça.

A Bene Solutions integrou uma câmera que digitaliza o código QR de cada bloco utilizado e envia essas informações para o sistema de informações da empresa para possibilitar a rastreabilidade das peças.

O aplicativo desenvolvido pela Bene Solutions atende plenamente aos objetivos iniciais do projeto, sobre a redução do transporte de carga (até 2 toneladas por dia) e a redução de problemas ergonômicos e riscos de MSD para os operadores .
O operador pode se concentrar em tarefas de maior valor, como posicionar a peça durante a montagem, deixando as tarefas mais árduas de despaletização e manuseio de cargas pesadas para o cobot. Ela pode então liberar 90% do seu tempo para tarefas de valor agregado . Além disso, a segurança da estação de trabalho foi bastante melhorada. A coexistência segura entre o operador e o cobot UR10 é a chave para o sucesso desta aplicação.
O projeto exigiu um total de quase 2 anos de P&D e o retorno sobre o investimento (ROI) do projeto é estimado em 18 meses . Esta aplicação permitiu à Saunier Duval realizar uma POC em grande escala, num esforço para permitir o desenvolvimento de soluções semelhantes noutros locais do grupo.
Loïck ANGER, Managing Director of Bene SolutionsA convivência segura entre o operador e a UR é a chave para o sucesso desta aplicação – 90% do ciclo, sem valor agregado e com riscos de distúrbios musculoesqueléticos (MSDs), é fornecido pela UR
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...