A RSS Manufacturing e a Phylrich, com sede na Califórnia, que fabricam acessórios de encanamento e acessórios para torneiras, precisavam atender a um novo pedido mensal de 700 válvulas. Sua máquina CNC foi capaz de produzir 400 válvulas por mês com dois turnos – portanto, mesmo que eles colocassem um terceiro turno, ainda não seria suficiente para atingir a meta.
Ao adicionar um UR5 à sua configuração de produção, o RSS aumentou significativamente a velocidade de produção e também abriu 30% mais capacidade nas máquinas existentes. Como resultado, o fabricante dos EUA agora é competitivo com concorrentes estrangeiros.
Em vez de comprar outra máquina CNC, o RSS decidiu procurar no mercado por braços robóticos. A solução, no entanto, teria que corresponder à instalação de produção de curto prazo altamente especializada da RSS com tempo de resposta tão rápido quanto 24 horas.
Geoff Escalette, CEOEm um ambiente flexível como este, você precisa de um robô flexível. Uma que pode funcionar sem gaiolas de segurança, uma que é portátil e uma que pode ser reprogramada rapidamente.
As muitas demandas do RSS foram atendidas por um UR5. O braço robótico foi colocado em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em 11 dias a ordem de 700 válvulas estava pronta para ser enviada. E este foi apenas o primeiro passo para otimizar a produção. Quando o UR5 foi implantado para alimentar tubos em um dobrador de tubo de mandril, a equipe de RSS teve uma surpresa.
“Não esperávamos que o robô fosse capaz de operar tão rápido. Empurrou tanto os limites do dobrador de mandril que o sistema hidráulico no dobrador superaqueceu e começou a funcionar mal”, diz Escalette. “Mas produziu 1500 peças em quatro horas. Levaríamos de dois a três dias para realizar com o trabalho manual. Agora otimizamos o dobrador para acompanhar o robô”.
O plano mestre do RSS era ser competitivo com os fabricantes estrangeiros e trazer de volta os empregos de fabricação para os EUA. E a UR5 contribuiu significativamente para esse plano. Não só o braço robótico possibilita aumentar a velocidade de produção sem comprar máquinas CNC adicionais. O UR5 também abriu 30% mais capacidade nas máquinas existentes.


Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...