O Isycod aprimora os fluxos de trabalho dos técnicos e automatiza aplicativos duplos com integração ao cobot

Isycod

Com um cobot UR5e, o integrador Isycod melhora as condições de trabalho dos técnicos e automatiza duas aplicações distintas

Em suma

A Isycod, uma integradora certificada da Universal Robots na região de Rhône-Alpes, implantou um cobot UR na SME Repack-S, uma designer e fabricante de soluções de orientação e vedação personalizadas e de alto desempenho. O objetivo: automatizar tarefas repetitivas para permitir que os membros da equipe de produção se concentrem em tarefas de maior valor agregado e melhoria contínua.

Automatizar tarefas repetitivas e de precisão para capacitar técnicos qualificados

A Repack-S é uma PME especializada na fabricação de vedações e sistemas de vedação utilizados em muitos setores, como aeronáutica, automobilismo e indústria alimentícia. A empresa, que é formada por técnicos de alto nível, queria melhorar seu dia a dia automatizando certas atividades repetitivas em sua profissão.

A integração do aplicativo foi realizada pela Isycod no site Repack-S, com sede em Cuisery. Esta empresa, fundada em 1997, emprega 38 pessoas e produz mais de 350 mil focas por ano em pequenos lotes.

A integração do robô envolveu originalmente uma estação de controle de qualidade. A máquina de medição por coordenadas foi carregada por um operador, uma tarefa que exigia que o inspetor ficasse na frente da máquina por vários dias, por tempos de ciclo de 3 minutos. A integração do robô destinava-se a automatizar totalmente esta estação e executá-la durante a noite.

Durante sua visita ao local, Isycod identificou uma segunda tarefa que poderia ser gerenciada de maneira complementar pelo mesmo cobot.

Isycod

Indústria Metal e usinagem
País França
Número de empregados 573
Cobot utilizado UR5e

Principais impulsionadores de valor:

  • Flexibilidade do cobot capaz de executar várias tarefas diferentes sem alterar o efetor final
  • Simplicidade e intuitividade da programação
  • Funcionamento totalmente autónomo, com possibilidade de os técnicos assumirem o controlo
  • Não é necessária adaptação dos processos de fabricação e controle

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Medição e inspeção de qualidade de produtos acabados
  • Utilização de máquinas de usinagem

Desafios de automação resolvidos:

  • Maior produtividade
  • Operador liberado de tarefas repetitivas com desaparecimento de tempos de latência
  • Supervisão remota do trabalho noturno do cobot
  • Transferência de competências para técnicos
  • Flexibilidade e rentabilidade do investimento graças à aplicação dupla
  • Pegada pequena na oficina e adaptável às máquinas existentes

Como eles fizeram

isycod

Uma configuração de cobot flexível para tarefas de automação dupla

Para atender às metas de automação do Repack-S, a Isycod implantou um robô colaborativo UR5e montado em uma plataforma móvel, permitindo que ele atendesse a duas estações de trabalho distintas com eficiência.

  • Turno Noturno: O cobot realiza controle de qualidade dimensional em juntas de vedação complexas, com tempo de ciclo de 3 minutos.
  • Turno diurno: lida com a carga e descarga de um torno para usinagem de peças, operando em dois turnos de 8 horas.

O cobot está equipado com:

  • Uma pinça Robotiq do ecossistema UR+, com mandíbulas intercambiáveis adaptadas a cada tarefa.
  • Um scanner a laser para segurança do espaço de trabalho.
  • Uma haste de aço para abrir manualmente as portas da máquina não automatizada.

Um recurso de destaque desta solução é a capacidade do cobot de alternar entre dois efetores finais usando o eixo de rotação de seu braço - permitindo transições contínuas entre tarefas.

Para cada aplicação, a Isycod projetou um magazine personalizado que suporta 8 horas de operação autônoma, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a eficiência.

isycod

Um cobot adaptado para tarefas de precisão

O Repack-S trabalha em séries muito pequenas com ciclos curtos, o cobot é programado com antecedência para conhecer os movimentos a serem realizados para o manuseio de cada produto. O cobot UR5e foi escolhido por sua versatilidade, precisão de recolhimento da peça e repetibilidade. Os sensores de força na UR5e permitem localizar e reconhecer os produtos. Ele pega as peças e sempre as coloca no mesmo lugar, sem nunca danificá-las.

Os técnicos simplesmente trazem o cobot para as máquinas, carregam o carregador com peças em 5 minutos (cada aplicação tem seu próprio carregador) e iniciam a operação.

Eles também têm acesso a uma IHM (interface homem-máquina) para monitorar o cobot, verificar se a operação está funcionando sem problemas e intervir em caso de problema.

isycod

Operações realizadas de forma totalmente autônoma

Embora o cobot opere de forma completamente autônoma, ele não é supervisionado. Uma câmera permite o monitoramento em tempo real do que está acontecendo. Os técnicos podem ligar-se diretamente ao cobot através do seu smartphone e reiniciá-lo remotamente se parar de funcionar. Mesmo à noite, o robô informa os técnicos sobre qualquer tempo de inatividade ou problemas. Por exemplo, após 5 ou 10 peças não conformes, um alarme é acionado.

isycod

Maior produtividade e técnicos capacitados

O cobot UR5e, instalado pela Isycod em apenas 1,5 meses, superou as expectativas na Repack-S. Ao automatizar duas estações de trabalho principais, a empresa alcançou um aumento de 25% na produtividade, sem perdas de emprego.

Os técnicos, treinados pela Isycod, agora gerenciam a programação e a manutenção do cobot de forma independente. Com tarefas repetitivas descarregadas, eles podem se concentrar em iniciativas de melhoria contínua e agregar mais valor às suas funções.

Graças à alta precisão e repetibilidade do cobot, ambas as estações agora funcionam de forma autônoma, liberando trabalhadores qualificados para projetos estratégicos. A instalação incluiu tudo, desde o fornecimento e desenvolvimento até o comissionamento, tudo concluído em tempo recorde.

Um projeto feito sob medida que nos permitiu otimizar a produção e, ao mesmo tempo, colocar as pessoas em uma função de alto valor agregado.

Charles Pelagali, Diretor Geral na ISYCOD

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442